Mit dem Sicherheitsschrankunterbau raumsparend lagern
Zur Unterbringung von gefährlichen Stoffen kommen
Sicherheitsschränke zum Einsatz. Bei einem geringen Raumangebot ist es von Vorteil, den Sicherheitsschrank mit einem Sicherheitsunterbauschrank auszustatten.
Die Anforderungen an den Unterbau
In puncto Sicherheit und
Arbeitsschutz werden an die Unterbauschränke als Sicherheitsschränke die gleichen Anforderungen wie an normale Sicherheitsschränke gestellt. Dies sieht man daran, dass diese Unterbauschränke auch an ein Abluft- bzw. Umluftsystem zum Abzug giftiger Dämpfe angeschlossen sein müssen. Eine nachrüstbare Umlauffilteranlage sitzt dann neben anstatt auf dem Schrank, weshalb man rechts oder links neben dem Unterbau noch etwa einen halben Meter Abstand maximal einplanen sollte.
Sicherheitsaspekte
Zu den Sicherheitsaspekten gehören bei den Unterbauschränken auch integrierte
Auffangwannen, ev. herausziehbare Regalböden, im Feuerfall selbstschließende Türen und aufquellende Brandschutzdichtungen, stabiles Material wie Stahlblech gegen Vandalismus und die Anbringung notwendiger Piktogramme.