Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: jung sicherheitspapier
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sicherheitspapier

  Sicherheitspapier  (10 Angebote unter 27.086.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sicherheitspapier“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sicherheitspapier"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
protekt 21 glatt 160, Sicherheitspapier, 250 Bl. Weiß, kurzer Sicherheitsstreifen (1 Angebot) 
protekt 21 - glatt - Sicherheitspapier ist durch einen silbernen Streifen an der kurzen Seite weitestgehend fälschungssicher. Der silberne Streifen kann nicht kopiert werden. Manipulationen bleiben...
CreativPapier
422-102121
ab € 79,46*
pro 250 Blätter
 
 Packung
protekt 21 glatt 160, Sicherheitspapier, 50 Bl. Weiß, kurzer Sicherheitsstreifen (1 Angebot) 
protekt 21 - glatt - Sicherheitspapier ist durch einen silbernen Sicherheitsstreifen an der kurzen Seite weitestgehend fälschungssicher. Der silberne Streifen kann nicht kopiert werden. Manipulatio...
CreativPapier
422-102120
ab € 21,72*
pro 50 Blätter
 
 Packung
protekt 21 leinen, Sicherheitspapier, 250 Bl., weiß, kurzer Sicherheitsstreifen (1 Angebot) 
protekt 21 - leinen - Sicherheitspapier ist durch einen silbernen Sicherheitsstreifen an der kurzen Seite weitestgehend fälschungssicher. Der silberne Streifen kann nicht kopiert werden. Manipulati...
CreativPapier
422-112121
ab € 106,77*
pro 250 Blätter
 
 Packung
protekt 21 leinen, Sicherheitspapier, 250 Bl., weiß, langer Sicherheitsstreifen (1 Angebot) 
protekt 29 - leinen - Sicherheitspapier ist durch einen silbernen Sicherheitsstreifen an der langen Seite weitestgehend fälschungssicher. Der silberne Streifen kann nicht kopiert werden. Manipulati...
CreativPapier
422-112921
ab € 106,57*
pro 250 Blätter
 
 Packung
protekt 21 leinen, Sicherheitspapier, 50 Bl., weiß, kurzer Sicherheitsstreifen (1 Angebot) 
protekt 21 - leinen - Sicherheitspapier ist durch einen silbernen Sicherheitsstreifen an der kurzen Seite weitestgehend fälschungssicher. Der silberne Streifen kann nicht kopiert werden. Manipulati...
CreativPapier
422-112120
ab € 27,60*
pro 50 Blätter
 
 Packung
protekt 21 leinen, Sicherheitspapier, 50 Bl., weiß, langer Sicherheitsstreifen (1 Angebot) 
protekt 29 - leinen - Sicherheitspapier ist durch einen silbernen Sicherheitsstreifen an der langen Seite weitestgehend fälschungssicher. Der silberne Streifen kann nicht kopiert werden. Manipulati...
CreativPapier
422-112920
ab € 27,59*
pro 50 Blätter
 
 Packung
protekt 29 glatt 160, Sicherheitspapier, 250 Bl. Weiß, langer Sicherheitsstreifen (1 Angebot) 
protekt 29 - glatt - Sicherheitspapier ist durch einen silbernen Sicherheitsstreifen an der langen Seite weitestgehend fälschungssicher. Der silberne Streifen kann nicht kopiert werden. Manipulatio...
CreativPapier
422-102921
ab € 79,35*
pro 250 Blätter
 
 Packung
protekt 29 glatt 160, Sicherheitspapier, 50 Bl. Weiß, langer Sicherheitsstreifen (1 Angebot) 
protekt 29 - glatt - Sicherheitspapier ist durch einen silberner Sicherheitsstreifen an der langen Seite weitestgehend fälschungssicher. Der silberne Streifen kann nicht kopiert werden. Manipulatio...
CreativPapier
422-102920
ab € 21,87*
pro 50 Blätter
 
 Packung
Sicherheitspapier Jung DIN A3 280093 (1 Angebot) 
Sicherheitspapier Jung DIN A3 280093A3, 100 g/m², spezialgestrichen, kopiergeschützt, weiß, Pack 1000 Blatt - Jung kopiergeschützes Sicherheitspapier 280093 schützt wertvolle Dokumente auf Papier, ...
Jung
280093
ab € 288,91*
pro 1.000 Blätter
 
 Packung
Sicherheitspapier Jung DIN A4 280090 (1 Angebot) 
Sicherheitspapier Jung DIN A4 280090A4, 100 g/m², spezialgestrichen, kopiergeschützt, weiß, Pack 1000 Blatt - Jung kopiergeschützes Sicherheitspapier 280090 schützt wertvolle Dokumente auf Papier, ...
Jung
280090
ab € 169,97*
pro 1.000 Blätter
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Sicherheitspapier
^

Sicherheitspapier bietet Schutz vor unberechtigten Kopien

Sicherheitspapier enthält spezielle Fasern oder speziell eingelassene Drucke, die ein unberechtigtes Kopieren verhindern. Gefälschte Etiketten und Dokumente lassen sich so einfach und ohne Mühe herausfiltern. Das Anwendungsspektrum reicht vom Zertifikat über Eintrittskarten bis hin zu Unterlagen im Gesundheitswesen, Banderolen, Mitarbeiterausweisen und Lizenzen und Policen.

Die Sicherheitsmerkmale des Sicherheitspapiers

Auch wenn das Büropapier im ersten Moment unscheinbar wirkt, es hat es in sich. Unter UV-Licht werden die eingelassenen Fasern und Drucke sichtbar. Diese Sicherheitsmerkmale sollten im Idealfall über das gesamte Blatt verteilt sein, um auch bei Zuschnitten oder fehlenden Ecken eindeutig feststellen zu können, ob es sich um ein Original handelt. Damit das Papier anwenderfreundlich ist, sollten Sie auf Sicherheitsmerkmale zurückgreifen, die ohne großen Aufwand geprüft werden können. Die einfachste und doch effektive Lösung ist es, Fasern und Drucke zu verwenden, die unter UV-Licht sichtbar werden. So kann mit jedem Banknotenprüfgerät auf Echtheit getestet werden.

Widerstandsfähigkeit

Damit die erstellten Unterlagen langfristig haltbar sind, sollten Sie neben den Sicherheitsmerkmalen auf einige andere wesentliche Eigenschaften Wert legen. Wechselnde Umgebungsbedingungen, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollten dem Papier nichts anhaben können. Achten Sie auf eine gute DImensionsstabilität. Hinzu kommen Knickfestigkeit und ein hoher Durchreißwiderstand. Durch die Kombination dieser Eigenschaften werden Ausdrucke auf Sicherheitspapier langlebig und die Unterlagen werden weitestgehend im normalen Gebrauch gegen Beschädigungen geschützt.

Alterungsbeständig

Unterschieden werden muss hier in der Verwendung der Sicherheitspapiere. Während bei Eintrittskarten, Gutscheinen und Mitarbeiterausweisen keine besonders hohe Alterungsbeständigkeit von Bedeutung ist, sieht dies bei Dokumenten, Zeugnissen, Lizenzen und Policen ganz anders aus. Hier sollte grundsätzlich auf Papier gesetzt werden, das nach DIN ISO 9706 geprüft ist. Gerade in der Archivierung ist dies unumgänglich. Auch bei Sicherheitspapier, das erhöhten Temperaturen, vermehrtem Einfall von UV-Licht und dem Einfluss von Chemikalien ausgesetzt ist, sollte auf eine hohe Alterungsbeständigkeit geachtet werden. Berücksichtigen Sie hier vor allem Papiere die eine Lebensdauerklassenangabe nach DIN 6738 besitzen. Diese sagt aus wie lange das Papier unter herkömmlichen Umständen ohne Einbußen haltbar ist. Eine Mindesthaltbarkeit von 50 Jahren wird hier als unterster Maßstab angesetzt.

Bedruckbarkeit von Sicherheitspapier

Damit Sie das Papier individuell gestalten können, sollten Sie das Papier nicht nur anhand der Beständigkeit und Sicherheit auswählen, sondern auch berücksichtigen, mit welchem Drucker die Papiere bedruckt werden können. Ein besonderes Augenmerk sollte, bei Anwendungen die eine Vielzahl gleicher Drucke erfordert, die Bearbeitung mit dem Kopierer erhalten. Zudem ist wichtig ob Sie auf Laser- oder Tintenstrahldrucker zurückgreifen. Eine entsprechende Sicherheitspapiereignung ist zwingend erforderlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.