Servierwagen – der praktische Allrounder
Ob in der Großküche, Bistro, Café, Krankenhaus oder im Büro – der Servierwagen ist wieder modern. Er ist eigentlich ein Tisch mit mehreren Ebenen auf Rollen, so dass der Transport von Getränken, Speisen und
Geschirr erleichtert wird.
Den praktischen Allrounder gibt es in verschiedenen Ausführungen, Materialien und Größen.
Der Standard in Küchen und Kantinen
In gewerblichen Küchen und Kantinen finden Sie Servierwagen aus Edelstahl mit drei oder vier Böden. Das Augenmerk liegt hierbei auf der Hygiene und der Praktikabilität, Design und Farbe spielen eher keine Rolle.
Aus diesen Gründen sind Servierwagen in Großküchen meist aus Edelstahl gefertigt, da es sich dadurch leicht pflegen und gut hygienisch rein halten lässt. Weiterhin sind drei bis vier Etagen gängig, damit auch große Mengen an Geschirr transportieren bzw. gelagert werden können, um Zeit und Platz zu sparen. Mit einer Traglast von 40 bis 50 kg je Etage sind diese Wagen besonders belastbar.
Servierwagen im Büro
Während in der Küche die praktischen und eher schmucklosen Wagen üblich sind, findet man in Büros oder auch privaten Haushalten die edlen und stilvollen Servierwagen. Sie dienen vorrangig als
Beistelltisch und Schmuckobjekt, aber weniger als
Transportwagen.
Verpflegungstrolley für viele Gelegenheiten
Eine gute Figur auf Messen oder bei Veranstaltungen machen Sie mit einem
Verpflegungstrolley. Durch die verstellbaren Fachböden finden diverse Geräte wie z. B. eine Kaffee- oder Espressomaschine darin Platz. Vier Doppel-Lenkrollen machen diese Verpflegestation mobil. Dank einer speziellen Beschichtung und Schubladen, die voll ausgezogen werden können, ist er vielseitig eingesetzbar.
Was Sie beim Kauf beachten sollten?
Als erstes sollte das Einsatzgebiet des Servierwagens geklärt werden, denn damit ergeben sich bestimmte Auswahlkriterien wie die Hygiene, Traglast und das Design. Beim Kauf sollten Sie darauf achten, dass die Räder einen Durchmesser von mindestens fünfzehn Zentimeter haben, um eine gute Beweglichkeit zu haben.