|

 |
 |
 |
 |
|
Übersicht | „Seilzugleiter“Überbegriffe |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Seilzugleiter – sicheres Arbeiten in großer Höhe
Egal, ob Sie ein Buch aus der obersten Reihe Ihres Bücherregals holen möchten, die Fenster Ihres Hauses putzen oder das Treppenhaus streichen wollen - Sie werden in jedem Fall eine Leiter benötigen, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Die unzähligen Leitermodelle für die verschiedensten Bereiche machen die Auswahl nicht immer leicht. Man unterscheidet zwischen Anlege-, Steh-, Hänge- sowie Spezialleitern wie beispielsweise Dachdecker-, Rettungs- oder Teleskopleitern. Des Weiteren gibt es Stufen- und Sprossenleitern. Für Leute, die hoch hinaus und dabei auf der sicheren Seite sein wollen, haben sich Seilzugleitern bewährt. Im Folgenden möchten wir Ihnen kurz erläutern, welche Vorteile dieses Gerät mit sich bringt.
Bequeme Höhenverstellung durch Seilzug
Die Seilzugleiter ist eine Anlegeleiter, die aus mehreren Teilen besteht und durch einen Seilzugmechanismus ausgezogen werden kann. Sie gibt es entweder als zwei- oder dreiteilig. Mit geringem Kraftaufwand kann die Leiter einfach und bequem über ein Kunststoffseil verstellt werden; dafür muss sie aber nicht erst hingelegt werden. Automatisch wirkende Einfallhaken rasten von Sprosse zu Sprosse ein, wodurch ein ungewolltes Herabgleiten der Leiter verhindert wird. Das Ein- und Ausschieben wird ebenfalls durch Laufrollen bzw. Wandlaufrollen an der Oberleiter ermöglicht. Sie sind zudem abriebfest und wandschonend. Gepolsterte oder geriffelte Sprossen sowie rutschsichere Gummifüße gewährleisten einen sicheren Stand.
Ihre Sicherheit geht vor
Über 20.000 Unfälle mit Leitern ereignen sich pro Jahr im gewerblichen Bereich, manche davon enden sogar tödlich. Die Verwendung einer falschen oder schadhaften Leiter sowie das Umkippen sind häufige Unfallursachen. Wichtige Anforderungen zum Umgang mit Leitern regelt die Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaft z. B. „Leitern und Tritte" (BGV D 36) oder „Bauarbeiten“ (BGV C 22). Darin heißt es u. a., dass Leitern nur für kurzfristige Tätigkeiten mit geringer Gefährdung sowie als Zugang zu Arbeitsplätzen z. B. Dach verwendet werden sollen. Benutzt man eine Anlegeleiter, muss diese auf einem festen Untergrund stehen, damit sie z. B. an eine Hauswand angelehnt werden darf. Seilzugleitern werden im Gegensatz zu einer Stehleiter in einem Winkel von ca. 70 Grad aufgestellt . Nur so besitzen sie einen sicheren Stand. Zusätzlich kann die Leiter mit einem Leitergurt gesichert werden.
Achten Sie also beim Kauf einer Leiter darauf, dass sie den Sicherheitskritierien z. B. TÜV- und GS-Zeichen entspricht und die DIN-Vorschriften (DIN EN 131) erfüllt.
Sie suchen noch mehr?
Bei Mercateo finden Sie nicht nur ein umfassendes Angebot an Leitern. Im Bereich Betriebs- und Lagerausstattung bieten wir Ihnen z. B. diverse Hocker, Stühle und Sitzmöbel sowie Tische und Schränke. Ober benötigen Sie Produkte aus dem Bereich Haus- und Gebäudetechnik? Von Elektroinstallation und Klimatechnik zu Spezialwerkzeugen oder Wärmepumpen bis hin zu Sicherheits- und Sanitärtechnik reicht das umfangreiche Angebot.
|

|
|
 |
|
 |