Übersicht | „Schutzschuh“Überbegriffe Zubehör |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Sicherheitshalbschuhe - Funktion mit KomfortWarum Sicherheitsschuhe?
Um Fußverletzungen bei der Arbeit zu vermeiden, ist das Tragen von Sicherheitsschuhen unabdingbar für die persönliche Sicherheit.
Verschiedene Arten von Gefahrenquellen sind zu berücksichtigen sind, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten:
- Mechanische Gefahren entstehen z.B. durch herunterfallendes Werkzeug oder
das Umfallen von Gegenständen wie Leitern. Auch unabsichtlich liegen gelassene Schrauben
oder Nägel können ohne Sicherheitsschuhe mühelos den Weg
in Ihren Fuß finden und dort zu erheblichen Verletzungen führen.
- Elektrische Gefahrenquellen sind hauptsächlich durch Isolationsbeschädigungen an Kabeln und Steckverbindungen
oder unter Spannung stehende Objekte gegeben.
- Thermische Gefahren entstehen z.B. beim Schweißen. Hierbei führen die kleinen flüssigen Metallspritzer
oftmals zu schweren Verbrennungen. Auch Kälte stellt eine Gefahr dar, so können z.B.
beim Arbeiten in einem Kühlhaus Erfrierungen auftreten.
- Chemische Gefahren beispielsweise durch auslaufendes Benzin, Kerosin oder in Chemiefabriken durch auslaufende Säuren,
Basen oder Laugen stellen ebenfalls einen sicherheitsrelevanten Aspekt dar.
Einsatzgebiete
Sicherheitsschuhe bzw. Arbeitsschuhe sind heute für alle gewerblichen Bereiche verfügbar.
Sie werden im medizinischen Bereich genauso vorgeschrieben wie im Bau- und metallverarbeitenden Gewerbe oder der Chemischen Industrie.
Da das Einsatzgebiet für Sicherheitsschuhe und die vor Ort herrschenden Bedingungen ausschlaggebend beim Kauf sind,
sollten Sie das genaue Einsatzgebiet Ihrer Mitarbeiter kennen, um die Sicherheitsschuhe optimal an die Bedürfnisse anpassen zu können.
Normen und Schutzklassen von Sicherheitsschuhen
Sicherheitsschuhe unterliegen einer strengen internationalen Norm, der DIN EN ISO 20345.
Arbeitsschutzschuhe sind in verschiedene Schutzklassen unterteilt, sie reichen von S1 bis S3 bei den Sicherheitsschuhen
und von S1 bis S5 bei den Sicherheitsstiefeln.
Die Schutzklassen für Sicherheitsschuhe im Überblick:
- S1: Die Zehenkappen dieser Schuhe können entweder aus Stahl, Alu oder Kunststoff bestehen.
Sie sind auf Stöße von mindestens 200 Joule und einem Druck von 15 kN geprüft.
Sie weisen einen geschlossenen Fersenbereich auf, der zusätzliche Sicherheit bietet.
Auf Grund ihrer rutschfesten Sohle und antistatischen Eigenschaft werden sie primär in trockenen Räumen und Hallen verwendet.
- S2: Diese Sicherheitsschuhe besitzen eine Stahlkappe und bieten gleichzeitig einen optimalen Nässeschutz.
Ansonsten erfüllen diese Sicherheitsschuhe die gleichen Anforderungen wie die Klasse S1.
- S3: Sicherheitsschuhe der Klasse S3 erfüllen die gleichen Anforderungen wie Klasse S2.
Sie verfügen jedoch zusätzlich über durchtrittsichere Sohlen, deren Material entweder aus Stahl oder Kevlar besteht,
sowie über eine profilierte Laufsohle, um die Gefahr durch Ausrutschen zu minimieren.
Schuhgrößen
Im Gegensatz zu Turnschuhen gibt es bei Sicherheitsschuhen, Arbeitsschuhen und Berufsschuhen keine Zwischengrößen.
Die Größenangaben sind länderabhängig, dies sollten vor allem Unternehmer oder Gewerbetreibende berücksichtigen,
die ihre Mitarbeiter in anderen Ländern mit Sicherheitsschuhen ausstatten möchten.
- Deutschland: Angabe in speziellen Größen (Größe 40 entspricht beispielsweise 25 cm)
- UK: Angabe in 'english size' mit entsprechender Umrechnung
- US: Angabe in 'men' und 'women' unterteilt
Beispiel: Ein Schuh der deutschen Größe 42 misst 25,8cm. In England entspricht das der Größe 8,
in Amerika bei Frauen der Größe 10 und bei Männern der Größe 7,5. Im Internet gibt es hilfreiche Umrechnungstabellen.
Schuhe dürfen nicht drücken
Um spätere Druckstellen zu vermeiden, sollten Sie beim Kauf einige Dinge beachten. Füße unterscheiden sich nicht nur in der Länge,
sondern auch in Form und Breite voneinander. Nur 55 Prozent der Träger von Sicherheitsschuhen haben einen normal breiten Fuß.
Die restlichen 45 Prozent benötigen Sicherheitsschuhe, die für ihre Füße und Fußform angepasst sind.
Auch andere Faktoren können nach einiger Zeit Beschwerden verursachen, dies ist meistens auf eine unzureichende
Dämpfung des Schuhwerks zurückzuführen, denn 90 Prozent unseres Körpergewichtes liegt auf unserer Ferse.
Daher ist beim Kauf der Schuhe ein besonderes Augenmerk auf die Dämpfung zu richten.
Allgemeine Hinweise und Pflege
Da wir uns unser ganzes Leben auf unseren Füßen bewegen, sollte Sie auch beim Kauf von Sicherheitsschuhen darauf achten,
dass die Schuhe leicht und bequem sind. Es ist irrelevant, ob Sie eine Stahlsohle oder Kunststoffsohle wählen,
beide erfüllen den gleichen Zweck. Schuhe sollten atmungsaktiv und robust gebaut sein,
um unangenehme Gerüche und die Bakterienbildung zu vermeiden.
Gleichsam haben robuste Schuhe eine längere Lebensdauer.
Jeder Schuh sollte regelmäßig gepflegt werden. Schuhpflege hält die Schuhe geschmeidig,
schützt vor Rissen im Material und verlängert damit die Lebensdauer. Stetiges Imprägnieren schützt zusätzlich vor Nässe.
Verwenden Sie Lederfett für grobe Leder, Sprays
für Textilien und Wildlederarten und Schuhcreme für weiche Ledersorten.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Schutzhandschuh, Schutzanzug
und Knieschoner aus unserer Kategorie Arbeitsbekleidung.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|