Allgemeine Richtlinien für Schutzhelme
Der Arbeitsschutzhelm, umgangssprachlich nur Schutzhelm genannt, gehört zum Bereich "Persönliche Schutz-Ausrüstung" (PSA).
Er ist in den meisten Industrieländern Vorschrift und unterliegt strengen Regeln und Normen.
Schutzhelme für Industrie und Handwerk müssen innerhalb von Europa den Voraussetzungen der EU-Richtlinien entsprechen.
Die DIN-Norm für Schutzhelme in der Industrie ist die EN 397 (Europäische Norm).
Arten von Schutzhelmen
Arbeitsschutzhelme sind in verschiedene Spezialkategorien untergliedert, damit die Helme den jeweiligen Arbeitsanforderungen gerecht werden.
Es gibt folgende Hauptbereiche:
Eine Checkliste für die Auswahl der erforderlichen Schutzausrüstung:
- Welche Sicherheitsausstattung brauche ich?
- In welchem Arbeitsbereich brauche ich den Schutzhelm?
- Welchen Schutzhelm mit welcher Ausstattung benötige ich?
Materialien für Schutzhelme
Schutzhelme bestehen aus thermoplastischen oder duroplastischen Materialien oder auch einer Kombination beider Materialien.
Helme aus thermoplastischen Materialien bestehen aus Polyethylen (PE) oder ABS-Polymerisat (ABS).
Arbeitsschutzhelme aus duroplastischen Materialien bestehen hingegen aus Textil-Phenol-Kunstharz (SF-PF) oder
auch aus Glasfaser-Polyester-Kunstharz (UP-GF). Schutzhelme aus thermoduroplastischen Materialien werden aus beiden Komponenten
gleichzeitig gefertigt und sind dadurch extrem beständig.
Welches Material für welchen Bereich?
Thermoplastische Helme werden vorwiegend in Arbeitsumgebungen mit niedrigen Temperaturen und UV-Belastungen eingesetzt.
Aus Polyethylen bestehende Arbeitschutzhelme haben eine Formbeständigkeit bis zu +70 °C und -40 °C.
Bei einer Fertigung aus ABS-Polymerisat sind die Helme hitzebeständig bis ca. +90 °C und kältebeständig bis -30 °C.
Aufgrund der Kunststoffbasis ist das Gewicht des Helmes mit ca. 240 Gramm sehr leicht, was wiederum dem Tragekomfort zugute kommt.
Einsatzgebiete dieser Gruppe von Arbeitschutzhelmen sind z.B. das Bauhaupt- und Nebengewerbe, Werften usw.
Duroplastische Helme sind vorwiegend in Bereichen mit hoher UV-und Hitzebelastung anzutreffen.
Ebenso werden diese Helme überall dort eingesetzt, wo im Voraus nicht ganz klar ist, welche Bedingungen vorzufinden sind.
Durch ihr Material sind sie extrem belastbar und besitzen eine ausgezeichnete Formbeständigkeit sowohl gegen Wärme als auch Kälte.
Bei Hitze liegt die Formbeständigkeit von Textil-Phenol-Kunstharz bei +500 °C, von Glasfaser-Polyester-Kunstharz bei +200 °C.
Beide Materialien sind unbegrenzt kältebeständig.
Das Material ist für die späteren Einsatzgebiete enorm wichtig. Deshalb sollten Sie schon vor dem Kauf der Arbeitsschutzhelme darauf achten,
wo Ihre Mitarbeiter später beschäftigt sein werden.
Die richtige Größe finden
Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten ist es sehr wichtig, den Arbeitsschutzhelm der jeweiligen Kopfgröße genau anpassen zu können.
Damit wird den Helmträgern ein Optimum an Tragekomfort und Sicherheit geboten. Drei unterschiedliche Größen werden angeboten, um dies zu erreichen:
- Helmgröße 1 ist für einen Kopfumfang von 52 - 56 cm ausgelegt.
- Helmgröße 2 ist für einen Kopfumfang von 53 - 61 cm ausgelegt.
- Helmgröße 3 ist für einen Kopfumfang von 59 - 63 cm ausgelegt.
Kennzeichnung von Bauschutzhelmen
Für Sie und andere Gewerbetreibende ist es wichtig zu wissen, wo die Kennzeichnung angebracht ist und was in ihr enthalten sein muss.
Das Prüfsiegel für Bauschutzhelme ist auf der Innenseite des Helmes angebracht und beinhaltet folgende Informationen:
- das Herstelldatum,
- Name und Anschrift des Herstellers,
- das EC-Prüfsiegel,
- die Größe des Helmes und
- die Artikelnummer.
Damit sind alle wichtigen Informationen für Sie und Ihre Angestellten auf einen Blick ersichtlich.
Aufbau und Wirkungsweise
Der Schutzhelm besteht aus wenigen Komponenten. Er ist in der Wirkungsweise mit einem Stoßdämpfer eines PKWs zu vergleichen.
- Die Helmschale ist die äußere Hülle des Helmes.
- Flexible Tragebänder im Inneren des Schutzhelmes gewährleisten einen optimalen Sitz am Kopf.
- Ein Schweißband im Inneren des Helmes verhindert das Eindringen von Körperschweiß in die Augen
- Das verstellbare Nackenband dient zur Justierung, damit der Helm eng am Kopf anliegt und nicht verrutscht.
Diese verstellbaren Nackenbänder gibt es in zwei Ausführungen. Zum einen mit Ratschenverschluss,
welche ineinander geschoben werden müssen. Zum anderen mit Drehknopf. Die letzte Variante ist häufig die bessere Wahl,
da sie am einfachsten zu bedienen ist.
- Der Kinnriemen hat zwei Funktionen. Er soll das Herunterfallen des Schutzhelmes durch Wind oder Stöße verhindern und
verbessert zusätzlich den Halt am Kopf.
- Beim Kauf eines Schutzhelmes sollte auf eine ausreichende Polsterung geachtet werden.
- Die Belüftung sorgt für eine ausreichende Luftzirkulierung und kann wahlweise geöffnet oder geschlossen werden.
Richtig aufsetzen - sonst verliert der beste Schutzhelm seine Wirkung
Die Tragebänder im Inneren des Arbeitsschutzhelmes müssen an der Kopfhaut anliegen.
Das Kopfband wird auf die jeweilige Kopfgröße des Helmträgers, mit Hilfe des verstellbaren Nackenbandes, individuell eingestellt.
Der Schutzhelm darf in keinem Fall einen zu starken Druck auf dem Kopf ausüben.
Einige Hersteller bieten sogar die Option der Traghöhenverstellbarkeit.
Lebensdauer von Arbeitschutzhelmen
Die Tragedauer von Arbeitsschutzhelmen ist davon abhängig, aus welchem Material der Helm gefertigt wurde.
Helme aus UV-stabilisiertem Polyethylen und ABS haben eine max. Lebensdauer von 4 Jahren,
Schutzhelme aus Phenol-Textil-Kunstharz haben eine max. Lebensdauer von 5 Jahren, Helme aus Polyester bzw.
Polycarbonat haben eine max. Lebensdauer von 10 Jahren.
Eines haben alle Schutzhelme gemeinsam: sie müssen sofort ausgetauscht werden,
wenn sie einer zu starken mechanischer Belastung oder einem starken Schlag ausgesetzt waren.
Zubehör
Für Arbeitsschutzhelme ist das Zubehörangebot sehr vielseitig und kann in verschiedenen Bereichen notwendig werden.
Zum Beispiel im Tagebau, wo Lampen an den Helm montiert werden müssen, um eine ausreichende Sicht zu gewährleisten.
Ein Schutzschild oder Netzgesichtsschutz für den Gesichtsschutz,
der Helm-Kapselgehörschutz oder eine Unterziehhaube
für die kalte Jahreszeit kann als Zubehör gewählt werden.
Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter
In unserer Kategorie Schutzausrüstung finden Sie weitere Produkte wie Gehörschutz,
Atemschutzmaske und Säureschutzbrille, die Sie für die "Persönliche Schutz-Ausrüstung" benötigen.