Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schullineal 17 cm, schullineal 1m, schullineal 30cm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schullineal

  Schullineal  (366 Angebote unter 27.720.855 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schullineal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schullineal
^

Bürolineale sind auch im digitalen Zeitalter unentbehrlich

Selbst wenn Sie Ihr Büro so papierfrei wie möglich ausgerichtet haben: Auch in digitalen Zeiten sollte ein gut ausgestatteter Schreibtisch auf eine Reihe von Büroutensilien nicht verzichten. Zu diesen elementaren Accessoires gehört auch das Bürolineal, dessen Material und Ausstattung Sie abhängig von seinen häufigsten Aufgaben auswählen sollten. Natürlich dient jedes Lineal grundsätzlich dem Abmessen und akkuraten Unterstreichen oder Hervorheben von Worten und Sätzen in Dokumenten - das Bürolineal kann sich aber auch noch durch diverse weitere Zusatzfunktionen auszeichnen. Achten Sie in jedem Fall darauf, Ihre Mitarbeiter vor dem Kauf nach den gewünschten Funktionen ihrer Lineale zu fragen; vor allem die benötigte Länge ist entscheidend.

Auch eine Frage der Corporate Identity: Design und Verarbeitung

In jedem Fall sollte das geometrische Hilfsmittel robust verarbeitet sein. Dies gilt besonders für Lineale aus Holz, die auch bei häufiger Beanspruchung nicht splittern und dadurch Dokumentoberflächen in Mitleidenschaft ziehen dürfen. Mittlerweile gibt es sie in den verschiedensten Qualitäten; und nicht zuletzt spielt hier auch die Ästhetik eine Rolle. Fragen Sie sich beim Einkauf der Lineale für Ihre Firma, ob diese auch beim Kundenkontakt oft sichtbar sein werden. Ist dem so, lohnt sich die Zusatzinvestition in hochwertige Materialien und klassische Entwürfe. Gerade wenn Ihr Unternehmen im Designbereich, in der Architektur oder Produktentwicklung angesiedelt ist, trägt jedes Detail zur Firmenwahrnehmung bei.

Transparente Bürolineale für die Arbeit mit Dokumenten

Wenn Sie gleichzeitig eine Vielzahl von Linealen kaufen, die dem normalen Büroalltag dienen, können diese aus gut verarbeitetem Spezialkunststoff sein. Dies ist auch sinnvoll, wenn der unter dem Lineal liegende Text beim Unterstreichen weiter zu sehen sein soll, wie es in Unternehmen mit sehr textlastigen Dokumenten der Fall ist. Achten Sie darauf, kein preiswertes Plastik zu nehmen. Dieses wird schnell stumpf und erschwert die Textlektüre. Auch splittert Plastik leichter und verträgt Schneidearbeiten mit Cutter und Skalpell nicht gut.

Besonders stabil: Lineale aus Aluminium und Messing

Wenn Sie Wert legen auf messerscharfe Kanten und präzise Unterstriche, sollten Sie zu einem Lineal aus Aluminium greifen, oder alternativ zu einer Ausführung, bei der zumindest alle Kanten durch Metalleinlagen wie Messing ähnlich präzise verlaufen. Beachten Sie dabei, dass andere Metalle als Aluminium schwerer werden und damit umständlicher zu händeln sind. Traditionelle Bürolineale verfügten übrigens über genauso eine metallverstärkte Kante, und waren im Gegensatz zu den inzwischen variierenden Längen genormt genau einen halben Meter lang. Heutzutage bemessen Bürolineale oft 30 Zentimeter.

Schön für Blick und Griff: Holzlineale

Viele der hochwertigen Bürolineale auf dem Markt sind inzwischen wieder aus Holz gefertigt, meist aus Buche, oft auch aus Birnbaum. Die Zählstreifen und andere Einteilungen werden dann entweder direkt in das Holz gefräst, oder durch aufgebrachte Zelluloidauflagen dargestellt.

Einteilungen und Messlinien

Wenn es Ihnen vordringlich um das Bürolineale als Messinstrumente geht, können Sie beispielsweise eine Ausführung mit metrischer Teilung auf zwei Seiten wählen. Unter Umständen kann es praktisch sein, wenn dabei die Zählung auf der einen Seite mit dem Nullpunkt beginnt, während auf der anderen Seite der Nullpunkt in der Mitte liegt. Achten Sie zur Gewährleistung akkurater Messergebnisse auf eine zusätzliche Ausstattung mit Rutschhemmung, vorzugsweise aus echtem Gummi. Auch ein zusätzlicher Griff trägt zum präzisen Messen bei.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.