Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schuhe / Stiefel

  schuhe, stiefel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„schuhe, stiefel“
Überbegriffe
Arbeitsschuhe
Robuste sowie belastbare Schuhe, die den Anforde­rungen der jeweiligen Be­rufsgruppe entsprechen.
Arbeitsstiefel
Hochschaftige Stiefel, die in unterschiedlichen Aus­führungen den jeweiligen Anforderungen entspre­chend angeboten werden.
Arztschuhe
Bequeme und leichte Be­rufsschuhe, die den Anfor­derungen im Gesundheits­wesen angepasst sind.
Barfußschuhe
Schuhe ohne Sprengung (Absatz) mit sehr dünnen, flexiblen Sohlen und weit geschnittenem Vorderfuß­bereich.
Freizeitschuhe
Sportliche, legere Schuhe für Freizeitaktivitäten.
Gummistiefel
Stiefel in unterschiedlichen Modellen, die durch diffe­renzierte Sicherheitsanfor­derungen in Sicherheitsklas­sen eingeteilt werden.
Hochschuh
Schuhe mit einem erhöhten Schaft.
Halbschuhe
Eine Form der festen Fuß­bekleidung, die sich vom Stiefel durch die Höhe des Schaftes abgrenzt.
Klettschuhe
Schuhe unterschiedlicher Modelle, die mit Klettver­schlüssen geschlossen werden.
Pantoletten
Pantoffelartige, offene oder geschlossene Schuhe, die eine feste, strapazierfähige Sohle besitzen.
Pumps
Weit ausgeschnittene, an­sonsten geschlossene Halb­schuhe mit flachen Sohlen und Absätzen zwischen 3 und 10 cm Höhe.
Sandalen
Diese leichten und offenen Schuhe bieten einen hohen Tragekomfort bei sommer­lichen Temperaturen.
Flip Flops
Vor allem am Strand be­liebte, offene und leichte Schuhe, die zwischen den inneren beiden Zehen fixiert werden.
Slipper
Ein leichter Halbschuh, der ohne klassischen Ver­schluss auskommt. Der Halt am Fuß wird über Gummi­einsätze bewirkt.
Sicherheitsschuhe
Verfügt über eine Zehen­kappe und Durchtrittschutz, wird in unterschiedlichen Sicherheitsklassen ange­boten.
Sportschuhe
Spezielle Schuhe, die den Belastungen unterschied­licher Sportarten angepasst sind und die Verletzungs­gefahr minimieren.
Trekkingschuhe
Sehr robuste, wasserresis­tente Schuhe mit einem erhöhten Schaft und rutschfestem Profil.
Winterstiefel
Die warme Fütterung hält Füße trocken und schützt vor dem Auskühlen.
Spezielle Schuhe und Fußbekleidung
Bettschuhe
Dickere Socken mit Angora- oder Wollanteil und ohne einschneidende Bündchen zur weichen Lagerung und für warme Füße im Bett.
Gamaschen
Bewirken die komplette An­bindung von der Hose und dem Schuh und schützen diesen Bereich vor Verlet­zungen.
Hausschuhe
Fußbekleidung mit einer Sohle, die vorrangig nur im Wohnbereich getragen wird.
Sanitätsschuhe
Spezielle, oft maßgefertigte Schuhe, die auf die ortho­pädischen Bedürfnisse des Trägers ausgelegt sind.
Überschuhe
Werden, zum Schutz vor Verschmutzung oder Über­tragung von Keimen, über die normalen Schuhe ge­tragen.
Zubehör und Pflegemittel
Einlegesohlen
Individuelle Innensohlen, die aus gesundheitlichen bzw. ästhetischen Gründen in die Schuhe eingelegt werden.
ESD Fersenband
Diese Bänder oder Kappen werden über dem Schuh getragen und zur Personen­erdung eingesetzt.
Spikes
Bieten einen guten Schutz bei Schnee- und Eisglätte.
Nagelsohlen
Zum Begehen frischer Estriche, aber auch zur Rasenpflege geeignet.
Schnürsenkel
Dienen dazu, Schuh oder Stiefel mit einer Schnürung zu verschließen und dem Fuß Halt zu geben.
Schuhanzieher
Erleichtern das Anziehen von Schuhen und schonen die, dem Fuß Halt geben­de, Hinterkappen.
Schuhkissen
Aktive Depotstoffe nehmen über Nacht die Feuchtigkeit auf, neutralisieren Gerüche und trocknen die Schuhe.
Schuhauszieher
Ein Hilfsmittel, das das Aus­ziehen von Schaftstiefeln leichter und schonender macht.
Stiefelsocken
Diese knöchel- bzw. waden­langen Einziehsocken sor­gen für ein warmes und tro­ckenes Gefühl in Gummi­stiefeln.
Socken
Kleidungsstücke, die am Fuß bzw. Bein getragen werden und unterschied­liche Formen haben können.
Schuhdehner
Schuhdehner sorgen dafür, dass Schuhe ihre Form und Spannung behalten.
Reinigungs- und Pflegemittel
Imprägnierspray
Bietet eine offene Impräg­nierung, die Poren werden nicht verschlossen und At­mungsaktivität bleibt er­halten.
Lederfett
Verbesstert die Eigenschaf­ten von Leder, es wird elas­tischer, reißfester und ver­ringert das Aufnahmever­mögen von Wasser.
Schuhbürste
Verwendet man zum Polie­ren der Wachsschicht aufge­tragener Schuhcreme. Für Rauhleder gibt es spezielle Pflegebürsten.
Schuhcreme
Wird auf das vorgereinigte Leder aufgetragen, Farb- und Fettmoleküle frischen das Leder auf und machen es wieder geschmeidig.
Schuhspray
Die starke Deowirkung sorgt für hygienische Frische im gesamten Schuh.
Schuhschwamm
Diese mit Pflegeemulsion getränkten Schwämme ei­gnen sich für die Pflege von glattem Leder.
Weitere Informationen zum Thema schuhe, stiefel
^

Zeigt her eure Füße, zeigt eure Schuh...

Jeder braucht sie, jeder trägt sie – die Rede ist von Schuhen. Sie schützen unsere Füße nicht nur vor vielen Gefahren wie Kälte oder Dreck; sie sind auch vielen Modetrends unterworfen. Ob Arbeits-, Haus- oder Trekkingschuhe, Clogs, Slipper oder Sandalen – die Varianten sind vielfältig. Während man Schuhe im Allgemeinen als Fußbekleidung bezeichnet, spricht man von Stiefeln, wenn diese mindestens über die Knöchel reichen. In Mode gekommen sind so genannte Clogs. Diese bunten, pantoffelartigen Schuhe haben einen offenen Fersenbereich und bestehen zum Teil ganz aus Kunststoff. ESD-Clogs (elektrostatische Entladung) werden häufig in Laboren und Küchen getragen.  Sandalen sind eine der ältesten Schuhformen und bietet den Füßen viel Luft, was vor allem im Sommer sehr beliebt ist.

Vielfältige Einsatzgebiete von Arbeits- und Sicherheitsschuhen

Um Fußverletzungen bei der Arbeit zu vermeiden, ist das Tragen von Sicherheitsschuhen für die persönliche Sicherheit unabdingbar. Verschiedene Arten von Gefahrenquellen sind zu berücksichtigen sind, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Sie werden im medizinischen Bereich genauso vorgeschrieben wie im Bau- und metallverarbeitenden Gewerbe oder der chemischen Industrie. Da das Einsatzgebiet für Sicherheitsschuhe und die vor Ort herrschenden Bedingungen ausschlaggebend beim Kauf sind, sollten Sie das genaue Einsatzgebiet Ihrer Mitarbeiter kennen, um die Sicherheitsschuhe optimal an die Bedürfnisse anpassen zu können.

Normen und Schutzklassen von Sicherheitsschuhen

Sicherheitsschuhe unterliegen einer strengen internationalen (DIN EN ISO 20345-347) sowie deutschen Norm (DIN EN 345-347). Dadurch sind Arbeitsschutzschuhe in verschiedene Schutzklassen unterteilt; sie reichen von S1 bis S3 bei den Sicherheitsschuhen und bei den Gummistiefel von S4 bis S5.

Schuhe dürfen nicht drücken

Um spätere Druckstellen zu vermeiden, sollten Sie beim Kauf einige Dinge beachten. Füße unterscheiden sich nicht nur in der Länge, sondern auch in Form und Breite voneinander. Nur 55 Prozent der Träger von z. B. Sicherheitsschuhen haben einen normal breiten Fuß. Die restlichen 45 Prozent benötigen Schuhe, die für ihre Füße und Fußform angepasst sind. Auch andere Faktoren können nach einiger Zeit Beschwerden verursachen, dies ist meistens auf eine unzureichende Dämpfung des Schuhwerks zurückzuführen, denn 90 Prozent unseres Körpergewichtes liegt auf unserer Ferse. Daher ist beim Kauf der Schuhe ein besonderes Augenmerk auf die Dämpfung zu richten.

Allgemeine Hinweise und Pflege

Da wir uns unser ganzes Leben auf unseren Füßen bewegen, sollte Sie auch beim Kauf von Schuhen darauf achten, dass die Schuhe leicht und bequem sind, vor allem, wenn es sich um Arbeits- und Sicherheitsschuhe handelt. Es ist irrelevant, ob Sie dabei eine Stahlsohle oder Kunststoffsohle wählen, beide erfüllen den gleichen Zweck. Schuhe sollten atmungsaktiv und robust gebaut sein, um unangenehme Gerüche und die Bakterienbildung zu vermeiden. Gleichsam haben robuste Schuhe eine längere Lebensdauer.
Jeder Schuh sollte regelmäßig gepflegt werden. Schuhpflege hält die Schuhe geschmeidig, schützt vor Rissen im Material und verlängert damit die Lebensdauer. Stetiges Imprägnieren schützt zusätzlich vor Nässe. Verwenden Sie Lederfett für grobe Leder, Sprays für Textilien und Wildlederarten und Schuhcreme für weiche Ledersorten.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.