Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schubfach-Schrank

  Schubfach-Schrank  (12.933 Angebote unter 27.646.432 Artikeln)Zum Expertenwissen

Schubladenschrank von Lista
Farbe
ab € 813,11*
 Stück 
Schubladenschrank von Lista
Farbe
ab € 1.131,96*
 Stück 
Schubladenschrank von Lista
Farbe
ab € 1.349,06*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schubfach-Schrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   863   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schubfach-Schrank
^

Schubkastenschränke sorgen für ein Plus an Ordnung und Übersicht

Schubkastenschränke, auch als Schubfachschränke bezeichnet, sind in vielen Bereichen im Einsatz und gehören zur unverzichtbaren Betriebs- und Lagerausstattung. Sie ermöglichen durch unterschiedliche Auslegungen in Größe, Tiefe, Ausstattung und Unterteilung ein besonders hohes Maß an Übersichtlichkeit. Zudem sind Sie besonders bedienfreundlich, da sie auch bei tiefen Schrankvarianten mühelos an die eingelegten Utensilien gelangen. Egal, ob in Werkstatt, Küche, Labor oder Büro Ordnung - Übersicht und Sicherheit kommen mit dem richtig gewählten Schubkastenschrank nicht zu kurz.

Die richtige Größe

Um die passende Größe zu ermitteln, kommt es einerseits auf das Raumangebot an, denn die Kästen sollten sich vollständig ausziehen lassen;  andererseits spielt es auch eine wichtige Rolle, welche Mengen und vor allem was Sie unterbringen wollen. Neben der Tiefe und Breite der einzelnen Schubkästen ist auch die Höhe in die Auswahl einzubeziehen. Bei passender Auswahl sparen Sie Platz und stellen sicher, dass sich die einzelnen Schubkästen nach dem Beladen schließen lassen.

Das passende Material

In den meisten Fällen werden Schubkastenschränke aus Stahl angeboten. Diese sind besonders robust und bestechen durch eine hohe Tragfähigkeit. Zudem lassen sie sich besonders leicht reinigen und sind resistent gegen unterschiedliche Chemikalien und äußere Einflüsse, wie Feuchtigkeit und hohe oder niedrige Temperaturen. In Arztpraxen am Empfangstresen und im Büro werden häufig auch Schubkastenschränke aus Holz genutzt, da hier die Belastungen geringer sind und sie meist lediglich zur Aufnahme der Patientenkartei oder der Hängeregistratur dienen. Wer eine natürliche Holzoptik mit den robusten Eigenschaften von Stahlschubkastenschränken verbinden möchte, kann entsprechend verblendete Varianten wählen.

Das Herzstück eines Schubfachschranks ist der Auszug

Unterschiedliche Möglichkeiten eines Auszugs, die gleichzeitig für abweichende Funktionalität und Stabilität stehen, stehen zur Auswahl.

Einfach- oder Vollauszug

Einfachauszüge sind die am meisten genutzten Vertreter. Sie sind günstig, allerdings entsteht bei ihrer Verwendung ein Auszugsverlust von ca. 20 cm, da der Einfachauszug nicht den kompletten Schubkasten offen legt. Kleinteile, die im hinteren Bereich deponiert werden, können so nicht optimal entnommen oder eingelegt werden. Bei solchen Anwendungen ist ein Vollauszug empfehlenswert. Dieser sorgt dafür, dass der Schubkasten bis zur vollen Tiefe ausgezogen werden kann. Bei hohen Schubkastenschränken sollten Sie zudem darauf achten, dass Sie den Schubkasten nach unten ankippen können, um den Inhalt ins Sichtfeld zu holen.

Die Führung

Einfache Schubkastensysteme arbeiten mit Kunststoffrollenführungen. Für starke Belastungen sind diese jedoch eher ungeeignet. Hier sollten Kugelführungen und Kugellager zum Einsatz kommen, denn diese versprechen höhere Belastungsgrenzen, haben deutlich bessere Laufeigenschaften und sind besonders robust.

Mehr Ordnung und Übersicht

Um das Platzangebot des Schubkastens optimal ausnutzen zu können und trotzdem die Übersicht zu behalten, sollten Sie auf Schubkastengliederungen oder integrierbare Trennwände zurückgreifen. Diese ermöglichen es, meist im Stecksystem, im Schubkasten einzelne Fächer in flexibler Größe einzurichten. Nichts kommt mehr durcheinander und Sie finden auf Anhieb das Gesuchte. Mit zusätzlichen Beschriftungsleisten wird auch von außen sofort sichtbar, was sich in den einzelnen Schubladen verbirgt.

Sicherheit

Damit die Standstabilität des Schubkastenschrankes gewahrt bleibt, sollten Sie auf einen Schrank zurückgreifen der lediglich das Öffnen eines Schubkastens gleichzeitig ermöglicht. So wird einem Kippen durch Gewichtsverlagerung vorgebeugt. Zudem ist es wichtig auf abschließbare Variante zu achten um aktiven Diebstahl- und Datenschutz zu betreiben.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Manuflex.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.