Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Schriftpinsel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schriftpinsel“
Überbegriffe
Ätzpinsel
Ein Pinsel ohne Metallfassung. Er ist ideal, wenn Sie mit aggressiven Flüssigkeiten oder Säuren arbeiten.
Acrylpinsel
Ein Pinsel, mit dem auch pastose Farben kein Problem darstellen.
Aquarellpinsel
Der ideale Pinsel zum Malen mit wasserlöslichen Farben und Lacken.
Borstenpinsel
Als Borstenpinsel gelten alle Pinsel mit einer Besteckung aus dem Rückenhaar von Schweinen.
Decoupagepinsel
Flacher Pinsel mit einem sehr haltbaren Kopf aus Synthetikfasern, die nicht ausfallen oder splittern.
Fächerpinsel
Die Borsten sind in Fächerform angeordnet. Ideal, um Flächen zu vergolden oder individuelle Effekte zu erzielen.
Faustpinsel
Der Pinselgriff ist rund, robust und liegt gut in der Hand. Auch für das therapeutische Malen gedacht.
Firnispinsel
Dieser breite Borstenpinsel eignet sich beispielsweise für das Lasieren, Grundieren, Firnissen oder Maserieren.
Haarpinsel
Rundpinsel mit Kopf aus Synthetik- oder Echthaar.
Kalligraphiepinsel
Geeignet für Kaligraphie- oder Tuscharbeiten.
Linierpinsel
Zum Zeichnen feiner Linien, wie sie z.B. im Beruf des Puppenmachers gebraucht werden.
Modler
Modler sind Pinsel mit extra kurzer Borstenfassung. Mit Birkenmodlern lassen sich Holzstrukturen imitieren.
Ölmalpinsel
Der ideale Pinsel für das pastose, lineare oder flächige Malen.
Pastellpinsel
Aus Ponyhaar, für das Pastellmalen oder das Verreiben feiner Pigmentpartikel geeignet.
Plakatschreibpinsel
Als kurz oder mittellang gefaßt erhältlich. Der ideale Pinsel für Design oder Grafik.
Porzellanmalpinsel
Verwendet man für Porzellan- oder Keramikmalerei.
Retuschierpinsel
Extra kurze Ausführung, die man für punktgenaue Zeichnungen oder Retuschen verwendet.
Schlägerpinsel
Bestehen aus reinen Chinaborsten und einem rohen Holzstiel. Ideal zum Marmorieren oder Imitieren.
Schlepper
Setzt man für das Zeichnen von Linien oder zum Schriftschreiben ein.
Schulmalpinsel
Ein strapazierfähiger Pinsel, der auch den Bedingungen im Schuluntericht gewachsen ist.
Schwammpinsel
Malschwämme und Schaumstoffpinsel eignen sich besonders zum Gestalten großer Flächen mit Wasserfarben.
Schwertschlepper
Diese Pinsel mit schwertförmiger Haarsetzung eignen sich hervorragend für das freihändige Linienziehen.
Seidenmalpinsel
Verwendet man für das Seidenmalen.
Strichzieher
Optimal für Farbabgrenzungen oder zum Ziehen von Strichen mit Dispersionsfarben geeignet.
Stupfpinsel
Dieser spezielle Stupfpinsel mit kurzem, rohen Zapfen ist ideal, um Stoffe oder Papier zu schablonieren oder um weiche, verwischte Farbübergänge zu erzielen.
Vergolderpinsel
Anschlusspinsel, auf dem die Goldplättchen gut haften, nachdem man ihn zuvor leicht angefettet hat.
Verwaschpinsel
Steht für eine gute Farbaufnahme, optimal zum Lavieren großer Flächen oder für feine Details.
Wassertankpinsel
Diese Pinsel mit Filzspitze und einem Tank für Wasser oder dünne Farbe sind besonders geeignet für das Tusche- oder Aquarellmalen unterwegs.
Zackenpinsel
Mit diesem Pinsel erzielen Sie spezielle Effekt, daher ideal für dekorative Gestaltungen oder für das Maserieren.
Weitere Informationen zum Thema Schriftpinsel
^

Schriftenpinsel - Pinsel für eine exakte Linienführung

Schriftenpinsel sind Spezialpinsel für das Freihandziehen von Linien. Sie werden beispielsweise von Grafikern für Entwurfsskizzen benutzt, aber ebenso für die Kunst der Kalligrafie, in der Plakatmalerei und für viele weitere Anwendungsbereiche, bei denen es auf eine genaue Linienführung ankommt. Das Besondere dieser Künstlerpinsel ist ihr hohes Farbaufnahmevermögen, dass zum einen durch die verwendete Haarart, zum anderen durch die besondere Form der Schriftenpinsel erreicht wird. Die Pinsel nehmen aber nicht nur besonders viel Farbe auf, sondern sind in der Lage, dies auch gezielt und gleichmäßig wieder abzugeben.
Schriftenpinsel sind grundsätzlich nur für dünnflüssige Farben geeignet wie beispielsweise Aquarellfarbe, verdünnte Acrylfarbe, Tusche, Lack etc.

Die Formen der Schriftenpinsel

Klassische Linierer haben im unteren Bereich ihrer Besteckung, direkt über der Zwinge, deutlich dichteres Haar. Zur Spitze hin verjüngt sich die Form des Pinselkopfes wesentlich stärker als bei herkömmlichen Rundpinseln. Einige besonders dünne Modelle weisen in ihrer Spitze nur wenige Haare auf. Dennoch ist das Farbaufnahmevermögen ausgezeichnet, da das dichte Haar über der Zwinge als Farbspeicher dient.
Neben den Linierern werden auch die Plakat- oder Schreibpinsel zu den Schriftenpinseln gezählt. Ihre Form gleicht den Flachpinseln. Sie sind mit gerader oder auch mit abgeschrägter Pinselkante erhältlich.

Die Besteckung der Schriftenpinsel

Das hohe Farbaufnahmevermögen der Schriftenpinsel wird auch durch die Wahl der Pinselhaare erreicht. Hochwertige Linierer und Plakatschreiber sind entweder mit Rotmarderhaar oder mit Fehhaar besteckt. Wissenswertes über diese Naturhaare erfahren Sie unter den Stichwörtern Fehhaarpinsel und Rotmarderpinsel.
Schriftenpinsel aus Synthetikhaar werden ebenfalls angeboten.

Japanische Kalligrafiepinsel

Für die japanische Kunst der Kalligrafie werden auch Schriftenpinsel verwendet. Die Kalligrafiepinsel sind einfache Bambuspinsel, die mit langem Dachs- oder Ponyhaar besteckt sind. Der Umgang mit diesen Pinseln ist für ungeübte Maler anfangs recht schwierig, da die Haare lang und sehr weich sind und kaum Widerstand bieten. Mit ein wenig Übung lassen sie sich jedoch vielfältig verwenden, beispielsweise auch in der Seidenmalerei. Der Farbauftrag mit diesen Pinseln hat einen ganz eigenen Charakter. Um diesen zu beschreiben, könnte man sagen, dass sich die Bewegung, die der Künstler mit diesen Pinseln auf dem Malgrund vollzieht, unmittelbar in der gezogenen Linie ausdrückt.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.