| Übersicht | "Schreibtischleuchte"Überbegriffe Zubehör |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | | |
|
|
ab € 29,28* pro Packung |
| |
|
|
ab € 124,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 104,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 104,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 125,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 70,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 269,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 335,78* pro Stück |
| |

Werden Sie Ihr eigener Lichtdesigner!
Im Modell “MAULprimus” sind 3 warmweiße und 3 tageslichtweiße Hochleistungs-LEDs integriert, die getrennt voneinander dimmbar sind. So können Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur individuell an die persönlichen Bedürfnisse am Arbeitsplatz angepasst werden. Das ist nur eine von vielen Innovationen, mit denen MAUL zum Vorreiter auf dem Markt geworden ist.
Egal, welche Tischleuchte oder Schreibtischlampe Sie von MAUL wählen: alle Modelle entsprechen höchsten ergonomischen und qualitativen Ansprüchen. Auch Betriebs- und Wartungskosten lassen sich minimieren. Die Lebensdauer der MAUL-LED beträgt zum Beispiel rund 50.000 Stunden, die Energieeinsparung beträgt rund 80 Prozent gegenüber einer herkömmlichen Glühlampe. Durch das effiziente MAUL-Energiekonzept gibt es bei vielen Modellen zudem keine Standby-Verluste.
MAULprimus
Die High-Tech-Design-Leuchte aus dem MAUL-Programm. Bei diesem Modell werden nur hochwertige und edle Materialien, wie Edelstahl und Aluminium verarbeitet. Für die extreme Standfestigkeit sorgt eine Stahleinlage im Fuß der Leuchte. Die Höhe der Lampe kann sehr leicht zwischen 23cm und 55cm verstellt werden. Der Leuchtenkopf ist um 60° neigbar und um 80° schwenkbar. “MAULprimus” ist mit 3 warmweißen und 3 tageslichtweißen Hochleistungs-LEDs der neuesten Generation ausgestattet. Die Touchfeld-Bedienung ermöglicht eine getrennte Dimmung, wodurch die Lichtstärke und die Farbtemperatur individuell eingestellt werden kann. Die Ausleuchtung jedes Arbeitsplatzes kann so den persönlichen Anforderungen entsprechend vorgenommen werden. Die Lichtstärke beträgt über 5000 Lux bei einem Leuchtabstand von 25cm und rund 2000 Lux bei einem Leuchtabstand von 35cm. Die LEDs haben eine Lebensdauer von über 50.000 Stunden, die Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Glühlampen liegt bei über 80 Prozent. “MAULprimus” besitzt die Energieeffizienzklasse “A”.
MAULwave
Bei diesem Modell handelt es sich um eine Energie-Sparleuchte, die mit einem E27-Sockel ausgestattet ist. Die großen und vor allem langen Arme sorgen für eine großzügige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, die durch den dreh- und neigbaren Kopf zusätzlich individuell angepasst werden kann. Die Gelenke werden im Aluminiumdruckguss-Verfahren gefertigt und sind somit extrem stabil. Der große Fuß sorgt für eine enorme Standfestigkeit. Das im Lieferumfang enthaltene 20-Watt-“Megaman”-Leuchtmittel sorgt für eine Lichtstärke von 1700 Lux bei einem Leuchtabstand von 35cm. “MAULwave” besitzt die Energieeffizienzklasse “B”.
MAULzoom
Die funktionelle LED-Arbeitsplatzleuchte inklusive Abdeckung. Durch den großen Doppelarm wird für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes gesorgt. Die große 3 Dioptrien-Linse hat einen Durchmesser von 12,7cm und eine 1,75fache Vergrößerung. “MAULzoom” ist daher ideal für Arbeiten in Labors, an Maschinenarbeitsplätzen, in Arztpraxen, technischen Büros oder im Home-Office geeignet. Der Leuchtenkopf ist mit einem Kugelgelenk ausgestattet und dadurch 3-dimmensional verstellbar. Die Lichtstärke beträgt 1600 Lux bei einem Leuchtabstand von 35cm. Die 90 tageslichtweißen LEDs haben eine Lebensdauer von über 15.000 Stunden und einen Energieverbrauch von gerade einmal 8 Watt. Das Modell besitzt damit die Energieeffizienzklasse “A”.
Beleuchtungsplanung leicht gemacht
Gerade am Arbeitsplatz ist eine richtige Beleuchtung unabdingbar und wird sogar vom Gesetzgeber gefordert. Eine immer größere Rolle spielt daher eine individuell auf das Unternehmen und den Einsatzbereich zugeschnittene Beleuchtungsplanung. Mit MAUL ist das kein Problem. Für viele Modelle sind alle notwendigen Dokumentationen erhältlich. So etwa Beleuchtungsstärken-/ Leuchtdichte-Diagramme und Lichtverteilungskurven.
Neben der optimalen Helligkeit spielt auch die passende Farbtemperatur der Arbeitsplatzleuchte eine entscheidende Rolle. Warmweiße Lampen werden meist im Wohnbereich verwendet, da sie ein warmes, leicht gelbliches Licht ausstrahlen. Am Arbeitsplatz finden eher tageslichtweiße Leuchtmittel Verwendung. Das große Sortiment von MAUL bietet für nahezu jeden Einsatzbereich die ideale Beleuchtung.
Warmweißes Licht (2700-3300K) Neutralweißes Licht (3300-5300K) Tageslichtweißes Licht (5300-7500K)
Höchste und ständig geprüfte Qualität
MAUL konstruiert alle Leuchten selbst bzw. wertet sie konstruktiv auf. Alle verwendeten Materialien werden gezielt ausgewählt. Das bedeutet erstklassige Produkte von Anfang an. Zusätzlich durchlaufen sämtliche Artikel des Sortiments ausgiebige Qualitäts-Checks. Auch laufende Serien werden permanent auf Mängel hin untersucht.
Tradition seit 1912
Angefangen hat die Erfolgsgeschichte im Jahr 1912. Firmengründer Jakob Maul siedelte sich an einer Wassermühle in Bad König an und produzierte Bürogeräte aus Metall. Mittlerweile gibt es zwei Firmenstandorte und über 200 Mitarbeiter sind im Unternehmen beschäftigt. Die Jakob Maul GmbH zählt inzwischen zu den innovativsten und modernsten Betrieben der Branche.
Eine große Auswahl Tischleuchten und Schreibtischlampen finden Sie in der MAUL-Markenwelt.
 Weitere Informationen zum Thema Schreibtischleuchte | |  | Mit Tischleuchten den Arbeitsplatz perfekt ausleuchten
Es ist medizinisch belegt: falsches Licht am Arbeitsplatz kann zu Kopfschmerzen, Augenbeschwerden, Nervosität und im schlimmsten Fall sogar zu Erkrankungen im Schulter-, Nacken- und Armbereich führen. Bei der Einrichtung eines Arbeitsplatzes sollte also nicht nur jeder freie Raum optimal ausgenutzt, sondern auch an ein passendes Beleuchtungskonzept gedacht werden. Wichtig ist dies nicht nur für die gesamte Raumbeleuchtung, sondern auch für die einzelnen Arbeitsplätze. Hinzu kommen zahlreiche Arbeitsschutzvorschriften, die genaue Beleuchtungsstandards enthalten. Für den Bereich des direkten Arbeitsplatzes wird etwa eine Beleuchtungsstärke von 500 Lux empfohlen. Erzielt werden kann diese Helligkeit zum Beispiel mit einer Schreibtischlampe.
Kunstlicht oder Tageslicht?
Die Frage lässt sich schnell beantworten: Tageslicht ist in jedem Fall besser als Kunstlicht. Das sollte auch bei der Wahl des Leuchtmittels bedacht werden. Spezielle Tageslichtlampen, auch Vollspektrumlampen genannt, weisen eine Farbtemperatur von 5300 Kelvin bis 6500 Kelvin auf. Damit ähnelt deren Farbspektrum in etwa dem des natürlichen Tageslichtes.
Energie sparen mit einer Tischleuchte am Arbeitsplatz?
Das ist durchaus möglich und sollte auch genutzt werden. Sehr verbreitet sind mittlerweile Schreibtischlampen, die mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet sind. Der Vorteil: neben dem geringeren Stromverbrauch halten die LEDs im Normalfall auch wesentlich länger. Die Kosten für Ersatz-Leuchtmittel werden also geringer – ein durchaus interessanter Zusatzaspekt. Ein Spareffekt kann auch mit Energiesparlampen erzielt werden. Auch hier gibt es Lampen mit verschiedenen Farbtemperaturen. Empfehlenswert sind zudem so genannte „Schnellstart-Lampen“, die sofort den Großteil ihrer Helligkeit entfalten und nicht erst nach einigen Minuten.
Links, rechts? Direkt oder indirekt? – Die Standortentscheidung
Die Schreibtischlampe sollte so aufgestellt werden, dass sie nicht blendet. Bei vielen Modellen sind die Höhe, der Winkel und die Lichtstärke individuell einstellbar. Es wird empfohlen, kein direktes, sondern zerstreutes Licht bei Tischlampen zu verwenden. Die Lampe sollte also auf dem Schreibtisch so platziert werden, dass man nicht direkt in das Licht schaut. Indirekte Beleuchtung ist angenehmer und schont die Augen. Für Rechtshänder empfiehlt es sich, die Leuchte in die linke Ecke des Schreibtisches zu stellen. Linkshänder sollten die rechte Ecke dafür wählen.
Welches Leuchtmittel?
Allgebrauchslampen
Allgebrauchslampen werden umgangssprachlich Glühlampen oder Glühbirnen genannt. Bis vor wenigen Jahren waren sie die beliebtesten und auch verbreitetsten Leuchtmittel. Der Nachteil der Lampen ist allerdings, dass ein Großteil der benötigten Energie nicht in Licht, sondern in Wärme umgesetzt wird. Aufgrund einer EU-Verordnung wurden Glühlampen daher auch schrittweise vom Markt genommen.
Halogenlampen
Auch Halogenlampen besitzen einen „Glühfaden“. Der Unterschied zur Glühlampe ist, dass sich im Glaskolben noch Halogengas befindet. Das sorgt u.a. dafür, dass die Lichtausbeute höher und die Lebensdauer länger ist.
Kompaktleuchtstofflampen
Kompaktleuchtstofflampen werden umgangssprachlich auch oft als Energiesparlampen bezeichnet. Es handelt sich um kleine Leuchtstofflampen, die, je nach Modell, besonders geformt sind. Die Lampen besitzen oft einen E27 oder E14-Sockel und können so als direkte Alternative zur Glühlampe benutzt werden. Die Vorteile sind eine längere Lebensdauer und ein deutlich geringerer Stromverbrauch.
LED-Lampen
LED-Lampen zeichnen sich vor allem durch ihren geringen Energieverbrauch und ihre - im Vergleich zur herkömmlichen Glühklampe - extrem langen Lebensdauer aus. Hinzu kommt, dass die Lampen, je nach Modell, keine oder nur geringe Wärme entwickeln. Das lässt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten zu.
Leuchtstofflampen
Auch Leuchtstofflampen sind mit einem Gas-Gemisch gefüllt. Beim Anschalten wird UV-Licht erzeugt, das durch einen an der Innenseite der Glasröhre aufgebrachten Leuchtstoff in weißes Licht umgewandelt wird. Alle Leuchtstoffröhren benötigen zum Betrieb ein Vorschaltgerät, das meist in der Fassung/Halterung untergebracht ist.
Rund? Eckig? Mit Draht? – Die Sockelwahl
Lampensockel sind die Halterungen, in der die Leuchtmittel befestigt werden und die auch den elektrischen Kontakt herstellen. Je nach Modell gibt es verschiedene Arten Lampensockel. Hier ein kleiner Überblick:
|
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Schreibtischleuchte, dann informieren Sie uns bitte per Formular. |