Welche Schranke soll es sein?
Es gibt einige Berufe, die möchten nur die Wenigstens machen, Türsteher gehören dazu, Zollbeamte ebenso. Diese Arbeit kostet eine Menge Nerven und doch ist das tägliche Leben ohne sie kaum vorstellbar. Wie gut, dass einige dieser Berufe kein Herz und Verstand erfordern, sondern schlicht eine hohe Sichtbarkeit, Warnwirkung und Robustheit. Schranken sind die eisernen Wächter der Wegzufahrten und nicht-öffentlichen Plätze.
Sie hält eisern Wacht
Eine Schranke hält Unbefugte von privaten Grundstücken fern oder regelt die Zufahrt auf Betriebsgelände. Sie herrscht als eiserner Wächter, ihre Aufgabe ist klar definiert: Sichtbarkeit und Warnwirkung. Die weiß-rote Warnmarkierung fällt bereits aus der Ferne deutlich ins Auge. Zwei stabile
Pfosten, verankert im Boden, halten einen Schrankenarm fest. Er kann bei Bedarf aufgestellt werden und die Zufahrt frei geben. Im geschlossenen Zustand hält die Schranke unbefugte Fahrzeuge zuverlässig auf.
Schranke mit einem Gegengewicht und ohne Seilzugverstärkung
Diese Schranke eignen sich, wenn die Platzverhältnisse am Wegrand nicht beengt sind. Sie besteht aus zwei Pfosten, einer Schranke und einem Gegengewicht. Die Pfosten sind einbetoniert, die Schranke fest mit einem der Pfosten verbunden. Dort, wo die Schranke hinaus ragt, trägt sie ein zusätzliches Gewicht. Es ist vom Pfosten aus gesehen gut einen Meter lang. Dieses Maß variiert von Hersteller zu Hersteller. Generell ist aber mit einem erhöhten Platzbedarf zu rechnen, weshalb sich diese Schranke nur bei ausreichenden Raumverhältnissen eignet. Eine zusätzliche Seilzugverstärkung ist bis zu einer Pfostenabstand von sechs Metern nicht zwingend erforderlich.
Schranke mit einem Gegengewicht und mit Seilverstärkung
Zwei Pfosten, eine Auflageschranke und ein Gegengewicht - das ist das Rezept für die
Gegengewichtschranke. Ihre Konstruktion ist recht ausladend, weswegen sie ausreichende Platzverhältnisse benötigt. Diese Schranke erhält ihre Stabilität durch die einbetonierten Pfosten und eine zusätzliche Seilverstärkung. Empfehlenswert ist die Seilverstärkung ab einer lichten Breite von sechs Metern. Dieses Maß bezeichnet die tatsächliche Durchfahrtsbreite der Schranke.
Schranke mit einer doppelten Gasdruckfeder und Pendelstütze
Die
Gasdruckfederschranke ist für enge Platzverhältnisse geeignet. Sie ersetzt die ausladende Schranke mit einer deutlich kürzeren. Möglich ist dies durch eine doppelte Gasdruckfeder. Sie ist das Verbindungsstück von dem einbetonierten oder aufgedübelten Pfosten und der Schranke. Am anderen Ende sorgte die Pendelstütze für den nötigen Halt. Sie hängt stationär an der Schranke und wird mit ihr nach oben gezogen. Somit ist diese Schranke im geöffneten Zustand sehr platzsparend.
Schranke mit einer doppelten Gasdruckfeder und Auflagepfosten
Die Schranke steht auf zwei Pfosten, beide können einbetoniert oder aufgedübelt sein. Bei einer lichten Breite ab sechs Metern empfiehlt sich eine zusätzliche Seilzuverstärkung, die der Schranke mehr Stabilität verleiht. Insbesondere bei stärkerem Wind. Sie benötigt im Vergleich zu Gegengewichtsschranken nur wenig Platz zu beiden Seiten.
Alternativen zur Schranke
Die Schranke begrenzt jeglichen Verkehr. Das kann hinderlich sein, sofern nur LKW oder Kleintransporter von einer Durchfahrt abgehalten werden sollen. Hierfür sind
Höhenbegrenzer besser geeignet. Sie beschränken die erlaubte Fahrzeughöhe und gewähren nur PKW Einlass. Soll der Weg permanent gesperrt werden, können stationäre
Gattersperren gute Dienste leisten.