Die Schmuckbiegezange zur Herstellung von individuellem Schmuck
Mit
Biegezangen kann man Bleche und Drähte bearbeiten. Hier findet man neben der Schmuckbiegezange auch Werkzeuge wie die Drahtbiegezange,
Drahtwirbelzange oder die
Falzzange, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Eine Schmuckbiegezange wird für feine Draht und Silberschmuckarbeiten sowie für Schneidearbeiten im Elektronikbereich eingesetzt. Genutzt wird die Zange daher nicht nur von Uhrmachern oder Juwelieren, sondern auch in der Elektronik-Branche.
Zur Form der Schmuckbiegezange
Schmuckbiegezangen sind kleine Handwerkszeuge, die sich vom Zangenkopf her von der Form vielfältig unterscheiden. Aufgrund der kleinen Größen sind die Zangen auch relativ leicht und wiegen je nach Modell zwischen 50 und 100 Gramm. Die Griffe sind nicht wie bei
Gripzangen konvex, sondern konkav gebogen. Um die Zange gut halten zu können sind vielfach die Griffe kunststoffbeschichtet, damit man auch mit feuchten Händen nicht abrutscht. Worauf man achten kann ist, dass die Backen glatte Oberflächen haben, um Beschädigungen am Schmuck zu vermeiden.
Die häufigste Form - Rundzange mit oder ohne Schneide
Man findet gerade oder auch gekrümmte konisch zulaufende runde Backen, die zum Gelenk hin in ein quaderförmiges Backenteil übergehen. Dies kann stumpf zum Biegen von Drähten, aber auch wie ein Seitenschneider mit einer Schneidekante ausgestattet sein, um Drähte zu trennen. Will man diese Option nutzen, sollte man auf die Angaben zum Schneidwert für harte und mittlere Drähte achten. Hier werden dazu Durchmesserangaben in Millimeter gemacht. Man findet die Zangen aus Vanadin-Elektronikstahl, geschmiedet und ölgehärtet, gehärtetem Werkzeugstahl oder VCR.
Weitere Formen
Auch unter den Schmuckbiegezangen gibt besonders geformte Spezialwerkzeuge, die für die eine oder andere Tätigkeit an kleinen Werkteilen oder Schmuck optimiert sind:
- die Flachspitzzange besitzt verhältnismäßig lange Backen, die flach und spitz geformt sind, zum Biegen von Flächen,
- die Kettelzange ähnelt einer Flachzange, allerdings werden die Greifbacken nach vorne hin schmäler und enden in einer Spitze, ideal um Kettenglieder zu halten oder zu öffnen, oder
- die Quetschzange mit kurzen und relativ schmalen Backen mit runden Eindellungen für die Bearbeitung von Schmuck mit Perlen.