Der Schlupfhaken mit Sicherungsfalle
Lasthaken gehören zum Kranzubehör und stellen ebenso wie die Anschlagmittel eine Verbindung zwischen Last und
Kran her. Die Haken als
Kranzubehör werden dabei meist in folgende Ausführungen unterteilt:
Sicherheitslasthaken, Rundschlingenhaken, Schlupfhaken, Gießereihaken, Weitmaulhaken, Lasthaken mit Klappe oder Verkürzungshaken.
Eigenschaften des Schlupfhakens
Schlupfhaken besitzen als Aufhängung zum Kran meist eine Gabel und nicht wie die
Lasthaken mit Klappe eine im Leerzustand drehbare Öse. In dem Haken des Schlupfhakens wird meist ein Schlupfband eingehängt. Der Haken selbst besitzt einseitig eine Öffnung sowie einem Dorn mit Drehgelenk am oberen Ende, mit der der Dorn als Sicherungsfalle die Öffnung nach Einhängen der Last manuell, durch die Hebekraft oder durch eine Feder bewegt verschließt.
Einzelne Abgrenzungen von anderen Lasthaken
Viele andere Lasthaken besitzen zudem einfache Ösen zur Befestigung eines
Seiles oder einer Kette statt einer Gabel. Bei Weitmaulhaken wird ein Seilgeschirr an zwei Ösen an der Befestigung aufgehängt, die mit einem zylindrischen schmalen Stahlring für die Lastaufnahme von Rohren verbunden werden.
Rundschlingenhaken dagegen besitzen zwischen der Hakenöse und dem Haken keinen Steg, so dass der Haken vor dem Beladen bereits am Kran befestigt sein muss. Auch der Rundschlingenhaken besitzt eine Sicherungsfalle. Im Gegensatz zum Schlupfhaken besitzt der einfache
Gießereihaken dagegen nur einen gekrümmten Stahldraht, aber keine Sicherheitsfalle.
Weitere Auswahlkriterien
Wichtig für die richtige Schlupfhaken-Auswahl ist ebenfalls die maximale Tragfähigkeit, die das Gewicht der Last decken muss, genauso wichtig wie das Eigengewicht. Das Tragegewicht wird meist vom Material des Hakens mitbeeinflusst. Sehr oft ist daher aufgrund der hohen Gewichte, die im Bau verwendet werden, der Haken aus speziellem Stahl und nicht aus Kunststoff hergestellt und gegen Witterungseinflüsse und Abnutzung auch oft noch zusätzlich oberflächenbehandelt (gesintert, verchromt oder verzinkt). Je nach Traglasten können die Haken zudem zur schnelleren Unterscheidung farblich markiert sein.