Übersicht | "Schallpegelkalibrator"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 113,72* pro Stück |
| |
Schallpegelkalibrator (11 Angebote) Kalibrator, für regelmäßige Kalibrierung von testo 815, testo 816, testo 816-1 |
|
ab € 355,11* pro Paket |
| |
|
|
ab € 158,74* pro Stück |
| |
C.A 833 Kalibrator für Schallpegelmesser (7 Angebote) Beschreibung Der Kalibrator C.A 833 ist eine standardisierte Quelle (1 kHz) zur Kalibrierung von Schallpegelmessern. Erfüllt die Norm IEC 942 Typ 2 Kalibrierungsintervall: 94 und 114 dB Mögliche Du... |
|
ab € 470,33* pro Stück |
| |
Schallkalibrator PCE-SC 09 für den mobilen Einsatz (6 Angebote) Der Schallkalibrator ist eine batteriebetriebene Schallquelle. Mit dem Schallkalibrator können direkte und schnelle Kalibrierungen von Schallpegelmessgeräten und anderen Systemen zur Lärmmessung du... |
|
ab € 440,52* pro Stück |
| |
Schallpegel-Kalibrator (3 Angebote) Schallpegelkalibrator, 8010, PeakTech Bei Schallpegelmessungen unter extremen Bedingungen, in großen Höhen oder bei hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Messergebnisse, sollten Schallpegelmes... |
|
ab € 124,18* pro Stück |
| |
Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N m/Schallkalibrator (1 Angebot) Schallpegelmessgeräte-Set, PCE-428-KIT-N, PCE Instruments Das Messgerät ist ein optimaler Schallpegelmesser für Messungen an Arbeitsplätzen, auf Baustellen, im Verkehr, auf Flughäfen usw. Der Schal... |
PCE Instruments PCE-428-KIT-N |
ab € 1.191,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 300,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 254,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 320,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 542,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 483,51* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Schallpegelkalibrator | | | Der Schallpegelkalibrator für exakte Schallmessungen
Schallpegelmessungen kommen sowohl im Feldeinsatz als auch im Labor zum Einsatz. Es werden Lautstärken und Belastungen an Arbeitsplätzen, Umweltbelastungen durch Lärm und die Auswirkungen unterschiedlicher Schallpegel gemessen. Damit eine zuverlässige Messung erfolgen kann und exakte Ergebnisse der Schallpegelmessung sichergestellt werden, ist eine Kalibrierung der eingesetzten Schallpegelmesser vor jedem Einsatz erforderlich. Die meisten Richtlinien und Normen fordern eine solche Akustikkalibrierung. Hierzu wird der Schallpegelkalibrator als Mess- und Prüfgerät eingesetzt.
Klasse 1 oder Klasse 2
Der Schallpegelkalibrator wird an den Schallpegelmesser angepasst. Es gilt demnach, wird ein Schallpegelmessgerät der Klasse 1 verwendet, muss auch der Kalibrator dieser Klasse entsprechen. Bei der Grundauswahl kann in den meisten Fällen ein Gerät der Klasse 2 eingesetzt werden. Ausnahmen, bei denen auf Klasse 1 Geräte zurückgegriffen wird, sind Bereiche in der Forschung oder aber Messungen mit juristischem Hintergrund. Die Genauigkeit bei einem Klasse 1 Gerät ist höher, als die Genauigkeit der Geräte der Klasse 2. Klasse 1 Geräte liefern eine Abweichung in der Genauigkeit von ±0,3db, bei Klasse 2 Geräten werden ±0,5db als Abweichungsstandard angesetzt.
Schallausgang und Frequenz
Um den Kalibrator allumfassend nutzen zu können, sind Schallausgangswerte zwischen 114 und 94db empfehlenswert. Mit diesen Geräten können Sie weitestgehend alle gängigen Kalibirierungsvorgänge durchführen. Die Frequenz sollte bei 1000Hz liegen. Die Pegeleinstellung sollte sich umschalten lassen, um so den gewünschten Kalibrierungspegel auszuwählen und zielgerichtet einzusetzen.
Die Batterielebensdauer
Damit der Kalibrator immer und überall einsatzfähig ist, wird das kleine, handliche Gerät mittels Batterien mit der nötigen Energie versorgt. Hierbei ist auf die Batterielebensdauer zu achten. Grundlegend sind Geräte, die über einen Abschaltautomatismus verfügen, empfehlenswert. Zudem sollten Sie darauf achten, dass der Batteriezustand optisch angezeigt wird. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Gerät immer einsatzfähig ist.
Umgebungsbedingungen
Achten Sie darauf, dass die angegebene Genauigkeit des Schallpegelkalibrators unter Einwirken verschiedener Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden kann. Die Genauigkeitsangaben erfolgen bei 20°C und einem Normaldruck von 1013mbar. Stark abweichende Temperaturen und Druckbeeinflussungen können einen Einfluss auf die Kalibrierung und deren Genauigkeit haben. Grundlegend sind die Einsatzbedingungen, unter denen das Gerät ausgewiesen verwendet werden kann, zu berücksichtigen.
|
|