Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schaftschleifmittel

  Schaftschleifmittel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schaftschleifmittel“
Überbegriffe
Fächerschleifer
Sowohl für Feinschliff- und Polierarbeiten an größeren Radien, als auch zur Bearbeitung kleinerer und schwer zugänglichen Flächen geeignet.
Schleifstift
Ähnlich dem Frässtift, allerdings aus Schleifstoffen wie Korund oder Siliciumcarbid für feinere Arbeiten.
Schleifkappe
In verschiedenen Ausführungen zum Vor- und Fertigschleifen oder Polieren erhältlich.
Schleifkappen-Halter
Geschlitzter Gummikörper, der als Träger für Schleifkappen dient. Beim Arbeiten werden die Schleifkappen durch die Zentrifugalkraft gehalten.
Schleifring
Ringförmiges Schleifmittel zur Bearbeitung von Radien, Formteilen oder Bohrungen.
Schleifbandkörper
Gummikörper, welcher in seiner Funktion dem Schleifkappenhalter ähnelt, der allerdings ausschließlich Schleifringe aufnehmen kann.
Polierschleifkörper
Schleifvlies in Wellen- oder Lamellenform und mit Korund als Schleifstoff.
Schaftrundbürste
Vielseitig einsetzbares Werkzeug, z.B. zum Entfernen von Rost oder für Entgratarbeiten, auch in Rohren.
Schleifstern
Konturen und Flächen können mit diesem Werkzeug gereinigt oder entgratet werden.
Trennscheiben-Halter
Aufspannbolzen, mit dessen Hilfe Trennscheiben in Geradschleifern eingesetzt werden können.
Marmorierkörper
Kleintrennscheibe
Innenrund-Schleifscheibe
Weitere Informationen zum Thema Schaftschleifmittel
^

Schaftschleifmittel besitzen die optimale Form zur Verwendung in Geradschleifern

Unter den Werkzeugen, insbesondere den Schleifmitteln wie Schleifwalzen, Schleifzylinder, Polierschwämme oder Maschinenbürsten mit mittlerer Bohrung unterscheiden sich die Schaftschleifmittel durch einen in der Mitte befindlichen runden oder sechskantigem Dorn, der in eine Werkzeugaufnahme eingeführt werden kann, wie bei Geradschleifern oder kleinen handgeführten Bohrmaschinen. Zu den Schaftschleifmitteln zählt man unter anderem Frässtifte, Schleifstifte, Schleifbandkörper.

Die Aufgaben der einzelnen Schaftschleifmittel

Nichts ist so weitreichend differenziert erhältlich wie Werkzeug, welches für die Bearbeitung besonderer Aufgaben optimiert wurde. Unter den Schaftschleifmitteln gibt es daher,
  • Fächerschleifer für Feinschliff- und Polierarbeiten an größeren Radien und schwerer zugänglichen Stellen,
  • Frässtifte zur gröberen Bearbeitung wie zum Entgraten,
  • Schleifstifte wie Frässtifte nur unter Verwendung von eingebauten Schleifpartikeln wie Korund oder Siliciumcarbid für feinere Arbeiten,
  • Schleifkappen in unterschiedlichsten Formen vom Kegel, über den Spitzkegel bis hin zum Zylinder zum Vor- und Fertigschleifen sowie Polieren in verschiedensten Körnungen, sowie die zugehörigen Schleifkappenhalter,
  • Schleifringe, die von Schleifbandkörpern aus Gummi gehalten werden, und zur Bearbeitung von Radien, Formteilen oder Bohrungen genutzt werden,
  • Polierschleifkörper mit Dorn mit Schleifvlies in Wellen oder Lamellenform und Korund als Schleifmittel für das Abschleifen sehr harter Materialien aus Stahl oder Guss,
  • Schleifbürsten als Universalaufsatz mit meist Metallborsten aus gewelltem Stahl oder Messing, um Rost zu entfernen oder Kanten zu entgraten
  • Schleifsterne um Flächen oder Konturen zu reinigen bzw. auch zu entgraten und
  • sogar Trennscheibenhalter, mit denen man Trennscheiben in Geradschleifern nutzen kann.

Weitere Auswahlkriterien

Ist das passende Schaftschleifmittel gefunden, kann man noch weitere Differenzierungen nach Form, Körnung, Arbeitsfläche (Durchmesser, Kopflänge) oder Art bzw. Material der Arbeitsfläche vornehmen. Je höher die Zahl im Rahmen der Körnung, desto feinere Schleifarbeiten wie Polieren oder Mattieren kann man als Endbehandlung einer Fläche vornehmen. Sehr harte Körner wie Korund erlauben die Bearbeitung fast aller Werkstoffe.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.