Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  scanner dia  bei Mercateo online kaufen (12 Angebote unter 3.519.399 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   Alle   
Übersicht
% ^v
Bild
100%
Mustek
98-138-00010
ab € 59,07*
2 Angebote
100%
Mustek
98-142-00010
ab € 63,92*
4 Angebote
100%
Epson
B11B189032
ab € 218,00*
12 Angebote
100%
Plustek
0097C
ab € 70,03*
4 Angebote
100%
Plustek
0095C
ab € 76,02*
7 Angebote
100%
Microtek
1108-03-910153
ab € 95,18*
2 Angebote
100%
Epson
B11B176023
ab € 157,44*
8 Angebote
100%
Epson
B11B188033
ab € 85,54*
12 Angebote
100%
Epson
B12B813363
ab € 482,78*
5 Angebote
100%
HP
L1957A#BA0
ab € 154,53*
11 Angebote
100%
Mustek
98-127-00010
ab € 133,56*
4 Angebote
99%
Mustek
98-068-00021
ab € 146,87*
4 Angebote
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Ein Scanner für jeden Gebrauch

Ein Scanner ist ein Gerät, welches Daten erfasst und in der Regel an einem PC angeschlossen ist.

Der erste Schritt in Richtung papierloses Büro

Der wohl gebräuchlichste Scanner ist ein Dokumentenscanner. Er erfasst mit Hilfe von Sensoren analoge Daten (das Dokument) und wandelt diese in digitale Daten um. Diese können mittels PC archiviert, analysiert und bearbeitet werden. Dabei funktioniert der Dokumentenscanner ähnlich wie ein Kopierer: Bildpunkt für Bildpunkt wird eingelesen und an einen Rechner geschickt. Die Weiterverarbeitung erfolgt dann mit Hilfe einer speziellen Software. Die Scanqualität hängt hauptsächlich von der Auflösung ab. Für den normalen Bürobetrieb ist eine Auflösung von 300 dpi meist ausreichend. Weitere Leistungsmerkmale eines Scanners sind dessen Farbtiefe, Lesegeschwindigkeit und die mögliche Papiergröße der Vorlage. Eine besondere Form des Dokumentenscanners ist der Flachbettscanner.

Knacken Sie den Code

Ein Barcodescanner ist ein Datenerfassungsgerät, das Barcodes lesen und weitergeben kann. Ein Barcode - oder auch Strichcode - ist eine maschinenlesbare Schrift, die aus verschieden dicken senkrechten Streifen besteht. Ein spezieller Barcodescanner ist ein so genannter CCD-Scanner. Dieser beleuchtet den Strichcode mit LED, so dass dieses reflektiert wird. Mit diesem Gerät ist ein gutes Zielen möglich und die Lesesicherheit ist gut. Allerdings ist der Leseabstand auf nur einige Zentimeter beschränkt. Ein weiteres Gerät zum Lesen von Barcodes ist der Laserscanner. Er funktioniert ähnlich wie der CCD-Scanner - jedoch mit Laserstrahlen. Der Leseabstand kann hier wesentlich höher ausfallen: ein Abstand von bis zu zehn Metern ist möglich. Zu guter Letzt existiert ein Funkscanner - eine Art drahtloser Barcode-Scanner.

Noch mehr Vielfalt

Neben den Scannern in den Bereichen Büro und Lager gibt es weitere Arten von Spezialscannern. Ein Filmscanner beispielsweise liest Filmmaterial ein und erstellt daraus ein Videosignal. Ein Funkscanner überwacht Frequenzen und ist somit zum Abhören analoger Signale geeignet, kann jedoch in den meisten Fällen keine Signale senden. Ein Visitenkarten-Scanner ist speziell für das Einlesen von Visitenkarten entwickelt worden. Mittels einer geeigneten Software können Sie bequem Ihre Kontakte verwalten, da diese meist automatisch in digitale Adressbücher übertragen werden.

Oder meinten Sie…

einen Virenscanner - also eine Software, die Ihren PC schützt?

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.