Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Sauggerät  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Sauggerät“
Überbegriffe
Akkusauger
Mit diesen kleinen und handlichen Geräten, auch Tischsauger genannt, sind Sie unabhängig von einer vorhandenen Stromversorgung.
Beutellose Bodenstaubsauger
Der integrierte und leicht zu reinigende Staubfangbehälter erspart Ihnen das lästige Wechseln der Staubbeutel.
Bodenstaubsauger
Erleichtern Sie sich das Arbeiten. Mit den großen leichtgängigen Laufrollen ziehen Sie praktisch Ihren Staubsauger immer hinter sich her.
Bürstsauger
in Kombination mit Teppich-Pulver kennzeichnen sie die professionelle Reinigung und Pflege von Teppichböden.
Druckluftsauger
Druckluftsauger wurden für alle Situationen entwickelt, in denen elektrischer Strom nicht zur Verfügung steht. Dazu gehören u.a. Feststoffsauger oder Nass-/Trockensauger.
Handstaubsauger
Der Sauger, der aus einem Gerätekörper besteht, ist die klassische Ausführung. Mittlerweile gibt es ihn auch als akkubetriebenes Gerät, das Ihnen einen flexiblen Einsatz bietet.
Nass- und Trockensauger
Diese Geräte verbinden die Funktion eines Staubsauger mit einem Wassersauger und bieten Ihnen die vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten.
Rucksackstaubsauger
Dank eines ergonomisch angepasstem Tragegestell können Sie mit diesen Geräten auch nach Stunden ermüdungsfrei Arbeiten.
Waschsauger
Mit diesen Saugern können Sie Sprühen und Absaugen in einem Arbeitsschritt. Sie eignen sich für die porentiefe Reinigung textiler Oberflächen.
Staubsauger-Roboter
Haushaltsroboter, die mittels Sensoreinheiten selbsttätig Räume reinigen können.
Industriestaubsauger
Gibt es in verschiedenen, Ihren Anforderungen entsprechenden Ausführungen, wie z.B. als Schlammsauger.
Tonerstaubsauger
Ist der Begleiter für den Service Techniker und ein spezieller Sauger zum Reinigen von Laserdruckern und Kopiergeräten.
Zubehör/Ersatzteile
Adapter
Mit Hilfe eines Adapters können Sie die verschieden Zubehörteile an Ihren Sauger anschließen.
Aschefilter
Dieser Zusatzfilter ermöglicht es Ihnen, kalte Asche aus Öfen, Kaminen und Grills aufzusaugen.
Blasadapter
Durch ihn kann die Ausblasluft mit einem Schlauch nach außen geführt bzw. der Saugschlauch zum Blasen verwendet werden.
Düsen / Bürsten
Hier finden Sie eine Vielzahl an Düsen für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten Ihres Staubsaugers.
Motor
Der Motor Ihres Saugers ist defekt? Ein neues Motorgebläse kann Ihren "alten" Staubsauger schnell wieder auf Trab bringen.
Motorfilter
So wichtig wie der Wechsel der Staubbeutel ist es, auch den Luftfilter regelmäßig zu erneuern und Ihr Gerät bleibt lange leistungsfähig.
Staubsaugerdeo
Machen Sie Schluss mit schlechten Gerüchen, die Deoträger werden direkt in den Staubbeutel eingesaugt.
Staubsaugerrohr
Wir bieten Ihnen Rohre in verschiedenen Ausführungen wie z.B. Teleskoprohr oder Handrohr an.
Saugschlauch
Ihr Schlauch ist kaputt, kaufen Sie keinen neuen Sauger, sondern erneuern Sie einfach nur den Saugschlauch.
Transporttasche
Damit Sie Ihren Sauger immer dabei haben.
Krümmer
Zubehör-Set
Warum Zubehör einzeln kaufen? Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment an Zubehör-Sets an.
Spänekorb
Sammelt Späne beim Nasssaugen.
Filtersäcke
Diese speziellen Säcke sind für Staubsauger mit einem großen Auffangbehälter wie ihn z.B. Nass- und Trockensauger haben.
Staubbeutel
Fangen das Sauggut sowie den Staub auf und lassen sich leicht und schnell entsorgen.
Flachfaltenfilter
Faltenfilter
Filterpatronen, die teilweise auswaschbar sind.
Dauerfilter
Staubsaugergriff
Filterschaum
Staubsaugerkabel
Weitere Informationen zum Thema Sauggerät
^

Staubsauger - Staub entfernen statt aufwirbeln!

Staubsauger finden Sie in den unterschiedlichsten Ausführungen je nach Gebrauchseinsatz. Allen Modellen gemeinsam ist der erzeugte Unterdruck, der Staub und Schmutzteile in das Gerät saugt. Durch den Einsatz von Filtern wird die eingesaugte Luft vom Schmutz befreit.

Verschiedene Modelle für verschiedene Einsatzgebiete

Für das Grobe: Industriestaubsauger

Industriestaubsauger zeichnen sich durch eine sehr hohe Saugleistung aus. Während Geräte für den Hausgebrauch maximal über eine Saugleistung von 2.000 Watt verfügen, bieten Industriestaubsauger Leistungen bis zu 8.000 Watt. Sie können diese Geräte unter anderem in den Bereichen Chemie, Asbestsanierung und Pharmazie einsetzen. Hier werden bevorzugt Kesselsausger - auch Allessauger genannt - eingesetzt, mit denen Sie neben trockenem Schmutz auch Flüssigkeiten aufsaugen können.

Mobil oder auch tragbar: Hand- und Bodenstaubsauger

Für den Hausgebrauch und das kleinere Büro haben sich transportable Staubsauger etabliert. Je nach Belieben und Zimmergröße werden hier entweder Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger eingesetzt. Bodenstaubsauger verfügen über Rollen am Gerätekörper, in dem sich Motor, Gebläse, Fulter und Beutel befinden. Handstaubsauger zeichnen sich durch eine schmale Bauart aus, sind aber eher für kleine Räumlichkeiten sinnvoll.

Für den Einsatz unter sehr beengten Platzverhältnissen eignen sich Rucksackssauger, die dank eines ergonomisch angepassten Tragegestells auch nach Stunden noch ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen. Die bis zu 15 Meter Kabellänge bietet einen großen Aktionsradius.

Tischstaubsauger

Falls Sie eine kleinere, batteriebetriebene Alternative suchen, ist ein Tischstaubsauger für Sie das richtige. Dieses auch als Akkusauger bezeichnete Gerät bietet Ihnen durch das fehlende  Kabel eine erhöhte Flexibilität, ist aber im Vergleich zu den größeren Modellen weit weniger leistungsstark.

Leistungsmerkmale

Die Saugkraft eines Staubsaugers können Sie von verschiedenen Maßangaben ableiten: Kubikmeter pro Sekunde, Meter pro Sekunde oder Pascal. Dabei gilt: je höher deren Messzahlen, desto höher die Saugleistung. In den meisten Fällen finden Sie statt dieser Größen die Leistungsaufnahme in Watt. Diese Angabe ist jedoch weniger aussagekräftig, was die tatsächliche Saugleistung betrifft. Dennoch können Sie mit dieser Auskunft gezielt Ihren Strombedarf kalkulieren. Und berücksichtigen Sie, dass leistungsstärkere Modelle meist schwerer sind als leistungsschwächere Geräte. Das Gewicht spielt beim mobilen Einsatz von Staubsaugern eine Rolle, besonders wenn es sich um langandauernde Arbeiten handelt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.