Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sauerstoff-Insufflationsgerät

  Sauerstoff-Insufflationsgerät  (0 Angebote unter 26.957.185 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Sauerstoff-Insufflationsgerät"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Sauerstoff-Insufflationsgerät
^

Sauerstoffinsufflationsgeräte - Für eine Tiefenversorgung mit Sauerstoff

Die Sauerstoffinsufflation ist einer Beatmung nicht gleich zu setzen. Bei dieser Methode werden die Sauerstoffaufnahme und Sättigung des Patienten unterstützt. Hierbei wird der Sauerstoff direkt in die Atemwege eingebracht. Die Inhalation erfolgt über die Nasenhöhle per Sonde, Sauerstoffbrille und Schlauch. Die Sauerstoffinsufflation wird als Atemtherapie angewandt und kann auch Bestandteil von Notfalleinsätzen sein. Patienten, die unter Atemnot leiden, haben oftmals einen vorprogrammierten Sauerstoffmangel. Dieser kann diverse Folgeerscheinungen auslösen. Grundlegend ist es bei der Verwendung von Sauerstoffinsufflationsgeräten erforderlich, dass die Atemmechanik und der Kreislauf des Patienten in Takt sind, da nicht mit Druck gearbeitet wird.

Weich und komfortabel

Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass der Schlauch des Insufflationsgerätes aus weichem PVC besteht. Beim Einsatz von Nasenoliven muss ebenfalls eine weiche Konsistenz vorliegen, damit keine Verletzungen der empfindlichen Schleimhäute hervorgerufen werden. Eine atraumatische Form ist zudem wichtig, damit der Patient auch bei langfristigem Einsatz keine Hautreizungen davon trägt.

Der Schlauch und die Versorgungseinheit

Im Regelfall sind die Schläuche des Sauerstoffinsufflationsgerätes 225 cm lang. Dieses ermöglicht einen ausreichenden Spielraum zwischen Sauerstoffversorgungsgerät und dem Patienten. Als direkter Kontaktgeber werden Sauerstoffbrillen und Nasensonden eingesetzt. Besonders bei nächtlicher Versorgung ist eine einfach gehaltene Nasensonde oft günstiger, da hier nur ein Schlauch zugeführt wird und somit die Strangulationsgefahr abnimmt.

Hygiene

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Schleimhäute des Patienten nicht austrocknen. Vernebler, Befeuchter und auch Nasensalben unterstützen Sie dabei. Zudem ist es wichtig, einen ausreichend häufigen Wechsel von Nasenschlauch und Kontakgebern, wie Sauerstoffbrille oder Sonde, durchzuführen. Ein Wechsel sollte mindestens regelmäßig erfolgen, damit die Hygiene gewahrt bleibt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.