Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Saiteninstrumente  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Saiteninstrumente“
Überbegriffe
Banjo
Cello
Gitarre
Mandoline
Monochord
Ukulele
Violine
Weitere Informationen zum Thema Saiteninstrumente
^

Saiteninstrumente für moderne und klassische Musikrichtungen

Saiteninstrumente finden sowohl in der modernen und als auch der klassischen Musik Verwendung. Sie bestehen aus einem Resonanzkörper, über den Saiten aus Kunststoff oder Stahl gespannt sind. Der Klang entsteht durch das Anschlagen einer oder mehrerer Saiten. Im Gegensatz zu Schlaginstrumenten müssen sie immer wieder gestimmt werden, was ein feines musikalisches Gehör und Fingerspitzengefühl erfordert.

Gitarren

Am bekanntesten ist die Gitarre. Mit 6 Saiten, einem Resonanzkörper aus Holz und einem Steg gehört sie zu den populärsten Saiteninstrumenten. Für Anfänger sind einfache Modelle mit Nylonsaiten am besten geeignet, da sie  für die Finger angenehmer sind als die Stahlsaiten der Westerngitarre. Profis greifen auch gerne zu 12-saitigen Konzertgitarren, mit denen durch klassische Gitarrenklänge, südländische Rhythmen oder bekannte Popsongs eine besondere Musikunterhaltung möglich wird. E-Gitarren werden an einen Verstärker angeschlossen und werden etwas anders als akustische Gitarren gespielt. Durch ein schnelles Gleiten der Finger über einzelne Saiten lassen sich gedehnte, schrille Töne erzeugen, die für Rock und Heavy-Metal charakteristisch sind. Eine besondere Form der Gitarren stellt die Ukulele dar. Diese Mini-Gitarre mit nur 4 Saiten ist das ideale Instrument für Kinder und Anfänger.

Die Geige

Sie wird hauptsächlich in der klassischen Musik verwendet und ist ein sehr sensibles Instrument. Mit einem Bogen streicht man vorsichtig über die Saiten, während das Instrument mit der Unterseite am Kinn anliegt. Wie bei der Gitarre werden die Saiten der Geige mit den Fingern an den Steg gedrückt, wodurch es nicht auf den Druck, sondern auf die Genauigkeit ankommt. Obwohl die Geige der Klassik zugeordnet wird, lassen sich darauf auch moderne Stücke in hohem Tempo spielen.

Das Piano

Ein sehr vielseitiges Instrument, das in so gut wie jeder Musikrichtung zum Einsatz kommt. Diese Mischung aus Klavier und Keyboard eignet sich für Klavierschüler und Profis. Die Tasten des Pianos sind wie bei einem Klavier angeordnet, einige Modelle verfügen zusätzlich über die Fußpedale zum Abdämpfen. Auf den elektronischen Klavieren lassen sich verschieden Klänge einstellen, die integrierten Lautsprecher sorgen für ein hervorragendes Klangerlebnis.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.