Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  RS232 Kabel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema RS232 Kabel
^

Mit RS232 Kabeln Joystick, Monitor, Drucker und Co anschließen

RS232 Kabel werden oft auch einfach als serielle Kabel bezeichnet. Es handelt sich um einfache und günstige Computerkabel, die in unterschiedlichen Konfigurationen angeboten werden und die Sie vielfältig einsetzen können. Für hohe Reichweiten eignet sich dieser Kabeltyp nicht. In der Regel sind RS232 Kabel nicht länger als 15 Meter lang. An den Kabelenden finden Sie je nach Ausführung unterschiedliche Stecker. Zu den bekannten Varianten zählen Kabel mit 9-poligen oder 25-poligen D-Sub Konnektoren. Darüber hinaus sind noch weitere Kabeltypen unter anderem mit 37-poligen und 15-poligen Konnektoren am Markt zu haben. Welchen Stecker- oder Buchsentyp Sie bei einem RS232 Kabel benötigen, hängt dabei vom Einsatzzweck und den verwendeten Geräten und Schnittstellen ab.

9-polige D-Sub Kabel

Diese Kabel erhalten Sie in unterschiedlichen Stecker- und Buchsenkonfigurationen. Auch Kabel mit einer Anschlussklemme an einem Kabelende sind am Markt erhältlich. Die Länge der Kabel ist gängig in einem Bereich von einem Meter bis hin zu 10 Metern. Einsatzbereiche sind (meist ältere) digitale Joysticks, Paddels und Lightpens.

15-polige Kabelvarianten

15-polige RS232 Kabel sind insbesondere bei älterer Computer-Hardware in unterschiedlichen Bereichen im Einsatz. Prominentes Beispiel für diesen Kabeltyp ist der Einsatz für VGA und analoge Joysticks. VGA bzw. Videokabel gibt es dabei auch als Adapterkabel für D-Sub auf DVI. Joystick-Verlängerungskabel sind mit Stecker und Buchse ausgestattet. Einfache Datenkabel sind in der Regel 1:1 beschaltet und können mit Stecker auf Buchse oder mit Stecker auf Stecker ausgestattet sein. Gängige Kabellängen sind 2,3,5 und 10 Meter.

25-polige RS232 Kabel

25-polige RS232 Kabel werden häufig als serielles DB25 Kabel oder als paralleles Kabel angeboten. Neben dem Angebot an V24-Kabeln gehört auch das klassische Druckerkabel in diese Kabelgruppe. Je nach Anwendungsbereich finden Sie konfektionierte Kabel mit Stecker auf Stecker und Stecker auf Buchse. Gängige Kabellängen liegen zwischen einem und 10 Meter.

37-polige Datenkabel

Das 37-polige Datenkabel stellt neben den gängigen 9- und 25-poligen Kabelvarianten einen Exoten dar. Einsatz findet dieses Kabel als Datenkabel (zum Beispiel für Server bestimmter Hersteller).

Tipps für die Wahl von RS232 Kabeln

  • Achten Sie auf die Konnektoren. Kabel gibt es in unterschiedlichen Stecker- und Buchsen-Konfigurationen. Diese müssen in Hinsicht auf die Pinzahl und Konfiguration sowie auch beim Geschlecht auf Ihre Hardware angepasst sein.
  • Prüfen Sie die Beschaltung. Nicht immer sind alle Pins der Stecker beschaltet. Zudem ist neben einer 1:1 Beschaltung auch eine gekreuzte Verkabelung der Stecker möglich.
  • Kalkulieren Sie die Kabellänge. Überlange Kabel sind nicht nur unkomfortabel zu verstauen. Diese können auch die Übertragungsgeschwindigkeit negativ beeinflussen. Zu kurze Kabel bereiten unnötige Unannehmlichkeiten bei der Installation oder fallen aufgrund einer mechanischen Belastung frühzeitig durch Kabelbruch aus.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.