Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Rollregal  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Rollregal“
Überbegriffe
Palettenregal
Palettenregale ermöglichen den direkten Zugriff auf jede einzelne Palette.
Gefahrstoffregal
Diese Regale für Behälter, mit z. B. brennbaren oder aggressiven Flüssigkeiten, sind mit Auffangwannen ausgestattet.
Kragarmregal
Diese Regale werden auch als Freiträgerregale be­zeich­net. Sie dienen zur Lagerung von Lang- und Ringgut.
Plattenregal
Für die optimale, platz­sparende vertikale Lager­ung von Platten und Tafelmaterial.
Vertikalregal
Ideale Lagerung für Stan­gen, Stäbe, Profile und Latten.
Stapelgestell für Raumspartank
Zum Stapeln von ovalen Fässern geeignet.
Schilderregal
Ermöglicht die platzspa­rende Aufbewahrung von Schildern jeder Art.
Schubladenregal
Eignen sich hervorragend zur staub- und schmutz­geschützten Lagerung unterschiedlichster Teile.
ESD-Regal
Elektrisch leitfähige Regale mit ESD-Pulverbeschich­tung.
Lebensmittelregal
Speziell für die hygienische Lagerung von Lebensmit­teln geeignete Regale.
Flaschenlagerregal
Ermöglicht eine übersicht­liche und rollsichere Lage­rung von Flaschen.
Getränkekistenregal
Für eine sichere Lagerung und Entnahme von Geträn­kekisten geeignet.
Garderobenregal
Regale mit Ablageflächen und Kleiderstangen zur Auf­bewahrung von Arbeits­klei­dung.
Kleinteileregale
Behälterregal
Regale zur Aufbewahrung von Kleinteilen in verschie­denen Behältern, wie z.B. Regalkästen oder Sichtla­gerkästen.
Schüttgutregal
Optimale und übersicht­liche Lagerung von Schütt­gut mit schnellem Zugriff.
Gitterkorbregal
Gitterkörbe ermöglichen eine offen einsehbare Lagerung von größeren Schüttgütern und losen Einzelteilen.
Fächerregal
Durch die zusätzliche verti­kale Verstrebung erhalten Fächerregale eine beson­ders gute Stabilität.
Regalmodul für Kleinteile
Regalmodule für die Lage­rung von Kleinteilen.
Rollregale
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Sichtrollwagen mit Sicht­lagerkästen auf einer oder beiden Seiten.
Fahrbares Lagerregal
Ein Lagerregal, das mittels Rollen oder Rädern einfach bewegt werden kann.
Rollregal mit Gitterwänden
Ein Gitterregal mit Seiten­wänden und Rollen.
Rollregalsystem
Entlang Gleitschienen auf dem Boden verschiebbare Regale, die das Lagervo­lumen um ein Vielfaches erhöhen.
Werkstattregal für Spezialteile
Reifenregal
Auch Felgenregal genannt, lagert Reifen platzsparend und reifenschonend ein.
Kabeltrommelregal
Hiermit lassen sich Kabel­trommeln auf wenig Platz bei voller Funktion lagern.
Abgasanlagenregal
Die Böden dieser Regale, zur waagerechten wie senk­rechten Lagerung von Ab­gasanlagen, sind mit Gum­mimatten gepolstert.
Keilriemenregal
Regale mit Stufenholmen zur Lagerung von Keil­riemen.
Regale nach Aufbau, Funktion oder Material der Fachebenen
Schrägbodenregal
Gute Sicht und guter Ein­griff durch die schrägen Einlegeböden.
Weitspannregal
Weitspann-, Breitfach- bzw. Großfachregale bieten durch besonders tiefe oder lange Fächer jede Menge Platz für übergroßes Lager­gut.
Schwerlastregal
Lagern Sie auch besonders schweres Lagergut einfach und übersichtlich ein.
Kassettenregal
Platten und Bleche können darin horizontal gelagert werden und lassen sich mit einem Kran bzw. Stapler ein- und auslagern.
Bereitstellregal
Bei diesen Durchlaufrega­len, die häufig mit Rollen­leisten ausgestattet sind, rutscht Ihr Lagergut bei Ent­nahme von selber nach.
Wabenregal
Sehr lange Regale für die waagerechte Lagerung von Stangen, Stäben und Pro­filen.
Edelstahlregal
Beständig gegen Nässe, Kälte und Chemikalien und daher ideal geeignet für Gastronomie- oder Medizin­bereich.
Gitterregal
Schlag- und kratzfest sind diese Regale, die einzeln stehen oder in Containern eingebaut werden.
Regal nach Aufbauprinzip
Steckregal
Regale zum Zusammenste­cken, ganz einfach ohne Schrauben.
Schraubregal
Stabile Regale durch Schraubverbindungen.
Regalturm
Diese Regale ermöglichen ein hohes Stapelvolumen auf wenig Fläche.
Zubehör
Produktserien
Weitere Informationen zum Thema Rollregal
^

Das Rollregal für eine optimale Lagerung

Eine sehr gute Möglichkeit, um Lagerwaren und Produkte mobil zu lagern, sind Rollregale. Diese bieten nicht nur den Vorteil, dass sie überall dorthin bewegt werden können, wo man sie benötigt, sondern dass sie in der Regel von beiden Seiten benutzt werden können. Das Rollregal, auch Fahrregal genannt, besteht aus einem Rahmen und Schlitzplatten sowie einer variablen Anzahl an Kästen, die grundsätzlich aus Kunststoff gefertigt werden. Je nachdem, wie viel Lagerplatz benötigt wird, kann man zwischen verschiedenen Ausführungen und Größen wählen. Idealerweise wählt man ein Regalmodell, das über ein- und aushängbare Kästen verfügt. Dadurch kann man einerseits leichter Ordnung schaffen und die einzelnen Kästen vertauschen, andererseits besteht die Möglichkeit, anstelle des ganzen Regals nur den benötigten Kasten mitzunehmen.

Die richtige Auswahl eines Rollregals

In erster Linie gilt es festzustellen, für welche Art von Gegenständen das Rollregal benötigt wird. Grundsätzlich eignen sich diese Lagerregale eher für kleinere Dinge, die in den Kästen des Regals problemlos Platz finden. Aber nicht nur das Rollregal selbst, sondern auch die Kästen gibt es in verschiedenen Größen. Achten Sie darauf, wo man das Rollregal platzieren kann und inwieweit man Platz hat, dieses auch zu bewegen. Denn wenn das Regal in engen Räumen einen fixen Standort hat, ist es besser, kein Rollregal zu wählen. So bietet sich beispielsweise ein Sichtlagerkastenregal an.
Ein doppelseitig verwendbares Regal, das sich auf Rollen befindet, kann von beiden Seiten benutzt und bedient werden. Ebenso verdoppelt sich der Platz für die Lagerware, da vorne und hinten Kästen befestigt sind. Im Gegensatz dazu bietet ein einseitiges Rollregal nur auf einer Seite die Möglichkeit, Waren zu verstauen. Ebenso spielt die Art der zu lagernden Artikel eine wichtige Rolle. Die unterschiedlichen Varianten verfügen auch über variable Tragfähigkeiten. Besonders bei schweren Lagerwaren ist darauf zu achten, dass das Rollregal für das Gewicht geeignet ist.

Der Aufbau des Rollregals

Achten Sie vor allem auf eine kippsichere Konstruktion, die auch dann gegeben sein sollte, wenn das Regal einseitig oder ungleich beladen ist. Hautpsächlich wird Stahl dafür verwendet, da dieses Material robust und stabil ist. Eine zusätzliche Beschichtung sorgt für eine lange Haltbarkeit des Regals. Die Aufhängeschienen, die variabel am Regal befestigt werden können, sollten ebenso aus starken Materialien bestehen, da diese auch am Tragen des Gewichtes beteiligt sind. Ein Rollregal, bei dem diese Aufhängeschienen stufenlos verstellt werden können, ermöglicht es, auch unterschiedliche Kästen zu verwenden und somit das Regal für verschiedenartige Lagerungen einzusetzen.
Diese Sicherlagerkästen gibt es in unterschiedlichen Größen und Farben. Sie bestehen in der Regel aus einem stabilen Kunststoff, der eine hohe Tragfähigkeit aufweist. Wenn in einem Rollregal verschiedene Waren gelagert werden, sorgt man mit der Verwendung von verschiedenen Farben bei den Kästen für mehr Übersicht, wodurch effizientere Arbeitsschritte möglich sind.
Durch die Rollen am unteren Ende des Regals kann es dorthin gefahren werden, wo die Teile benötigt werden. Auch wenn man das Regal auf ebenem Untergrund verwendet, so sollte man darauf achten, dass dieses über Lenkrollen und Bockrollen verfügt, wodurch ein sicherer Stand und eine leichte Bewegung ermöglicht werden.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.