Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Rollladenbeschläge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Rollladensteuerung
Weitere Informationen zum Thema Rollladenbeschläge
^

Der Rollladenbeschlag für die manuelle oder automatische Bedienung

Wer an einem Rollladen bereits einmal den manuell zu bedienenden Rollladengurt gewechselt hat, kennt zwangsläufig die meisten Beschläge und Bestandteile der Aufrollmechanik. Wenn sich der Rollladengurt aus der Gurtscheibe gelöst hat, senkt sich der Laden auf die Fensterbank und lässt sich nicht mehr öffnen, so dass man Abhilfe schaffen muss. Nicht alle Rollläden werden manuell bedient. Rohrmotoren und intelligente Steuerungen regeln den Rollladen in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen oder der Uhrzeit halb- oder vollautomatisch.

Tipps zum Tausch des einfachen Rollladengurtes

Öffnen Sie die Abdeckung der Rollladendichtung oder des Mauerkastens. Dann sieht man neben dem Rollladen die mit der Achse festverbundene Gurtscheibe. Diese Gurtscheibe ist eine Rolle, deren Aufrollfläche für den Gurt über eine aus dem Metall herausgebogene Nase verfügt, in die der Gurt eingehängt wird. Der Gurt wird vom Innenraum durch eine schmale Öffnung, die Gurtführung, in den Rollladenkasten geschoben und eingehängt, wenn der Rollladen aufgerollt ist. Dann wird der Laden langsam abgelassen, damit sich der Gurt aufwickeln kann. Das andere Ende wird am Wickler befestigt und fertig. Unter den Wicklern haben Sie Einlasswickler oder Aufschraubwickler zur Auswahl, die aber gleich funktionieren, indem sie ein Abrollen des Gurtes verhindern.

Wenn der Rollladen klemmt

Hier können Sie meist davon ausgehen, dass die Mechanik verschleißbedingt verhindert, dass sich die Achse des Rollladens über die Rollladen-Kugellager drehen kann. Das kann daran liegen, dass im Kugellager ein Wälzelement gebrochen oder zu stark angerostet ist. Wechseln Sie die Rollladen-Kugellager und der Rollladen funktioniert wie neu. Manchmal sind die Lager auch fest mit der Achse verbunden. Hier bleibt nur alles, teilweise sogar den ganzen Rollladen, zu tauschen.

Rollladenbeschlag und Rollladensteuerung

Wird der Rollladen nicht manuell bedient, was bei großen Fenstern meist am Gewicht des Ladens scheitert, sind Rohrmotoren im Einsatz. Der strombetriebene Motor wird durch einen Schalter im Innenraum bedient, der auch ferngesteuert sein kann. In der Haus- und Gebäudetechnik geht der Trend ja zur Vernetzung aller Geräte, die man von einem Steuergerät bedienen kann. Hier geben Sensoren Umgebungszustände, auf die der Laden reagieren soll, an die Steuerung weiter, die entsprechend reagiert und etwa ein Herablassen der Rollläden bei Dämmerung bewirkt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.