Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

  Rettungszeichen  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Logo wolkdirekt

Rettungsschilder: Rettung ist grün

Rettungsschilder sind Rettungszeichen, die den Fluchtweg oder den Weg zu einer Erste-Erste-Hilfe-Einrichtung weisen. Sie bilden eine Kategorie der Sicherheitszeichen zur Sicherheitskennzeichnung. Sie sorgen im Notfall für die schnelle und unmissverständliche Orientierung innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Mit der neuen ASR A1.3 vom Februar 2013 hat es einige Änderungen in der normativen Sicherheitskennzeichnung gegeben. Diese neuen Vorschriften sollten im Hinblick auf eine sichere und normgerechte Rettungsbeschilderung dringend umgesetzt werden. Unter der Marke SafetyMarking erhalten Sie bei wolkdirekt Rettungsschilder nach aktuellen Normen und Vorschriften.

Zur Übersicht aller Rettungsschilder von wolkdirekt...

Neue Richtlinien seit Februar 2013

Mit der Neuausgabe der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3 Anfang 2013 wurden die normativen Richtlinien der betrieblichen Rettungskennzeichnung neu bestimmt. Diese Novellierung wurde vor dem Hintergrund fortschreitender Internationalisierung und Globalisierung notwendig und bindet eine ganze Reihe der bereits international abgestimmten Rettungszeichen der DIN EN ISO 7010 in ein nationales Regelwerk ein.
Die Aktualisierung äußert sich bei der Erste-Hilfe-Kennzeichnung in den meisten Fällen in einer dezenten Überarbeitung der Schilder-Symbolik. Lediglich das Symbol „Arzt“ hat sich grundlegend geändert und sollte dringend ausgetauscht werden. Ebenfalls wurden einige Zeichen neu aufgenommen. Weiterhin müssen Rettungszeichne jederzeit deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht werden. Das bedeutet, dass Rettungsschilder beim Ausfall der Beleuchtung noch lesbar sein müssen. Ist eine Sicherheitsbeleuchtung nicht vorhanden, müssen auf Fluchtwegen langnachleuchtende Rettungszeichen eingesetzt werden.
Für die Anwendung gilt, wie bei anderen Arbeitsstättenregeln auch, für die ASR A1.3 die sogenannte Vermutungswirkung. Derjenige, der die aktuell gültige ASR anwendet, kann von einer Erfüllung der Vorgaben der gesetzlich verbindlichen Arbeitsstättenverordnung ausgehen. Da sich bei den Erste-Hilfe-Zeichen nur geringfügige Änderungen feststellen lassen, ist eine Kennzeichnung nach BGV 8 nicht mehr zulässig.
Rettungsschilder von wolkdirekt erfüllen stets die aktuellen Vorgaben und Normen, so dass Sie bei der Verwendung davon ausgehen können, Ihrer betrieblichen Kennzeichnungspflicht nachzukommen.

Gestalterische Grundlagen von Rettungsschildern

Folgende Eigenschaften müssen Gebotsschilder grundsätzlich aufweisen:
wolkdirekt 'Notausgang rechts Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, 20x20 cm' bei Mercateo kaufen... Bullet Form: viereckig
Bullet Grundfläche: grün
Bullet Bildzeichen: weiß
Bullet Kontrastfarbe: weiß
Bullet Langnachleuchtend, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden

Anwendung

Die Schilder nach ASR A1.3, DIN 4844 Teil 2 und DIN EN ISO 7010 sind ab sofort als maßgebende Sicherheitskennzeichnung anzusehen. Es existieren keine Übergangsfristen für die Umkennzeichnung.
Eine gemischte Nutzung alter und neuer Zeichen sollte ebenfalls ausgeschlossen werden, da diese nicht nur dem Grundsatz einer eindeutigen Kennzeichnung widerspricht, sondern in Notsituationen das Risiko von Fehlinterpretationen und Irritationen erhöht.
Die meisten der aktuellen Rettungszeichen weisen nur geringfügige Anpassungen an die grundlegenden Vorgaben der Gestaltung und Symbolik auf. Gemäß der Definition von Rettungszeichen der ASR A1.3 lassen sich die Rettungszeichen in 2 Gruppen unterteilen:

1. Fluchtwegschilder

wolkdirekt 'Notausgang rechts Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, 20x20 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Notausgang links Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, 20x20 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Rettungsschild, Aluminium langnachleuchtend, Sammelstelle, 40 x 40 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Rettungsschild, Aluminium langnachleuchtend, Notausstieg, 20 x 20 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Rettungsweg langnachl. Fluchtleiter rechts,Material: Alu HI,Gr 20x20cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Rettungsschild, Aluminium langnachleuchtend, Rettungsausstieg 15 x 15 cm' bei Mercateo kaufen...
Zusatzzeichen zur Richtungsangabe:
wolkdirekt 'Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend,SafetyMarking,20x20cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Richtungsangabe aufwärts/abwärts Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,20x20cm' bei Mercateo kaufen...
Die Kennzeichnung von Fluchtwegen bis zur Sammelstelle muss in einer Kombination von Sicherheitszeichen und Richtungsangabe erfolgen:
wolkdirekt 'Notausgang rechts Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, SafetyMarking, 20x20 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend,SafetyMarking,20x20cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Notausgang rechts Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, SafetyMarking, 20x20 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Richtungsangabe aufwärts/abwärts Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,20x20cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Notausgang rechts Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, SafetyMarking, 20x20 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend,SafetyMarking,20x20cm' bei Mercateo kaufen...
 

2. Erste-Hilfe-Schilder

wolkdirekt 'Erste Hilfe Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, SafetyMarking, 20x20cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Notruftelefon Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, SafetyMarking, 20x20 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Notdusche Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, SafetyMarking, 20x20cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Augenspüleinrichtung Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, SafetyMarking, 20x20 cm' bei Mercateo kaufen...
wolkdirekt 'Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Alu, langnachleuchtend, 20,0 x 20,0 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, langnachleuchtend, Größe: 20,0 x 20,0 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Erste Hilfe Kennzeichnung, Öffentliche Rettungsausrüstung, Kunststoff, 20,0 x 20' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Automatisierter externer Defibrillator (AED) SafetyMarking, Folie, 20x20 cm' bei Mercateo kaufen...
Obwohl die Symboliken weitestgehend gleich geblieben sind, ist es im Einzelfall zu deutlichen Abweichungen gekommen. Ein Austausch wird daher dringend empfohlen. Ein sehr gutes Beispiel für die Internationalisierung der Sicherheitszeichen liefert die Überarbeitung des Rettungszeichens „Arzt“.
ALT: Rettungsschild 'Arzt'
ALT
wolkdirekt ''Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, langnachleuchtend, Größe: 20,0 x 20,0 cm' bei Mercateo kaufen...
NEU
Ebenso wie die Fluchtwegzeichen werden die Wege zur Erste-Hilfe-Einrichtung aus einer Kombination von Sicherheitszeichen und Richtungsangabe gekennzeichnet:
wolkdirekt 'Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, langnachleuchtend, Größe: 20,0 x 20,0 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend,SafetyMarking,20x20cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Notdusche Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, 20x20cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Richtungsangabe aufwärts/abwärts Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,20x20cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Automatisierter externer Defibrillator (AED), Folie, 20x20 cm' bei Mercateo kaufen... wolkdirekt 'Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend, 20x20cm' bei Mercateo kaufen...

Aus Gründen der Sicherheit: SafetyMarking® und Winkelschilder

Da es in Notsituationen leider oft zu einem Stromausfall kommt, sind Rettungsschilder von wolkdirekt vor allem in langnachleuchtender Ausführung erhältlich. Gemäß ASR A1.3 müssen auf Fluchtwegen Rettungszeichen - wie auch Brandschutzzeichen - aus langnachleuchtenden Materialien eingesetzt werden, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. langnachleuchtende Schilder wolkdirekt bietet unter der Marke SafetyMarking® langnachleuchtende Rettungsschilder, die höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Qualität entsprechen und mit überragenden Leuchtdichtewerten überzeugen (siehe Tabelle). Da eine starke Rauchentwicklung dennoch dazu führen kann, dass die Zeichen für Notausgänge an Decken und Wänden nicht mehr erkannt werden, können Rettungswege zusätzlich durch Markierungen am Boden (Pfeile, Leitstreifen) gekennzeichnet werden. Zusätzlich sollten in weitläufigen Architekturen, langen Fluren oder groß dimensionierten Räumen Fahnen- oder Winkelschilder zum Einsatz kommen. Diese Schilder ragen in den Raum hinein, was die Orientierung erheblich einfacher macht. Wolkdirekt bietet Fahnen- und Winkelschilder mit den gängigsten Rettungszeichen. Für die individuelle Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort sind ebenfalls Blanko-Schilder aus Aluminium für die Wand- und Deckenmontage erhältlich, die mit entsprechenden selbstklebenden Folienschildern bestückt werden können.
Unter der Marke SafetyMarking® erhalten Sie bei wolkdirekt langnachleuchtende Schilder in extrem hoher Basisqualität - ein Vergleich lohnt sich!
 
Leuchtdichtewerte in mcd/² nach Herstellermessung
DIN 67510-1
10 Minutenwert
60 Minutenwert
Handelsübliche Basisqualitäten
ca. 23 - 55
ca. 4 - 8
Basisqualität SafetyMarking® = SafetyMarking HI 150
150
22

Sicherheitsexperte wolkdirekt

Die wolk AG gehört europaweit zu den führenden Herstellern in den Bereichen Kennzeichnung, Schilder, individuelle Beschriftungen, Leitsysteme und betriebliche Sicherheit. Seit der Gründung im Jahr 1954 ist wolk zu einem mittelständischen Unternehmen in Familienbesitz gewachsen, dessen Namen im In- und Ausland für Qualität, Verlässlichkeit und Service steht.
Durch das klare Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland befindet sich der Stammsitz des Unternehmens bis heute in Wuppertal. Hier werden auch nahezu alle Produkte entwickelt und hergestellt. Eine umweltverträgliche, nachhaltige und ressourcenschonende Produktion sowie der Einsatz neuester Technologien sind Grundlagen der Firmenphilosophie bei der wolk AG.
Die Mitarbeit in relevanten Gremien sichert ein immer aktuelles Angebot an normen- und vorschriftenkonformen Schildern unter der Marke SaftyMarking®.
Das gesamte Sortiment von wolkdirekt finden Sie in der wolkdirekt-Markenwelt.
Direkt zur WOLKDIREKT-MARKENWELT bei Mercateo...
Weitere Informationen zum Thema Rettungszeichen
^

Rettungsschilder retten und schützen

Zu wünschen ist es niemandem, doch ihre Existenz ist sehr beruhigend: Rettungsschilder können wichtige und effektive Helfer in Notlagen sein. Als Mittel der Sicherheitskennzeichnung zeigen sie den sichersten Weg aus der Gefahrenzone. Rettungsschilder können Leben retten.

Einfache und verständliche Symbolik

Arbeitsschutz oder Besucherverkehr fordern in rechtlichen Bestimmungen die Anlegung und Kenntlichmachung von Not- und Rettungswegen. Als besondere Form der Sicherheitszeichen, die durch die Vorschriften der deutschen Berufsgenossenschaft - BGV A8 - geregelt werden, weisen Rettungsschilder hauptsächlich auf vorhandene Rettungswege, Rettungseinrichtungen (Erste Hilfe, Arzt) oder Rettungsmittel (Trage, Notdusche, Augenspüleinrichtung) hin. Die Symbolik ist dabei genau festgelegt;  müssen Rettungsschilder doch ohne Worte auskommen. Die Piktogramme sind weiß und befinden sich auf einem rechteckigen Schild mit grünem Hintergrund und weißem Rand. Moderne Rettungszeichen müssen zudem aus einem speziellen Material gefertigt sein, damit sie langnachleuchtend im Dunkeln ihr Licht abgeben.

Neue Rettungsschilder nach ISO 7010 seit Frühjahr 2013!

Seit dem ersten Quartal 2013 gilt die neue Technische Regel für Arbeitsstätten A1.3, welche nunmehr die international einheitlichen Sicherheitskennzeichen nach EN ISO 7010 integriert. Mit diesen weltweit einheitlich genormten Schildern sollen die verschiedenen Symbole kulturübergreifend verstanden werden. Damit werden die bisherigen länderspezifischen Regelungen abgelöst, gleichwohl stehen die alten Symbole unter Bestandsschutz.

Mit der ISO 7010 haben auch einige Rettungsschilder ein neues Aussehen erhalten bzw. wurden neu aufgenommen.

D-E008 Arzt

E008 Arzt

BGV A8 Krankentrage

E013 Krankentrage

BGV A8 Sammelstelle

E007 Sammelstelle

alt


neu

alt


neu

alt


neu


Hintergrund: Rettungsschilder helfen in Panik-Situationen

In Notsituationen geraten Menschen - und besonders Menschengruppen - schnell in Panik. Ein Mensch in Panik kann kaum Informationen aufnehmen, da das Empfinden der Panik einen Informationsüberschuss im Gehirn verursacht. Informationen können nicht mehr oder nicht mehr richtig verarbeitet werden. Es kommt zum Blackout. In dieser Situation ist dann bestenfalls noch ein instinktives Verhalten möglich. Genau dort greifen die Informationen der Rettungsschilder. Rettungswege, die mit Bedacht zuvor geplant sind, können so trotz panischen Verhaltens genutzt werden. Sie kanalisieren effektiv und unterstützen die Evakuierung aus der Gefahrenzone, um Rettungskräften die Einsatzwege frei zu halten. Sie können auch auf zusätzliche Hilfen aufmerksam machen. Je nach Notsituation bieten Rettungsschilder durch ihre einfache Symbolik eine Möglichkeit des Einwirkens. So kennt sicher jeder das Schild Rettungsweg links oder Rettungsweg rechts. Auch die Schilder mit Hinweisen zum nächsten Notruftelefon oder Verbandskasten findet man häufig in Gebäuden.

Grün wirkt beruhigend

Es fällt auf, dass sowohl die Rettungsschilder als auch die Zusatzschilder ausschließlich in grüner Farbgebung existieren. Auch das hat seinen Sinn und fußt auf Erfahrungswerten aus dem internationalen Rettungswesen: Der Farbe Grün wird eine beruhigende Grundwirkung zugesprochen - das Beste, was einem Menschen in Panik passieren kann. Die Symbole heben sich kontrastreich durch Weiß oder retro-reflektierendes Weiß ab (leuchtet in dunkler Umgebung grünlich).
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Rettungszeichen, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.