Rettungswerkzeuge – kompromisslos zuverlässig
Um in Gefahrensituationen souverän handeln zu können und gefährdete Personen möglichst schnell aus dem Gefahrenbereich zu bringen, sind Kenntnisse und Erfahrung nötig. Das eigene Handeln muss rasch und zielgerichtet sein und oft müssen Hindernisse überwunden werden, um eingeschlossene, verletzte oder bewusstlose Personen zu bergen. Rettungswerkzeuge leisten hierbei lebensrettende Dienste, indem sie den Rettungskräften dabei helfen, versperrte Zugänge zu öffnen, Hindernisse zu beseitigen und die Bergung gefährdeter Personen zu ermöglichen. Der Zeitfaktor spielt eine große Rolle. Rettungswerkzeuge müssen daher so beschaffen sein, dass sie in kürzester Zeit das gewünschte Ergebnis bringen, um eine Gefahrenlage so rasch wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Dabei muss stets auch die Eigensicherung berücksichtigt werden: Normgerechte Rettungswerkzeuge, mit deren Gebrauch die Einsatzkräfte vertraut sind, bringen größtmögliche Eigensicherheit im Einsatz und zielführendes Handeln.
Rettungswerkzeuge zur Bergung verunglückter Personen
Bei schweren Verkehrsunfällen ist es häufig nötig, im Fahrzeug eingeschlossene Personen zu bergen. Rettungswerkzeuge ermöglichen den Einsatzkräften, sich in kurzer Zeit Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen und die Unfallopfer ins Freie zu bringen. Klammernheber,
Hooligan Tool, Lösewerkzeuge für die Türverkleidung, Nothämmer,
Gurtmesser und Sperrwerkzeugsatz und
Verkehrsunfallsätze nach DIN 14 800 bieten alles Nötige, um diese Aufgaben so schnell und sicher wie möglich zu erledigen.
Glasmanagement-Sets enthalten darüber hinaus Rettungswerkzeuge, mit denen ein kontrollierter Bruch des Sicherheitsglases herbeigeführt werden kann, ohne ein zusätzliches Verletzungsrisiko zu schaffen. So können die Rettungskräfte rasch und zielführend Hilfe leisten, ohne sich selbst oder die eingeschlossenen Personen in Gefahr zu bringen.
Rettungswerkzeuge zum Einsatz in geschlossenen Räumen
Gefährdungssituationen in brennenden Gebäuden, beim Austritt brennbarer Flüssigkeiten in geschlossenen Räumen oder bei Gaslecks erfordern spezielle Rettungswerkzeuge, die gleich eine ganze Reihe von Anforderungen erfüllen müssen. Rettungswerkzeuge aus hoch korrosionsbeständigem, funkenfreiem Material bestehen aus Speziallegierungen, die auch beim Einsatz von Metall auf Metall keinen Funkenschlag erzeugen und so zusätzliches Gefahrenpotenzial vermeiden.
Eine Notfalltüröffnung kann – je nach Gefahrenlage – auf sehr unterschiedliche Weise erfolgen. Steht nur wenig Zeit zur Verfügung, weil eingeschlossene Personen gefährdet sind oder potenzielle Gefahrenquellen schnell erreicht werden müssen, sind Rettungswerkzeuge gefragt, mit denen sich in Sekundenschnelle Hindernisse beseitigen lassen.
Türrammen,
Feuerwehraxt, Hooligan-Tools oder
Brechstange sorgen in kurzer Zeit für freien und sicheren Zugang zu eingeschlossenen Personen oder Gefahrenquellen. Ziehgeräte für den Schließzylinder und Schlüsselsätze kommen eher zum Einsatz, wenn es nicht auf Sekunden ankommt und Sachschaden möglichst vermieden werden soll. Sie bewähren sich nicht nur in Gefahrenlagen, sondern auch bei der Amtshilfe zum Beispiel für Rettungsdienste oder die Polizei.
Breite Produktpalette
Die vielfältigen Aufgabenbereiche, in denen Rettungswerkzeuge zum Einsatz kommen, spiegeln sich in der breiten Palette von Produkten wieder, die hierfür zur Verfügung stehen. Die Hersteller moderner Rettungswerkzeuge nutzen die Erfahrung der Rettungskräfte, um Rettungswerkzeuge zu produzieren, die den hohen Anforderungen des Alltags bei Feuerwehr und Rettungsdiensten gewachsen sind. Im Vordergrund stehen leichte und zuverlässige Handhabbarkeit, verlässliche Wirkung und eine konsequente Ausrichtung auf den Einsatzzweck. Nur so ist gewährleistet, dass sich die Einsatzkräfte in den oftmals lebensgefährlichen Situationen, die sie bewältigen müssen, auf ihre Ausrüstung verlassen können.