Übersicht | „Rettungskoffer“Überbegriffe Zubehör |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Sicherheit geht alle an.Immer und überall einsatzbereit, das sollte ihr 'Erste Hilfe Koffer' im Notfall auch sein. Ob in einem kleinen mittelständigen Unternehmen oder in einer großen Firma mit 3000 Beschäftigten. Jeder Unternehmer, sei es nun auf dem Bau, in der Forstwirtschaft oder in einer Glaserei, ist verpflichtet, in seinem Unternehmen für geeignete Erste-Hilfe-Ausrüstung zu sorgen. Ein Erste-Hilfe-Koffer ist hier die richtige Entscheidung, denn auf ihn ist immer Verlass. Diese Koffer werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Normen angefertigt. Sie bestehen aus ABS-Kunstoffen, wodurch diese Koffer extrem widerstandsfähig gegen thermische und mechanische Einflüsse werden. Sie besitzen außerdem eine Gummidichtung, die das Eindringen von Staub und Wasser verhindert, und sind dadurch für den rauen Betriebsalltag optimal geeignet. DIN-Normen für Erste Hilfe KofferBei Erste-Hilfe-Koffern unterscheidet man zwischen zwei DIN-Normen, der DIN 13157 und der DIN 13169. Alle im Unternehmen verwendeten Erste-Hilfe-Koffer müssen diesen Normen entsprechen. Diese DIN-Normen unterscheiden sich lediglich in der Menge des inneliegenden Verbandsmaterials und nicht, wie immer angenommen, in der Zusammenstellung des einzelnen Verbandsmaterials. Ein Erste-Hilfe-Koffer mit der DIN- Norm 13169 besitzt die doppelte Menge an Inhalt wie ein Koffer mit DIN 13157. Notwendige Anzahl der Erste-Hilfe-KofferWie viele Erste-Hilfe-Koffer Sie für Ihr Unternehmen benötigen, hängt in erster Linie von der Mitarbeiterzahl ab, die Sie beschäftigen, sowie vom Gefahrenpotential, das von Ihrer Firma ausgeht. So kann die Anzahl der benötigten Erste-Hilfe-Koffer branchenabhängig variieren. So können zum Beispiel auf - Baustellen
1 Erste Hilfe Koffer nach DIN 13169 für 11 - 50 Mitarbeiter oder 1 Erste Hilfe Koffer nach DIN 13157 für 1 - 10 Mitarbeiter - in Verarbeitungsbetrieben
1 Erste Hilfe Koffer nach DIN 13169 für 21- 100 Mitarbeiter oder 1 Erste Hilfe Koffer nach DIN 13157 für 1 - 20 Mitarbeiter - in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
1 Erste Hilfe Koffer nach DIN 13169 für 51- 300 Mitarbeiter oder 1 Erste Hilfe Koffer nach DIN 13157 für 1 - 50 Mitarbeiter
nötig sein. Den Erste Hilfe Koffer optimal auf ihre Firma abstimmenUm ein Höchstmaß an Sicherheit in Ihrer Firma zu gewährleisten ist es wichtig, den Erste-Hilfe-Koffer den jeweiligen Bedingungen in ihrem Unternehmen anzupassen. Was ist eigentlich in Ihrem Erste Hilfe Koffer noch drin? Enthält er auch wirklich genau das Verbandmaterial, das in Ihrem Betrieb immer wieder benötigt wird? Wenn nicht, ist es an der Zeit, sich neue Erste Hilfe Koffer anzuschaffen oder über den Nachkauf eines Füllsatzes zu entscheiden. Da ein Erste Hilfe Koffer, der in der Baubrache verwendet wird mit anderen Verbandsmaterialien bestückt wird als beispielsweise ein Erste Hilfe Koffer, der in einer Bank oder im Gastronomie Bereich zum Einsatz kommt, gibt es für jeden Berufszweig spezielle Erste Hilfe Koffer. Diese sind auf die unterschiedlichsten Anforderungen der jeweiligen Berufsgruppen individuell abgestimmt und zugeschnitten. Deshalb können sie auch Erste Hilfe Koffer von A wie Autohaus bis W wie Wäscherei erwerben. Wo sollen Erste Hilfe Koffer untergebracht werden und wie werden sie gekennzeichnetErste Hilfe Koffer sollten auf jeden Fall so angebracht sein, das sie jederzeit schnell erreichbar und vor allem für jedermann frei zugänglich sind. Denn der beste Erste Hilfe Koffer nützt im Notfall nichts, wenn er in einem verschlossenen Raum oder hinter einem Schreibtisch steht, wo ihn im Ernstfall keiner wahrnimmt. Deshalb ist es notwendig Hinweisschilder anzubringen, die den jeweiligen Standort des Erste Hilfe Koffers kennzeichnen. Überprüfen Sie bitte regelmäßig den Erste Hilfe KofferEin Erste Hilfe Koffer kann im Ernstfall Menschenleben retten. Jedoch nur, wenn er vollständig ist. Oft wird mal schnell ein Pflaster oder die dringend benötigte Schere aus den Koffer genommen und vielleicht sogar unbewusst vergessen, sie wieder hineinzulegen. In einem Notfall kann dann eventuell deshalb ein - vielleicht Ihr - Menschenleben nicht gerettet werden. Also überprüfen Sie nach jedem Einsatz des Erste Hilfe Koffers den Inhalt und ersetzen Sie Ausrüstung und fehlendes Verbandsmaterial. Es werden hierfür spezielle Nachrüstsätze angeboten, die den jeweiligen DIN-Normen entsprechen. Weitere Links zum ThemaMit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Erste-Hilfe-Schrank, Augennotfallstation und Löschdecke aus unserer Kategorie Sicherheit / Reinigung / Hygiene, Rubrik Personenschutz.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|