Übersicht | "Resttonerbehälter"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 25,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,67* pro Stück |
| |
Canon MC-10 Wartungspatrone (1 Angebot) Canon MC-10 - Wartungspatrone - für imagePROGRAF iPF670, iPF680, iPF760, iPF765, iPF770, iPF780, iPF785, iPF850; Océ CS2436 |
|
ab € 62,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,06* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,83* pro Stück |
| |
HP Laser Resttonerbehälter (16 Angebote) HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher. |
|
ab € 9,00* pro Stück |
| |
Lexmark C54x, X54x Resttonerbehälter (18K Seiten Farbe/36K Seiten Schwarz) (32 Angebote) Lexmark Resttonerbehälter 36.000 Seiten Schwarz , 18.000 Seiten Farbe f. C540, C543, C544,C546,X543,X544,X546,X548 Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer ... |
|
ab € 8,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 27,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,60* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Resttonerbehälter | | | Saubere Ausdrucke und Druckwerke mit Resttonerbehältern
Das Laserbelichtungsverfahren, wie es in Kopierern und Laserdruckern angewendet wird, bringt es konstruktionsbedingt mit sich, dass geringe Mengen an Toner beim Ausdruck an der Bildtrommel haften bleiben und entsorgt werden müssen. Geräte, deren Druckwerk in einer Kombikartusche untergebracht ist, fangen den Resttoner bereits in der Kartusche auf. Die meisten Druckwerke jedoch bestehen aus einzelnen, in bestimmten Intervallen zu wechselnden Komponenten und verfügen daher über einen eigenen Resttonerbehälter, der sowohl bei Farb- als auch Monochromsystemen die Tonerreste auffängt.
Unterschiedliche Kapazitäten
Dabei hängen die Wechselintervalle für den Resttonerbehälter von unterschiedlichen Faktoren ab: Bei reinen Monochromdruckern und -kopierern können die Resttonerbehälter bei professionellen Modellen für hohe Druckvolumen bis zu etwa 50.000 Ausdrucke lang genutzt werden. Bei Farbdruckern hingegen sind deutlich niedrigere Austauschintervalle üblich. Eine Rolle spielt auch die Seitendeckung bei den Ausdrucken. Je höher die Tonerdeckung ausfällt, desto eher muss der Resttonerbehälter ausgewechselt werden.
Da die Resttonerbehälter essentieller Bestandteil der Drucker sind, werden sie üblicherweise ausschließlich von den Herstellern der Original-Druckwerke angeboten. Damit ist gewährleistet, dass die Behälter kapazitiv optimal auf die Druckwerke abgestimmt sind. Zudem fallen Fertigungstoleranzen, wie sie bei Großserien stets auftreten, sehr gering aus, so dass die Behälter problemlos ein- und ausgebaut werden können.
Hinweise für den Einsatz von Resttonerbehältern
- Manche Druckwerke verfügen über eingebaute Zähler, die die Anzahl der Ausdrucke mitzählen und den Austausch der einzelnen Komponenten im Display des Laserdruckers oder Kopierers anzeigen. Wenn der Austausch des Resttonerbehälters signalisiert wird, sollten Sie diesen nicht noch länger im Gerät einsetzen, da es zwangsläufig zu unsauberen Ausdrucken kommt, wenn der Resttonerbehälter erschöpft ist und daher keinen überflüssigen Toner mehr aufnehmen kann. Auch kann im Druckwerk verbliebener Toner den gesamten Transportmechanismus für die Druckmedien verschmutzen und einen erhöhten Verschleiß hervorrufen, wenn sich die Walzen aufgrund von Verschmutzung der Zahnräder nur noch schwergängig bewegen lassen.
- Ersetzen Sie keinen erschöpften Resttonerbehälter durch einen bereits teilweise gebrauchten. Da die Zählwerke in den meisten Fällen nicht erkennen, ob ein Resttonerbehälter bereits genutzt wurde, wird bei schon verwendeten Resttonerbehältern eine falsche Berechnung der Restkapazität durchgeführt. Das kann im schlechtesten Fall bei einem überfüllten Resttonerbehälter zu nicht aufgefangenen Tonerresten im Druckwerk führen und eine Beschädigung der empfindlichen Mechanik hervorrufen.
- Tauschen Sie erschöpfte Resttonerbehälter gegen neue aus und versuchen Sie nicht, die alten Behälter durch Anbohren und Aussaugen wiederholt zu nutzen. Toner für Laserdrucker und Kopierer besteht aus teils hochgiftigen Substanzen. Daher sind die Resttonerbehälter hermetisch geschlossen, um das ungewollte Austreten des Toners zu vermeiden. Unsachgemäß geöffnete Resttonerbehälter können jedoch Tonerbestandteile in die Umgebung emittieren, die anschließend durch die im Drucker oder Kopierer eingebauten Ventilatoren in die Umgebungsluft befördert werden. Damit die Resttonerbehälter nicht zu Tonerschleudern mutieren, sollten Sie außerdem beim Einsetzen eines neuen Resttonerbehälters prüfen, ob dieser sichtbare Beschädigungen aufweist. Eingedrückte Behälter oder solche mit Rissen in der Ummantelung sollten Sie keinesfalls mehr nutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Resttonerbehälter nicht über Jahre hinweg gelagert werden, da auch diese natürlichen Alterungsprozessen unterliegen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich am Lagerort stark schwankende Temperaturen ergeben oder eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Dichtungen werden mit der Zeit porös und erfüllen dann im Drucker oder Kopierer unter den dort gegebenen Bedingungen nicht mehr vollständig ihre Funktion.
|
|