Immer auf Empfang mit dem richtigen Receiver
Der Receiver ist ein Empfänger, mit dem sowohl Radio- als auch Fernsehprogramme empfangen und verarbeitet werden
können. Dabei besitzt jeder Receiver einen Verstärker und einen Tuner, der das eigentliche Empfangsteil bei diesen
Geräten darstellt. Receiver ist aber noch lange nicht Receiver, hier gibt es gravierende Unterschiede zu den
einzelnen Modellen. So werden Receiver, zum Beisiel in AV und TV-Receiver untergliedert.
Die verschiedenen TV-Receiver im Überblick
SAT-Receiver bzw. DVB-S Receiver
Ein SAT- bzw. ein DVB-S Receiver, werden auch als Set-Top-Boxen bezeichnet und ermöglichen eine große Vielfalt an
Radio- und Fernsehprogrammen über Satellit zu empfangen. Der entscheidende Vorteil eines Sat-Receivers liegt hierbei
in seiner Flexibilität, denn mit ihm können Sie weltweit TV und Radioprogramme empfangen. Hierbei haben Sie die
Möglichkeit, die einzelnen Programme entweder analog oder in digitaler Bild und Tonqualität zur Verfügung gestellt
zu bekommen. Für welchen Sie sich letztendlich entscheiden, hängt ganz von Ihnen ab. Eines ist allerdings sicher,
die Zukunft liegt im digitalen Fernsehvergnügen. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Analog-Receivern ist
offensichtlich. Mehr Programmvielfalt, bessere Bildqualität und zusätzliche Features, wie die Elektronische
Fernsehzeitung (EPG) und eine verbesserte Menüführung, machen den digitalen Satelliten-Receiver für den
Endverbraucher noch attraktiver.
DVB-C Receiver
DVB-C Receiver ermöglichen, wie der Satellitenreceiver auch, das Empfangen von Radio und TV Programmen, jedoch
mit einer Besonderheit. Während man bei einem herkömmlichen Satellitenreceiver eine Parabolantenne zum Empfang
benötigt, kommt man bei diesen Modellen ohne ein Zusatzgerät aus. Hier wird der Receiver einfach mittels
Antennenkabel an die Antennensteckdose in der Wand angeschlossen. Voraussetzung ist jedoch, das der örtliche
Kabelanbieter digitale Signale ins Netz einspeist.
DVB-T Receiver
DVB-T heißt die Zukunft des modernen Fernsehzeitalters. DVB-T steht hierbei für Digital Video Broadcasting Terrestrial,
was soviel bedeutet wie das Fernsehsignale terrestrisch (erdgebunden) verarbeitet werden. Bereits jetzt besteht
die Möglichkeit in einigen Gebieten in den Genuss von DVB-T Fernsehen zu kommen. Der Standard DVB-T wird allerdings
erst im Jahr 2010 überall und für jedermann in Deutschland verfügbar sein. Die Vorteile sind allerdings schon
jetzt überzeugend genug. Zum einem bietet dieser Standard eine höhere Bildqualität und Programmvielfalt gegenüber
digitalen Satellitenreceivern. Auch das mühselige verlegen des Kabels entfällt bei diesem System. Hier reicht zum
Empfang eine normal Zimmerantenne aus.
AV-Receiver für Surround-Sound in höchster Vollendung
AV-Receiver decodieren und übertragen je nach angeschlossener Quelle, wie CD-, DVD- oder Blu-ray Disc Player die
einzelnen Tonsignale und geben sie an die einzelnen Lautsprecher ihrer Heimkinoanlage weiter. Dabei stellt dieser
Receiver eine Art Schaltzentrale dar. Mit ihm kann dann wahlweise zwischen den angeschlossen Komponenten wie
Fernseher, DVD-Player oder iPod hin und hergeschaltet werden. Wichtig für einen guten Sound wie im Kino, sind
allerdings die jeweiligen Boxensysteme. Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen 5.1, 6.1 und sogar 7.1 Kanälen
zu wählen, wobei die erste Zahl die Surroundboxen beziffert und die zweite Zahl den Subwoofer.
Hochwertige AV-Receiver geben sogar den DTS Raumklang wieder, was ein einzigartiges Klangerlebnis widerspiegelt.