Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Raumsparschrank

  Raumsparschrank  (0 Angebote unter 27.651.564 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Raumsparschrank"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Raumsparschrank
^

Der Raumsparschrank als Platzwunder in kleinen Räumen

Bei einem Raumsparschrank handelt es sich um einen Schrank, der die Unterbringung von einer großen Anzahl an Kleidungsstücken selbst auf engstem Raum ermöglicht. Daher eignen sich diese Schränke besonders in Sozialräumen oder anderen betrieblichen Räumlichkeiten, um für die Mitarbeiten entsprechende Aufbewahrungsmöglichkeiten zu schaffen.
Ein Raumsparschrank kann überall dort platziert werden, wo der Bedarf besteht. Es werden keine großen Flächen benötigt, wobei dennoch viel Stauraum geschaffen werden kann. Neben der Größe gibt es auch hinsichtlich Farbe, Ausstattung, Schließmechanismen und anderen Details Auswahlmöglichkeiten, um den Raumsparschrank optimal auf den vorhandenen Platz anpassen zu können.

Innenausstattung des Raumsparschranks

Raumsparschränke in verschiedenen Größen, von der Höhe über die Breite bis hin zur Tiefe, bieten für jeden ein passendes Produkt. Neben den Außenmaßen können auch die Innenteilungen und die Anzahl der Abteile so gewählt werden, dass für alle Mitarbeiter ein entsprechendes Angebot an Schränken vorhanden ist. Bei größerem Bedarf können auch mehrere Raumsparschränke problemlos aneinandergereiht werden.
Das Innenleben des Schrankes variiert von Modell zu Modell. Um auf engstem Raum ein akzeptables Platzangebot schaffen zu können, werden bevorzugt Schränke mit einem Fach und einer Kleiderstange mit mehreren Haken verwendet. Dadurch besteht die Möglichkeit, im Raumsparschrank Platz für Kleidung, Schuhe und andere persönliche Utensilien der Mitarbeiter zu schaffen. Ein zusätzlicher Haken an der Innenseite der Tür bietet überdies noch Platz für ein Handtuch oder Ähnliches.
In einigen Berufssparten ist es gesetzlich vorgeschrieben, dem Mitarbeiter eine getrennte Aufbewahrungsmöglichkeit für Arbeits- und Straßenkleidung in einem Schrank zu bieten. Dafür eignen sich speziell dafür entwickelte Schränke wie z. B. der Raumsparschrank oder ein Spind, die gemäß § 34 Arbeitsstättenrichtlinien konstruiert sind. Da in diesen Schränken vorwiegend die persönlichen Dinge und Gegenstände der Mitarbeiter aufbewahrt werden, ist die Möglichkeit des Absperrens sehr wichtig. Dies kann mittels Drehriegelverschluss mit einem Vorhängeschloss,  Schlüssel oder aber auch mit einem Zahlencode erfolgen. Alle drei Möglichkeiten bieten eine sichere Verwahrung, wobei allerdings bei einem separaten Schlüssel eine gewisse Verlustgefahr besteht.

Lüftungsschlitze im Raumsparschrank

Da in einem Raumsparschrank vorwiegend Kleidung aufbewahrt wird,  besteht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit im Schrank entsteht. Daher sollten die Schränke stets über eine ausreichende Belüftung verfügen. Moderne Modelle bieten mit Lüftungsschlitzen, die sich an den Türen, zwischen dem Schrankgehäuse und den Türen oder auch an der Hinterseite des Schrankes befinden können, eine ausreichende Frischluftzufuhr. Dabei kann selbst verschwitzte Kleidung problemlos und sicher verstaut werden, ohne dass es zu Schimmel- oder Geruchsbildung kommt.

Verwendetes Material

Hinsichtlich des Materials sollte für einen Raumsparschrank stets die Stabilität und Funktionalität im Vordergrund stehen. Häufig werden Stahl oder Stahlblech verwendet, da diese Materialien stabil und pflegeleicht sind und über eine lange Zeit genutzt werden können. Anstelle von Drehbolzen für die Türen eignen sich robuste Scharniere besser. Mit Gummipuffern, die sich an Türen befinden, kann selbst rasches Schließen keine Schäden hervorrufen.
Ein geschlossener Sockel bietet einem Raumsparschrank einen sicheren Stand. Damit die Standfestigkeit auch bei starker oder ungleichmäßiger Befüllung bzw. Belastung gegeben ist, empfiehlt es sich, den Raumsparschrank zusätzlich an einer Wand zu befestigen. Einige Ausführungen verfügen über eigens dafür vorgesehene Befestigungsmöglichkeiten auf der Rückseite.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.