Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: putzeimer 5l, putzeimer 10 l, putzeimer leifheit
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Putzeimer

  Putzeimer  (347 Angebote unter 27.347.667 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Putzeimer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Putzeimer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Putzeimer
^

Der Universaleimer – der Eimer für alle Fälle

Gereinigt, transportiert, umgefüllt, gelagert und gemessen wird überall. Daher gibt es Eimer in zahlreichen Ausgestaltungen und für jeden Bedarf wie z. B. den Laboreimer, Mülleimer oder Baueimer. Der Universaleimer wird meist zu Reinigungs- oder Auffangzwecken eingesetzt. Seine Größe und Form richten sich nach dem Auffangvolumen oder der zu reinigenden Fläche und dem Arbeitsmaterial, wie etwa Schwammtuch, Schrubber oder Wischmopp. Je kleiner die Putzfläche ist, desto eher kommen Sie mit einem kleinen Fünf-Liter-Eimer hin. Für mittlere Flächen gibt es Zehn-Liter-Eimer und für große Bereiche 20-Liter-Modelle und mehr.

Eigenschaften und Materialien des Putzeimers

Der Putzeimer ist rund, stapelbar und mit anderen Eimern kombinierbar. Er besteht meist aus Kunststoff und hat einen stabilen Metallbügel. Kunststoff ist leicht, stabil und widersteht den meisten Reinigungsmitteln. Außerdem ist es hygienisch, so dass man auch Früchte und andere Lebensmittel transportieren kann.
Andere Materialien sind Edelstahl, Messing oder Aluminium. Aluminium- und Messingeimer vermeiden Funkenflug, wenn sie abgestellt werden, und können daher gut in brandgefährdeten Umgebungen genutzt werden. Stahl ist sehr stabil und lässt sich für den Transport schwerer Gegenstände eingesetzen. Allerdings kann das Material durch Methanol angegriffen werden und daher korridieren. Edelstahl hingegen kann nicht rosten. Ein Universaleimer aus Edelstahl macht keinen Sinn, wenn mit Salzfraß zu rechnen ist, auch wenn der Eimer fast nicht mechanisch zerstört werden kann. Edelstahlgefäße sind in der Gastronomie und Hotellerie anzutreffen, wo sie als Auffangbehälter an Gastrogeräten einen Abflussanschluss ersetzen, weil sie sich sehr gut auch von Fettspritzern reinigen lassen.

Mit Farben Einsatzbereiche definieren

Aus hygienischen Gründen ist es sinnvoll, Universaleimer bzw. Putzeimer nach den Einsatzbereichen farblich zu definieren, um einer Keimverschleppung vorzubeugen. So nutzt man z. B. gelbe Eimer für die Küche und blaue Universaleimer für den Sanitärbereich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.