Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > PUR-Platte

  PUR-Platte  (0 Angebote unter 27.616.595 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"PUR-Platte"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema PUR-Platte
^

Die PUR-Platte als ideales Dämmmaterial

Unter den Halbzeugen wie Rohre, Bleche, Profile, Stäbe und Flachstangen gibt es auch Platten. PUR-Platten bestehen aus geschäumtem Kunststoff, wobei PUR für Polyurethan steht. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein steifes Plastik, sondern um einen gummiähnlichen, elastomeren Kunststoff, der besonders reißfest ist. Die genauen Eigenschaften wie hart oder weich werden durch die Wahl eines speziellen Isocyanats und Polyols (Mehrfachalkohol) bestimmt.

Zur Nutzung

Aus weicheren PUR-Platten, die als Halbzeuge und damit bereits zu den vorbereitend bearbeiteten Werkstoffen zählen, kann man beispielsweise Schuhsohlen für Sportschuhe, Dichtungen, Bodenmatten für Sport, Matratzen, Schläuche, Dämmstoffe, Dichtstoffe, Teppichrückenmaterial, Reinigungsschwämme oder Sitzpolsterungen herstellen. Härtere Platten dienen der Wärmedämmung in und an Gebäuden, Kühlgeräten, Wärme-/Kältespeichern sowie den Isolierungen unter Fliesen.

Das Material

Nach der Herstellung haben sich Polyurethane chemisch ausreagiert und sind nicht mehr gesundheitsschädlich. Meistens werden Polyole aus der Produktion petrochemischer Rohstoffe gewonnen, zum Teil sind aber auch schon Pflanzenöle im Einsatz. Die Nutzungstemperatur von Polyurethan liegt je nach chemischer Zusammensetzung zwischen minus 30 und plus 80 Grad Celsius.

Die Maße

Wie für Bleche und Platten üblich werden die Maße für Länge, Breite und Stärke in Millimeter angegeben. Längen von zwei Meter und Breiten von einem Meter sind bei den PUR-Platten keine Seltenheit. Das lässt darauf schließen, dass sie meist als Isolierung am Bau (innen oder Fassade) verwendet werden. PUR-Platten werden in der Regel mit Klebemörtel befestigt und nicht verschraubt. Für Dicken ab 20 Zentimeter empfiehlt es sich Montagekleber zu nutzen. Zur Vermeidung von Wärmebrücken sollte man die Platten versetzt anbringen. Zur Berechnung der Baustatik wird bei den PUR-Platten auch das Gewicht pro Kubikzentimeter als Dichte angegeben. Das Gewicht kann zwischen 0,8 und 1,2 Gramm je Kubikzentimeter je nach Dichte variieren.

Die Oberfläche

PUR-Platten besitzen Oberflächen ohne Struktur, das heißt sie sind eben und glatt. Es gibt die Platten in den unterschiedlichsten Farben und zum Teil auch noch oberflächenbeschichtet wie etwa mit MDF-Platten, Naturholz oder Kunststoff in diversen Designs.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.