Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Präsentationsordner

  Präsentationsordner bei Mercateo online kaufen (384 Angebote unter 22.956.833 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Präsentationsordner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Präsentationsordner"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   26   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Präsentationsordner
^

Schöne Präsentationsordner machen einen guten Eindruck

Präsentationsordner werden dazu genutzt, dem Interessenten ein Produkt oder eine Dienstleistung leicht verständlich darzustellen, damit der Nutzen nachvollziehbar wird. Ergänzt werden diese Angaben mit positiven Resultaten wie beispielsweise die Darstellung einer guten Kosten- und Nutzenrelation. Allerdings muss der Präsentationsordner auf das Produkt oder die Dienstleistung ebenso wie auf den Inhalt der Präsentation optimal abgestimmt sein. Ein guter Präsentationsordner kann mehr Erfolg bringen als eine Präsentation am Laptop, weil man u. a. Zeitungsartikel oder Produktergebnisse zeigen kann. Zum Testen können auch Proben untergebracht sein, die man leicht entnehmen und dem Interessenten zum Prüfen in die Hand geben kann. Das überzeugt immer.

Eine fertige Präsentation führt zum richtigen Ordner

Sie sehen bereits, welches Format der Präsentationsordner haben muss. Darüber hinaus wissen Sie auch schon, wie viele Klarsichthüllen benötigt werden. Es gibt Ordner mit befestigten Sichthüllen, die in der Anzahl begrenzt sind. Ringordner dagegen erfordern es, die Seiten zum Schutz vor Staub und Fingerabdrücken in Klarsichthüllen einzulegen. Eine Vierfachlochung lässt den Hüllen beim Transport weniger Gelegenheit zum Verrutschen als eine Zweifachlochung und beugt damit Knicken vor. Die Präsentation können Sie bei Bedarf schnell umzusortieren oder in geringem Umfang sogar ergänzen. Die Ordnerbreite bestimmt dabei das Fassungsvermögen. Gerne werden auch mehrere Präsentationen in einem Ordner zusammengefasst. Die Ordner sind dann relativ breit und häufig mit einem Register unterteilt. Wählen Sie das, was für Ihr Konzept am besten geeignet ist.

Das Thema der Präsentation bestimmt den Einband

Präsentationsordner bestehen fast ausschließlich aus Kunststoff oder kunststoffbezogenem Karton. Für ernste oder komplizierte Themen werden einfarbige Ordner in gedeckteren Farben bevorzugt, um vom Thema nicht abzulenken. Viele Finanzdienstleister greifen auf ihre Unternehmensfarben zurück, auch um an das aus der Werbung gewonnene Vertrauen zu erinnern. Geht es dagegen um Freizeitthemen wie etwa die Präsentation von Ferienhäusern, wird mit dem Umschlag gerne schon ein Vorgeschmack durch ein Bild einer schönen Gegend gegeben. Präsentationsordner gibt es deshalb auch mit durchsichtigen Außentaschen auf der Vorder- und Rückseite und passenden Schubern.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Präsentationsordner, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.