Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Pneumatikkupplung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Pneumatikkupplung“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Pneumatikkupplung
^

Druckluftkupplungen - für sichere Verbindungen

Druckluft stellt Energie zur Verfügung, die in vielen Bereichen genutzt werden kann. Sie ist leicht herzustellen, zu speichern und auch im Handling einfach. Die Verbindung hoher Präzision, Kraft und Geschwindigkeiten machen Druckluft zu einer in der Pneumatik unentbehrlichen Energieressource. Um Leitungen und Schläuche sicher zu verbinden und zu verhindern, dass Druckluft entweicht, sind spezielle Druckluftkupplungen erforderlich, die den hohen Belastungen standhalten.

Optimierte Kuppelstellen

Damit das Druckluftnetz und -system weitestgehend stabil und ohne Druckverlust arbeitet, kommt es neben Schläuchen ohne Leckage auch auf die richtig ausgewählten Druckluftkupplungen an. Um sparsam mit der unter Druck gesetzten Luft umzugehen, achten Sie auch bei der Auswahl des Pneumatik-Zubehörs insbesondere an den Verbindungsstellen auf die passende und hochwertige Ausrüstung.
Sicherheitsdruckluftkupplungen ohne Ventile können nicht unerheblich dazu beitragen, dass der Druck innerhalb der Leitungen stabil bleibt und ein hoher Energieverlust unterbleibt. Die Druckluft kann durch diese Kupplungen ungehindert hindurchfließen und wird nicht abgebremst. Kleinste Druckverluste bei hohen Durchflusswerten sind die Folge.

Auswahl der passenden Kupplung

Um die richtige Druckluftkupplung auszuwählen, berücksichtigen Sie die Parameter und vorherrschenden Bedingungen bei der Auswahl. Schnellkupplungen beispielsweise, die sich mit einer Hand sicher befestigen lassen, sind besonders für ein häufiges An- und Abstecken konzipiert und geeignet.

Anschlussabmessungen

Damit die Druckluftkupplung sich perfekt in Ihr Druckluftsystem integriert, ist es natürlich vorrangig wichtig, dass die Anschlussmaße mit den Schlauchmaßen übereinstimmen. Nur wenn ein sicherer und fester Sitz gewährleistet ist, kann die Druckluftkupplung die Verbindungen in Ihrem Druckluftnetz wie gewünscht herstellen.
Neben den Abmessungen ist zu berücksichtigen, ob Sie eine Kupplung mit Außen- oder Innengewinde benötigen. Beim Außengewinde werden die Schläuche und Geräte aufgeschraubt, bei einem Innengewinde hinein geschraubt. Nur zueinander passende Komponenten können genutzt werden.

Verzweigt oder reduziert

Um Abzweigungen herzustellen oder den Leitungsdurchmesser zu reduzieren, gibt es neben den einfachen Verbindern auch Druckluftkupplungen, die mehrere Auslässe haben und somit die ausströmende Druckluft auf mehrere Schläuche verteilen oder eine Reduzierung des Durchflussvolumens vornehmen. Berücksichtigen Sie bei Reduzierungen, dass der Druck durch die Verringerung des Durchmessers der Leitung ansteigt. Gerade Druckluftkupplungen sind lediglich zum Verbinden zweier im Durchmesser gleichbleibender Komponenten vorgesehen.

Betriebsdruck und Durchflussmenge

Damit die Druckluftkupplung den Belastungen, die durch den Druck entstehen, standhält und eine sichere und feste Verbindung gewährleistet, ist auf den maximal möglichen Betriebsdruck zu achten. Wirkt ein höherer Druck auf die Verbindung, kann es neben dem Austritt von Druckluft auch zu einem gefährlichen Auseinanderreißen der Verbindung kommen, die nicht nur Materialschäden verursacht, sondern auch ein Risiko für die Mitarbeiter bedeutet.
Die Nennweite bestimmt, welches Volumen an Druckluft durch die Kupplung hindurchfließen kann. Je höher die Nennweite und der Betriebsdruck sind, umso mehr Druckluft kommt am Ende am Verwendungsort an.

Materialbeschaffenheit

Neben den technischen Eigenschaften ist die Materialbeschaffenheit besonders wichtig. Berücksichtigen Sie, mit welchen Medien die Kupplung in Verbindung kommen wird. Öle und Schmierstoffe sowie Chemikalien können bei falschem Materialeinsatz zu Beschädigungen führen. Zusätzlich ist die Umgebungstemperatur bei der Produktauswahl mit zu beachten.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.