Der Pleura-Drainageschlauch zur Sekretableitung im Notfall
Pleura-Drainageschläuche dienen in erster Linie zur Sekretableitung aus Wundhöhlen. Unterstützt wird ihr Einsatz dabei beispielsweise durch die Verwendung von speziellen
Absauggeräten. Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet ist das Offenhalten einer Wunde z.B. nach einer Operation. So kann sichergestellt werden, dass die Granulation des Wundgrundes optimal verläuft. Außerdem können Pleura-Drainageschläuche auch prophylaktisch verwendet werden, um unzureichende Insuffizienzen eines Organs etc. rechtzeitig erkennen zu können. In vielen Fällen sind sie unverzichtbar Bestandteil von Hilfsmitteln in medizinischen
Notfällen. Die
Pleura-Drainage wird auch als Thoraxdrainage bezeichnet.
Aus welchem Material ist ein Pleura-Drainageschlauch gefertigt?
Für die Herstellung von Pleura-Drainageschläuchen verwendet man u.a. Silikon, Latex und Naturgummi. Schläuche aus Silikon eignen sich vor allem als Langzeitdrainagen, denn das Material ist äußerst gewebeverträglich und zeichnet sich durch eine hervorragende Wärme- und Wasserbeständigkeit aus. Ein weiterer Materialvorteil ist die hohe Elastizität des Silikons. Weder Weichmacher noch andere Zusatzstoffe werden den Silikonschläuchen hinzugefügt. So kann beim Platzieren einer Pleura-Drainage gewährleistet werden, dass keine ungewollten Veränderungen im Körper stattfinden. Silikonisierter Latex eignen sich ebenfalls bestens für eine Langzeitdrainage im Thorax. Für das Legen von Kurzzeitdrainagen sollten Pleura-Schläuche verwendet werden, die aus Naturgummi oder einem Latex-Gemisch bestehen. Während Naturgummi oftmals starke Gewebereaktion hervorruft, sind die aus Kautschuk hergestellten Latex-Schläuche oft besser verträglich. Beide Materialien überzeugen durch hohe Elastizität und Härte.
Größenangaben
Der Durchmesser eines Pleura-Drainageschlauches wird entweder in der französischen Einheit Charrière angegeben oder lässt sich mittels Farbcodierung erkennen. Für männliche Patienten werden üblicherweise Schlauchdurchmesser der Größen 16 bis 18 Ch benötigt. Die Stärken 12 bis 14 Ch sind für Frauen vorgesehen und bei Kindern sollte zu Drainageschläuchen der Größe 8 bis 10 Ch gegriffen werden.
Tipps zur Anwendung von Pleura-Drainageschläuchen
Die häufigste Anwendung eines Pleura-Schlauches ist das Absaugen von Luft, Sekret, Blut oder Eiter aus dem Thorax-Bereich. Nur so ist ein vollständiges Entfalten und Ausdehnen der Lunge gewährleistet. Wenn Sekretrückstände abgesaugt werden sollen, dann muss die Drainage am tiefsten Punkt des Pleura-Spaltes angesetzt werden. Anders ist es allerdings, wenn Luft abgeleitet werden soll. Hier wird die Drainage am höchsten Punkt fixiert. Der Pleura-Drainageschlauch kann zusätzlich über einen Verlängerungsschlauch mit einem Wasserschloss verbunden werden. Dies wirkt wie ein Ventil und verhindert somit einen ungewollten Rückfluss von Sekret oder Luft in den Pleura-Spalt.