Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Plasma-TV  bei Mercateo online kaufen (106 Angebote unter 3.707.244 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Übersicht

„Plasma-TV“

Überbegriffe
% ^v
Bild
zurück
100%
Sony
FWD50PX3/S
ab € 1.609,40*
3 Angebote
100%
LG
42PG100R
ab € 584,10*
2 Angebote
100%
Hoyles
S1600
€ 15,80*
1 Angebot
100%
LG
42PG200R
ab € 597,25*
4 Angebote
100%
Hoyles
S1605P
€ 31,50*
1 Angebot
100%
NEC
50031733
ab € 1.454,80*
2 Angebote
100%
LG
50PG100R
ab € 868,39*
3 Angebote
100%
Philips
BDH5031V/00
ab € 1.159,24*
5 Angebote
100%
Hoyles
S1608P
€ 21,90*
1 Angebot
100%
NEC
50031734
ab € 1.454,80*
2 Angebote
100%
Luxury
TABLE003
€ 249,90*
1 Angebot
100%
Samsung
PPM63M6HSX/EDC
ab € 5.166,97*
3 Angebote
100%
k.A.
23022
€ 4,87*
1 Angebot
100%
Samsung
LE37M86BDX/XEC
ab € 674,47*
5 Angebote
100%
Hitachi
k.A.
€ 3.266,39*
1 Angebot
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Plasma TV - für das wirklich große TV-Erlebnis


Wer wünscht sich nicht ein kristallklares Bild, brillante Farben und eine Bildschirmdiagonale von weit über einem Meter? Plasma TV-Geräte bieten Ihnen genau diese Spezifikationen. Wer allerdings heutzutage mal schnell einen neuen Fernseher erwerben möchte, hat meistens die Qual der Wahl und sollte sich bereits im Vorfeld über die verschiedenen Technologien, den Aufstellungsort, die erforderlichen Anschlüsse und vieles mehr ganz genau informieren.

Die Plasma-Technologie

Die Funktionsweise eines Plasma-Gerätes basiert im Gegensatz zum LCD-Gerät, das mittels Flüssigkristallen arbeitet, auf dem Prinzip der Leuchtstoffröhren. Dabei besteht das eigentliche Plasma-Panel aus mehreren aufeinander liegenden Glasscheiben, die mit Edelgas, meist Xenon, gefüllt sind.  In den jeweiligen Glasscheiben sitzen optisch transparente Elektroden (dünne Pixelrippen und Phosphorschichten), die durch eine unterschiedliche Steuerspannung elektrisch aufgeladen werden und kleine Explosionen hervorrufen, welche wiederum eine ultraviolette Strahlung erzeugen. Diese UV-Lichtstrahlung trifft nun auf die in der hinteren Glasplatte befindlichen Phosphorschichten und regt diese an, so dass rotes, grünes oder aber auch blaues Licht erzeugt wird. 
Die unterschiedlichen Farben treten dann für den Betrachter gut sichtbar durch die vordere Glasplatte aus und erzeugen so das gewohnte TV-Bild.

Die Größe des Gerätes

Die wohl wichtigste Frage beim Kauf eines neuen Fernsehgerätes ist die Größe des Gerätes. Da die Plasmatechnologie im Gegensatz zu LCD eine deutlich höhere Bildschirmdiagonale zulässt, werden diese Geräte meist mit einer Größe von 37 Zoll (94 cm) über 42 Zoll (106 cm) bis hin zu stolzen 50 Zoll (127 cm) angeboten. Übrigens, der größte Plasma TV der Welt wurde jüngst auf der Cebit ausgestellt und besitzt ein 103 Zoll Display.

Der Aufstellungsort

Entscheidend bei dieser Frage ist, wo das Gerät stehen wird. Denn Plasma-Fernseher spielen ihre Stärken in abgedunkelten Räumen aus. Trifft jedoch Licht direkt auf das große Display, ist die Bildqualität deutlich schwächer, da der Bildschirm nicht perfekt entspiegelt ist.
Der Aufstellungsort eines Plasma TVs sollte deshalb bereits im Vorfeld genau abgeklärt werden, da auch einige Menschen sehr empfindlich auf ein zu großes Bild reagieren. Übelkeit, Erbrechen, Nervosität und Kopfschmerzen sind bereits deutliche Anzeichen dafür, dass das Gerät zu nah am Betrachter steht.
Des Weiteren sind bei einer zu nah gewählten Sitzposition unter anderem schon Pixelstrukturen zu erkennen, die den TV-Genuss stören können. Einen genaues Maß für den richtigen Abstand vom TV-Gerät zum Betrachter kann man somit nur schwer festlegen, da jeder einen anderen subjektiven Eindruck vom jeweiligen Geschehen auf dem Plasma-Bildschirm hat. Als Faustformel geben einige Hersteller aber Richtwerte an, die als Hilfestellung dienen sollen.

Bildschirmdiagonale     empfohlener Mindestabstand

    32 bis 42 Zoll                               1,5 bis 2,5 m
    42 bis 50 Zoll                               2,5 bis 3,0 m
    50 bis 60 Zoll                               3,0 bis 4,0 m
       über 60 Zoll                            mehr als 4,0 m

Das Kontrastverhältnis

In puncto Helligkeits- sowie Kontrastverhältnis sollte man beim Kauf im wahrsten Sinne des Wortes etwas genauer hinschauen. Nicht immer stimmen diese Angaben mit der Realität überein und auch eine DIN- oder ISO-Norm gibt es dafür nicht. Jeder Hersteller kann somit angeben, was ihm gerade gefällt. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass ein Hersteller ein Kontrastverhältnis von 10.000:1 und ein anderer wiederum ein Verhältnis von lediglich 3.000: 1 angibt. Dieses Differenz wird zum Einen gern mit der fehlenden ISO-Norm begründet. Zum Zweiten werden die Kontrastmessungen bei einem Hersteller direkt an den Röhren und beim anderen wiederum in einem Raum mit eingeschalteter Beleuchtung durchgeführt, was sehr realitätsnah ist. Ein Kontrastwert von 1500:1 bis 2500:1 ist allerdings unter reellen Bedingungen völlig akzeptabel.

HD Ready oder Full HD?

Auf LCD- oder Plasma TV-Geräten findet man oft das Logo „HD ready“ oder „Full HD“. Der Unterschied liegt dabei allein in der Auflösung. Denken Sie dabei auch an die Zukunft, denn HDTV ist auf dem Vormarsch und wird sich im Laufe der nächsten Jahre immer stärker etablieren. Das Logo „HD ready“ bedeutet lediglich, dass das Gerät über genormte HDMI-Anschlüsse verfügt und fit für die Zukunft ist. Auch ist es mit HD ready möglich, Sendungen, die in HD ausgestrahlt werden, zu empfangen. Jedoch mit einem kleinen Nachteil - während TV-Geräte mit HD ready das Bild vor dem eigentlichen Betrachten interpolieren - also hochrechnen müssen - stellen TV-Geräte mit Full HD das  Bild in der höchst möglichen Auflösung dar, weshalb Full HD Fernsehgeräte für die Zukunft scheinbar die bessere Wahl sind. 

Welche Anschlüsse sind ein Muss?

Beim leidigen Thema Anschlüsse bekommen viele Anwender eine Gänsehaut. HDMI-, DVI-, Scart-, VGA oder der S-Video-Anschluss? Wie viele Anschlüsse braucht man überhaupt? Das hängt in erster Linie davon ab, was Sie mit Ihrem TV-Gerät machen möchten und welche Komponenten Sie daran anschließen wollen.
Möchten Sie Ihren neuen Plasma TV in der Firma für Präsentationszwecke verwenden, sollte ein VGA-Anschluss nicht fehlen. Notebooks lassen sich so optimal anschließen und sind für eine Präsentation schnell einsatzbereit.
Für die Play Station, den Blu-ray-Player oder den HD-Receiver hingegen sollten HDMI-Anschlüsse auf keinen Fall fehlen. Drei dieser Anschlüsse sollten es allerdings schon sein, um alle geeigneten Geräte mittels HDMI-Kabel anschließen zu können.
Sie möchten Ihre Urlaubsbilder von Camcorder oder der Digitalkamera im Großformat betrachten? Dann sollten Sie unbedingt auf einen geeigneten Videoeingang am Gerät achten. Am besten eignet sich dafür eine so genannte YUV-Verbindung. Zu erkennen ist diese an den roten, grünen und blauen Chinch-Steckern.

Vor und Nachteile eines Plasma TV

Vorteile:

Bildschirmgröße: es sind bis zu 65 Zoll möglich, das entspricht einer Diagonale von 165 Zentimetern
Recht hohe Bildschirmhelligkeit gegenüber LCD-Geräten
Sehr gutes Kontrastverhältnis, die durch die vordere Glasscheibe erreicht wird
Überdurchschnittliche Bildschärfe, auch kleinste Informationen werden detailliert dargestellt

Nachteile:

Gefahr durch Einbrennen von Menüs oder Senderlogos
Mit bis zu 200 Watt und mehr recht hoher Stromverbrauch
Hohes Eigengewicht der Geräte
Durch die hohe Wärmeentwicklung werden Lüfter verwendet, die oftmals als störend empfunden werden können

Sie suchen mehr aus dem Bereich Unterhaltungselektronik?

Wir bieten Ihnen nicht nur die passende Audiotechnik, sondern auch noch die passende Spielkonsole zur Unterhaltung. Und für die Fahrt zur Post können Sie bei uns selbstverständlich auch noch das geeignete Navigationsgerät ordern.