Die Pfannenbürste für feine oder grobe Verunreinigungen und Verkrustungen
Beim scharfen Anbraten in der
Pfanne können sich hartnäckige Verkrustungen bilden. Daher ist die Pfannenbürste eine optimale Lösung in der Küche, um das
Kochgeschirr schonend und zugleich effektiv zu reinigen.
Varianten von Pfannenbürsten
Die Varianten von Pfannenbürsten variieren beispielsweise in der Materialauswahl. Spülbürsten aus Holz sind robust. Ebenfalls empfehlenswert sind leichte Pfannenbürsten komplett aus Kunststoff, die sich zudem problemlos in der Spülmaschine reinigen lassen. Versehen mit einem ergonomischen Griff wird der Arbeitsalltag um ein Vielfaches erleichtert. Naturborsten-Köpfe für sensible Oberflächen, wie zum Beispiel bei einer beschichteten Pfanne sind schließlich eine geeignete Wahl zum vorsichtigen Säubern. Ebenso effektiv sind Modelle mit Schaumstoffkopf ideal, da auch diese keine Kratzer hinterlassen.
Ferner können Pfannenbürsten je nach Ausführung zweckentfremdet für Gläser und Tassen verwendet werden. Es sollte lediglich darauf geachtet werden, dass die Pfannenbürste über ummantelnde Borsten am Stiel verfügt oder aber die Unter- und Oberseite mit Borsten bestückt sind. Runde Bürstenköpfe passen sich schließlich der Glasform an, wobei auch Rundungen in
Töpfen und Pfannen bestens gereinigt werden. Wichtig ist zudem, dass der Bürstenstiel beim Einsatz in Gläsern gerade verläuft, um ein gutes Reinigungsergebnis zu erzielen. Für Bräter, Sauteusen, die Schmorpfanne, die
Kasserolle und andere tiefe Pfannen sind dagegen Pfannenbürsten mit abgewinkeltem Stiel anzuraten, um Verunreinigungen zu lösen. Auch bei der Länge des Stiels sollte auf die richtige Auswahl geachtet werden. Lange Stiele sind praktisch für tiefes Kochgeschirr, wie Woks und auch Gastronorm-Behälter und vieles mehr. Auch das Spülbecken lässt sich damit mühelos reinigen, sodass die Pfannenbürste auch dafür eingesetzt werden können, wie auch für Teller, Schalen und Schüsseln.
Die
Knopfbürste gewährleistet aufgrund des hohen Drucks, der ausgeübt werden kann, ebenfalls eine präzise Reinigung. Ist noch ein kleiner Tank im Knopf vorhanden, lässt sich das Spülmittel direkt in diesen einfüllen.