Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Permanent Marker  bei Mercateo online kaufen (1.354 Angebote unter 3.704.718 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   91   vorwärts
Übersicht

„Permanent Marker“

Überbegriffe
Zubehör
% ^v
Bild
zurück
100%
Edding
043-003
ab € 1,46*
10 Angebote
100%
Edding
043-004
ab € 1,46*
10 Angebote
100%
Edding
043-002
ab € 1,46*
10 Angebote
100%
Edding
043-001
ab € 1,41*
11 Angebote
100%
Edding
04 1 003
ab € 1,10*
3 Angebote
100%
Edding
04 1 004
ab € 1,05*
17 Angebote
100%
Edding
04 1 002
ab € 0,99*
24 Angebote
100%
Edding
04 1 001
ab € 1,08*
6 Angebote
100%
Edding
04 400 003
ab € 1,08*
22 Angebote
100%
Faber-Castell
151304
ab € 1,91*
14 Angebote
100%
Faber-Castell
151309
ab € 3,81*
7 Angebote
100%
Faber-Castell
152551
ab € 0,46*
13 Angebote
100%
Faber-Castell
152563
ab € 0,46*
7 Angebote
100%
Faber-Castell
152509
ab € 4,17*
7 Angebote
100%
Faber-Castell
152521
ab € 0,46*
13 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   91   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Wenn andere Tinten versagen

Die Schrift ist wichtig und Informationen weiter geben zu können. Oftmals hindern uns glatte Oberflächen oder Beschichtungen daran, eine dauerhafte Beschriftung vorzunehmen, weil die Tinte nicht hält oder verwischt. Hier kommt der Permanentmarker zum Einsatz. Permanentmarker sind in fast allen Gebieten einsetzbar. Wo andere Stifte längst versagen, sorgt der Permanentmarker noch für eine deutlich sichtbare Markierung oder Beschriftung.

Was alles möglich ist

Die Beschriftung von Kunststoffen, Metallen und Folien stellt in Lagern und auch in der Industrie immer wieder eine Herausforderung dar. Verpackungsmaterialien können einfach beschriftet werden, im Kanalbau erhalten Rohre ihre Kennung und der Arbeiter kann individuell auf Plastik anzeichnen. Auch im Büro, für Folienpräsentationen, findet der Permanentmarker sein Einsatzgebiet.

  • Heizungsrohre: richtig zuschneiden? Kein Problem: Abmessen, eine kleine Markierung mit dem Permanentmarker, und die Trennung erfolgt genau am richtigen Punkt.
  • Styropor: ein Dämm- und Verpackungsmaterial auf dem Tinte schlecht hält; der Permanentmarker macht auch hier eine Beschriftung möglich.
  • Glas und Porzellan: haben sie schon einmal probiert, einen Objektträger mit einem Kugelschreiber zu beschriften? Fehlanzeige, es funktioniert einfach nicht. Nutzen sie einen Permanentmarker, und es wird ihnen gelingen. Im medizinischen Bereich ist es besonders wichtig, dass Proben nicht verwechselt werden. Permanentmarker bieten die Möglichkeit, auf den schwierigen Materialien Informationen und Daten zu hinterlassen.
  • Stein, Leder, Holz kann mit einem Permanentmarker beschriftet werden. So ist der Stift in allen Bereichen des Handwerks optimal einsetzbar.

Eigentlich fast alle beschichteten Oberflächen lassen sich mit einem Permanentmarker beschreiben, seien sie auch noch so glatt, Saugfähigkeit ist nicht nötig. Der Permanentmarker gehört also zur Grundausstattung für Büro, Industrie, Handwerk und Handel.

Der Permanentmarker an sich

'Permanent' heißt auch dauerhaft, und wo dauerhaft draufsteht ist auch dauerhaft drin. Ein Permanentmarker besteht aus einer Stifthülle, einer Spitze, Tinte und einer Kappe. Die Stifthülle ist bei Permanentmarkern oft aus Metall, damit sie den verschiedenen Anforderungen auch gerecht werden. Auf Baustellen oder in der Industrie geht es meist robuster zu als im Büro.

Die Tinte ist wasserfest und lichtbeständig, sie sollte auf jeden Fall auch schnell trocknend sein, um ein Verwischen zu vermeiden. Die Tinte gibt dem Stift die eigentlichen vorteilhaften und besonderen Eigenschaften und stellt das Herzstück dar. Auch bei diesen Tinten stehen verschiedene Farben zur Auswahl, sie haben in diesem Bereich die Wahl. Die Tinten sind weitestgehend von ihrem starken Geruch befreit worden, so dass sie durch Weiterentwicklungen fast geruchsneutral geworden sind.

Die Spitze kann rund oder keilförmig sein. Wichtig ist, die richtige Spitzenstärke zu wählen, um feine oder dicke Striche darzustellen. Keilminen bieten die Möglichkeit, entweder mit der Spitze des Keils feine Striche oder mit der flächigen Aufsetzung einen breiten Strich zu ziehen. Rundminen sind vorwiegend zum Einsatz der Spitze gedacht. Wer also zwischen dick und dünn variieren möchte sollte zur Keilspitze, wer fast ausschließlich eine Strichstärke bevorzugt, zur Rundspitze greifen.

Die Kappe schützt ihren Permanentmarker vor dem Eintrocken. Bei den meisten Permanentmarkern ist zur besseren Erkennung der Stiftfarbe die Kappe in der Tintenfarbe gehalten. So haben sie mit einem Griff den richtigen Stift. Voraussetzung ist natürlich, dass sie die Kappen immer auf den dazugehörigen Stift stecken.

Umweltschutz - so wird’s gemacht

Wer etwas für die Umwelt tun möchte, entscheidet sich am Besten für einen nachfüllbaren Permanentmarker. Tinten und Spitzen sind bei vielen Produkten bereits nachfüll- bzw. auswechselbar. So funktioniert in diesem Bereich modernes Recycling.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Nonpermanentmarker, Industriemarker und Labmarker aus unserer Kategorie Marker.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.