Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Parka  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Parka finden Sie am Ende der Seite
---------------------
„Parka“
Überbegriffe
---------------------
BundeswehrparkaBundeswehrparka
Sehr beliebter Parka, der in oliv oder grau erhältlich ist. Hat eine Kapuze und herausnehmbares Innenfutter.
---------------------
Kühlhaus-ParkaKühlhaus-Parka
Ideal für Arbeiten in Gefrier- oder Kühlhäusern. Bietet Kälteschutz bis minus 40 Grad.
---------------------
Warnschutz-ParkaWarnschutz-Parka
Dieser Parka macht Sie schon von Weitem sichtbar. Siehe auch: Warnbekleidung.
---------------------
Wetterschutz-ParkaWetterschutz-Parka
Regen und Wind machen Ihnen in diesem Allwetterparka nichts aus.
---------------------
WinterparkaWinterparka
Mit diesem Parka sind Sie auch in der kalten Jahreszeit geschützt
Weitere Informationen zum Thema Parka
^

Die Jacke für jeden Anlass

Ein Parka ist ein Bekleidungsstück, das einem Anorak mit Kapuze ähnelt. Der Begriff stammt aus der Sprache der Inuit (Eskimos) – immerhin kommt der Parka aus Sibirien und Alaska. Heute ist der Parka wichtiger Bestandteil sowohl der Freizeit- als auch Berufsbekleidung.

Es gibt kein schlechtes Wetter - nur die falsche Kleidung!

Mit einem Allwetterparka werden Sie mit jedem Wetter fertig. Er ist winddicht und regenabweisend und hat meist ein herausnehmbares Innenfutter, so dass Sie ihn im Winter wie im Sommer tragen können. Suchen Sie dagegen ausschließlich einen Anorak für die kalte Jahreszeit, dann ist ein Winterparka das richtige für Sie. Sehr beliebt ist auch der Bundeswehrparka. Er hat meist eine Kapuze und ein herausnehmbares Innenfutter und ist in den Farben olivgrün oder steingrau gehalten.

Der Parka als Berufskleidung

Ein Parka ist jedoch nicht nur eine Alltagskleidung, sondern auch ein Bestandteil des Arbeitsschutzes. Der Warnschutzparka mit seinen reflektierenden Streifen und den grellen Farben (meist orange oder gelb) sorgt für die nötige Aufmerksamkeit. Er dient als Warnsignal und ist somit besonders für Straßenarbeiter unerlässlich. Der Multifunktionsparka wird dagegen hauptsächlich bei Arbeiten im Freien wie z.B. Schweißarbeiten, in der Chemie und im Baugewerbe eingesetzt. Er ist schmutzabweisend, wind- und wasserdicht und meist flammhemmend. Ähnlichen Schutz gewährleistet der schwer entflammbare Schutzparka. Einen Kühlhaus-Parka benötigen Sie, wenn Sie häufig im Kühlhaus arbeiten. Er ist je nach Modell bis zu einer Temperatur von minus 39 Grad Celsius anwendbar. Dank seiner sehr guten Wärmeisolation bleiben Sie selbst bei einem Acht-Stunden-Arbeitstag im Kühlhaus warm. Den optimalen Kälteschutz bietet der Parka als Teil eines Anzugs, also zusammen mit einer Kälteschutzhose und einer Kälteschutzjacke

Konfektions-Dschungel

Achten Sie bitte darauf, dass die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Größenangaben machen. Einige verwenden die deutsche, andere die internationale Größeneinteilung. In Deutschland werden Ziffern verwendet, während internationale Größen in Buchstaben von S wie small (englisch: klein) bis L wie large (englisch: groß) angegeben werden. Ein vorgesetztes X bedeutet so viel wie „extra”; so heißt beispielsweise XL extra groß.

  • XS entspricht 42 für Herren bzw. 34 für Damen
  • S entspricht 44/46 für Herren bzw. 36/38 für Damen
  • M entspricht 48/50 für Herren bzw. 40/42 für Damen
  • L entspricht 52/54 für Herren bzw. 44/46 für Damen
  • XL entspricht 56 für Herren bzw. 48/50 für Damen
  • XXL entspricht 58 für Herren bzw. 52 für Damen
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Parka, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG