Papierhandtücher: Auf das Material kommt es an!
Saugfähig und reißfest – das sind Hauptmerkmale von Papierhandtüchern. Nichts ist unangenehmer als ein komplett durchnässtes Papierhandtuch, dass sich beim Händetrocknen quasi in der Hand „auflöst“. Das patentierte AIRFLEX*-Material von Kimberly-Clark Professional* zeichnet sich durch überragende Saugfähigkeit und Reißfestigkeit aus – und das sogar in nassem Zustand. Darüber hinaus werden bei der Herstellung bis zu 17 % weniger Fasern verbraucht als bei Standardmaterialien. Das bedeutet weniger Materialverbrauch und eine geringere Abfallmenge.
AIRFLEX*-Material
Papierhandtücher aus dem patentierten AIRFLEX*-Material lieben Wasser! Das liegt an dem besonderen Herstellungsverfahren. Viele herkömmliche Papierhandtücher werden in der Produktion durch starken
Druck einer Trockenwalze getrocknet. Dadurch werden die Fasern meist dicht gepresst und liegen eng aneinander, wodurch die Wassertropfen nur sehr langsam einziehen können.
Das AIRFLEX*-Material wird während der Herstellung mit Heißluft getrocknet. Dadurch entsteht eine einzigartige Faserstruktur mit feinen Zwischenräumen. Diese Faserstruktur sorgt für eine
höhere Saugfähigkeit und
Reißfestigkeit. Die Papierhandtücher sind zudem
besonders weich.
Die passende Marke für Ihre individuellen Anforderungen
So individuell jedes Unternehmen ist, so individuell sind auch die Anforderungen an Papierhandtücher. Mit den Marken Kleenex® und Scott® unterstützt Sie Kimberly-Clark Professional*, gesunde und hygienische Arbeitsplätze zu schaffen.
Ein unvergleichliches
Erlebnis
Gesteigerten Komfort, wie man
ihn von zu Hause kennt – für
hochwertige Waschräume mit
Kleenex®
Unübertroffene Hygiene
Waschräume können
eine der Hauptquellen für
Kontaminationsrisiken sein –
behalten Sie die Kontrolle mit
Scott® Control™
Zuverlässige Effizienz
Die Kosten für die Versorgung des
Waschraums haben Einfluss auf
das allgemeine Geschäftsergebnis
– verbessern Sie Ihre betriebliche
Effizienz mit Scott® Essential™
Die Formatfrage
Prinzipiell kann zwischen Falthandtüchern und Rollenhandtüchern unterschieden werden. Falthandtücher sind die beste Wahl, wenn es auf Komfort und Hygiene ankommt. Je nach Anwendungs- und Einsatzbereich sind unterschiedliche Faltungen erhältlich. Rollenhandtücher sind hervorragend für stark frequentierte Waschräume geeignet. Rollenlängen von bis zu 350 Meter sorgen für lange Befüllungsintervalle.
Bei dieser Art der Faltung handelt es sich um
zwei ineinander gelegte Bahnen, die die Entnahme von einzelnen vollentfalteten Blättern ermöglichen. Papierhandtücher in diesem Format sind die beliebtesten Falthandtücher bei Kimberly-Clark Professional*. Die einzelnen Handtücher stehen dem Anwender vollentfaltet zur Verfügung, ohne zuvor von einem anderen Benutzer berührt worden zu sein und sind damit besonders einfach und hygienisch bei der Entnahme.
Diese Papierhandtücher sind
überlappend und schmaler gefaltet als Interfold-Handtücher. Dadurch passen sie in viele gängige Spender. Die Multifold-Tücher von Kimberly-Clark Professional haben eine Scott-/Kleenex-Markenprägung.
Die unterschiedlichen Faltungsarten
Die Faltung beschreibt wie die einzelnen Blätter zu- oder ineinander gelegt sind. Man unterscheidet
Lagenfaltung und verschiedene Zick-Zack-Faltungen. Je nach der Falzungen der Blätter ergeben sich
unterschiedliche Entnahmeeigenschaften.
Saubere und gut ausgestattete Waschräume sind wichtig für eine kompromisslose Sauberkeit und für den alltäglichen Schutz vor Bakterien. Mit den Rollhandtüchern werden genau diese Anforderungen erfüllt. Weich und komfortabel sowie ultra-absorbierend und langlebig dank spezieller Airflex*-Technologie, sorgen die Papierhandtücher für optimale Hygieneverhältnisse in öffentlichen Waschräumen, in der Werkstatt oder im Haushalt. Verpackt in bis zu 350m langen Rollen, ist die Papierlänge stets kontrollierbar und es können somit effizient Kosten eingespart werden.
Egal, ob für stark frequentierte Waschräume in öffentlichen Gebäuden, für kleine Anwendungs-bereiche am Arbeitsplatz oder in Umgebungen, in denen zum Beispiel Kreuzkontaminationen und die Verbreitung von Keimen unter allen Umständen verhindert werden müssen: Kimberly-Clark Professional* bietet ein umfassendes Spendersortiment. Und das nicht nur mit unterschiedlichen Größen! Zahlreiche Designs sorgen in jeden Anwendungsbereich für ein ansprechendes Waschraum-Ambiente!
Kimberly-Clark Professional™ (KCP) wurde vor fast 150 Jahren
gegründet und steht für Qualität und Funktionalität. Zum KCP
Sortiment gehören neben der persönlichen Schutzausrüstung von
KleenGuard® Waschraumprodukte der Marken Kleenex® und Scott®
sowie Wischtücher der Marke WypAll®. Der Fokus des Unternehmens
liegt hierbei auf großen Bürogebäuden (Large Offices), öffentlichen Einrichtungen, dem Gesundheitswesen
sowie der produzierenden Industrie.
1 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare. Published by the World Health Organisation, 2009