Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Packbandabroller

  Packbandabroller  (290 Angebote unter 27.690.957 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Packbandabroller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Packbandabroller"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Packbandabroller
^

Packbandabroller: Verpackungen schnell verkleben

Packband ist ein wichtiges Element beim zuverlässigen Verschließen von Kartonagen und Paketen und damit ein wichtiges Hilfsmittel beim Postversand. Mit einem Packbandabroller kann das Band schnell und präzise eingesetzt werden. Der Abroller erleichtert das Finden des Bandanfangs und sorgt für ein einfaches und gezieltes Ansetzen. Der gut dosierte Anpressdruck ermöglicht ein unkompliziertes Verkleben und Verpacken – auch von großen Mengen an Versandgut.

Der passende Abroller

Damit Sie das Packband in den Roller einlegen können, müssen Sie vor allem die Rollenbreite berücksichtigen. Im Regelfall ist das Packband 50 mm breit, es gibt aber auch Varianten mit einer weitaus höheren oder geringeren Breite. Auch die Länge des Packbandes ist entscheidend, da sich mit dieser die Rollendurchmesser ändern.

Andruckrollen üben die notwendige Kraft aus

Bei Packbandabrollern kommt es zudem auf die Stabilität an. Das Band wird auf das Verpackungsmaterial gedrückt und dann abgerollt. Bei diesem Vorgang kommen Andruckrollen ins Spiel, die bei zu starkem Druck nachgeben, damit die Verpackung nicht beschädigt wird. Robuste Metallabroller stehen für eine lange Lebensdauer, da sie auch nach vielfachem Gebrauch kaum Verschleiß aufweisen und auch größerem Druck standhalten. Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf dem Messer liegen, mit dem das Packband direkt durch den Packbandabroller abgetrennt wird. Damit ein ausreichender Verletzungsschutz besteht, sollten die Schneiden versteckt sein und trotzdem den an dieser Stelle gebündelte Kräften beschädigungsfrei standhalten.

Perfekter Griff und saubere Schnittkanten

Ergonomisch geformte Griffe lassen das Gerät gut in der Hand liegen und unterstützen die ziehende und gleichzeitig drückende Bewegung. Neben der Möglichkeit, das Packband mittels Handabroller aufzutragen, können einige Geräte gleichzeitig als Tischpackbandabroller genutzt werden. Achten Sie hier darauf, dass die Aufstellfläche für eine ausreichende Stabilität sorgt.
Ein Packbandstopp sorgt dafür, dass eine saubere Schnittkante neben einer präzisen Paketklebebandlinie entsteht.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.