Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Nierenschale

  Nierenschale  (71 Angebote unter 27.646.432 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „nierenschalen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nierenschale“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Nierenschale
^

Die Nierenschale – ein Alleskönner mit griffiger Form

Die Nierenschale hat ihren Namen von der Form einer Niere, die sie abbildet. Früher diente die gebogene Form dazu, die Schale nah am Patienten zu platzieren, etwa wenn er sich übergeben musste. Zudem lässt sich die Schale aufgrund ihrer Form gut greifen und wird damit vielseitig einsetzbar.

Wer nutzt Nierenschalen?

Die Nierenschalen werden als Auffanggefäße und Behälter für Instrumente nicht nur in Operationssälen, sondern in allen Arztpraxen, Pflege- und Altersheimen sowie Rettungswagen genutzt.

Wozu man die Nierenschalen nutzt

Die Nierenschalen sind neben der Aufnahme von Flüssigkeiten bei Patienten auch zum Sammeln von Wundsekret, Speichel oder Blut, als Instrumentenschale für Skalpelle, Kanülen, Spritzen bzw. Verbandsmaterial, als sterile Ablage für ein vorbereitetes Infusionsbesteck oder entfernte Gewebe- oder Organteile im Einsatz. Zusätzlich hat man einen flachen Transport- oder auch Abfallbehälter.

Das Material

Nierenschalen sind aus Edelstahl bzw. Kunststoff erhältlich, was sie beliebig oft wiederverwendbar macht oder zum Einmalgebrauch oder eingeschränktem Gebrauch auch aus Zellstoff oder Karton. Die Nierenschalen aus Kunststoff gibt es aus diversen Farben, sodass man jeder Farbe einen bestimmten Verwendungsweck zuordnen kann.

In der Größe variabel

Die Schalen sind in verschiedenen Größen erhältlich, so dass sich für jeden Einsatzzweck die passende Behältervariante wählen lässt. Aufgrund der gleichmäßigen Nierenform lassen sich die Schalen hervorragend im Schrank stapeln.

Die Reinigung der Nierenschalen

Nierenschalen mit menschlichen Ausscheidungen, die grob entsorgt wurden, kommen in sogenannte Steckbeckenspüler, die auch für Bettpfannen oder auch Urinflaschen genutzt werden. Eine Reinigung des Edelstahls erfolgt thermisch, chemisch oder thermo-chemisch mittels entsprechendem Steckbeckenreiniger. Der amtliche Ausdruck für das Spülgerät lautet nach DIN EN ISO 15883 „Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Behälter für menschliche Ausscheidungen“. Für Nierenschalen aus Pappe oder Kunststoff gibt es den Einwegsteckbeckenschredder.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.