Übersicht | „Netzwerkkabel“Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Das richtige Kabel
Ein Netzwerk ist eine Art Verbund von Rechnern, die gemeinsame Ressourcen nutzen und miteinander
kommunizieren können. Netzwerkkabel ermöglichen es Ihnen, verschiedene Netzwerkkomponenten wie z.B.
Router, Hubs, Drucker und
Netzwerkkarten zu verbinden.
Für jede dieser Komponenten existieren genormte Stecker.
Koaxial, Twisted Pair oder Glasfaser?
Zu den üblichsten Verkabelungsarten zählen Koaxialkabel, Twisted Pair Kabel und Glasfaserkabel.
Ein Koaxialkabel ähnelt einem Antennenkabel und hat den entscheidenden Nachteil, dass es nur eine Datenrate
von 10 Megabit pro Sekunde erzielt. Aus diesem Grund wird mehr und mehr zum Twisted Pair Kabel gegriffen.
Dort werden weitaus höhere Datenraten erreicht. Beim Twisted Pair Kabel sind im Inneren jeweils zwei Kabel
miteinander verdrillt, was zu einer besseren Abschirmung führt. Im Gegenzug ist der Umgang mit diesem Kabeln
wesentlich aufwändiger als dies bei einem Koaxialkabel der Fall ist. Man unterscheidet hier zwischen
foliengeschirmtem (FTP) und mittels Geflechtschirm abgeschirmtem (S/FTP) Kabel.
Das ebenfalls immer häufiger verwendete Glasfaserkabel ist gegen Störungen wegen elektrischer Felder
unempfindlich und ist mittlerweile auch bezahlbar geworden.
Patchkabel – was ist das?
Ein Patchkabel ist - im Unterschied zu dem steifen Verlegekabel, das in Kabelschächten fest installiert wird -
ein flexibles Kabel. Es wird mit RJ45-Steckern versehen und wird meist für relativ kurze Strecken bis
zu 25 Meter verwendet. Eine Sonderform des Patchkabels stellt das Crossoverkabel dar.
Hier sind Sende- und Empfangsleitungen gekreuzt (im Englischen crossover), um eine direkte Verbindung zwischen zwei PCs
zu erreichen. Wichtig: dieses Kabel kann nicht zwischen Netzwerkkarte und Hub verwendet werden.
So bringen Sie Ordnung in Ihr Netzwerk
Bei uns finden Sie verschiedene Kabelarten mit beliebigen Längen von 0,3 bis zu 500 Metern.
Diese sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, so dass Sie die verschiedenen Kabel besser
voneinander unterscheiden können.
Suchen Sie weitere Kabel für den IT-Bereich?
Bei uns finden Sie von Datenkabeln über ISDN-Kabel bis hin zu Signalkabel alles,
was Sie für Ihr Büro brauchen.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|