Drucken, Faxen, Kopieren und Scannen mit Multifunktionsgeräten
Multifunktionsgeräte werden oft auch als All-in-One-Geräte bezeichnet
und vereinen gleich vier unterschiedliche Bürogeräte in einem. Dabei
sind diese Allrounder besonders Platzsparend, da anstatt
Drucker, Faxgerät,
Scanner und
Kopierer
nur noch ein einziges Gerät aufgestellt und angeschlossen werden muss.
Da All-in-One-Geräte Prinzipiell über 3 oder sogar 4 unterschiedliche
Technologien verfügen, sollte man sich vor der Anschaffung eines
solchen Gerätes, zunächst Gedanken über den Haupt-Einsatzbereich
machen. Soll das Multifunktionsgerät zum Beispiel hauptsächlich zum
Drucken verwendet werden und nur ab und zu zum Scannen von Unterlagen
oder Dokumenten, kann man die Leistung des Scanners etwas
vernachlässigen.
Jedes dieser Multifunktionsgeräte bringt somit seine ganz individuelle
Eigenschaft und damit auch ganz unterschiedliche Einsatzgebiete mit,
die man als Anwender berücksichtigen sollte.
Ausstattung und Qualität
Hier sollten Sie bereits differenzieren, ob Sie ein Multifunktionsgerät
für das Arbeitszimmer zu Hause-oder ein Gerät für das Büro in der Firma
suchen. Während für die Heimarbeit zum Beispiel ein Scanner ohne
automatische Texterkennung völlig ausreichend scheint, kommt man um den
Einsatz eines Scanners mit
OCR Software in einem Büro kaum herum. Hier müssen Wichtige Unterlagen meist sofort nach dem Scannen am
Computer weiterverarbeitet oder via
Fax an die Geschäftspartner weitergeleitet werden.
Tintenstrahl oder Laserdrucker?
Relevant bei der Auswahl eines All-in-One-Gerätes, ist die Drucktechnik. Denn sowohl
Laserdrucker als auch
Tintenstrahldrucker haben ihre Vor- und Nachteile.
Für den Einsatz im einem Büro, setzt man aufgrund des höheren
Arbeitspensums meist auf Laserdrucker. Diese Geräte sind zwar in der
Anschaffung etwas kostenintensiver als Tintenstrahldrucker, liefern
dafür aber deutlich bessere Druckergebnisse. Auch in Sachen
Unterhaltskosten sind Laserdrucker durch die sehr hohe Ergiebigkeit der
Tonerkartuschen herkömmlichen Tintenstrahldruckern weit überlegen.
Die Anschlüsse
In der Regel werden Multifunktionsgeräte mit einem Handelsüblichen
USB-Kabel angeschlossen. Wer jedoch noch über Ältere
Notebooks
oder Desktop PCs verfügt, der sollte bereits vor dem Kauf darauf
achten, das dass neue All-in-One-Geräte auch über einen Parallel
Anschluss verfügt. Besonders praktisch sind Geräte, die neben den
bereits erwähnten Anschlüssen einen Ethernet Anschluss aufweisen.