Die Montagewerkbank ist für organisierte Arbeitsplätze ideal
Die Montagewerkbank ist ein multifunktionaler, ergonomischer Tisch mit einer großen Arbeitsfläche. Sie besteht meist aus robustem, pulverbeschichtetem oder lackiertem Stahlblech. Zur schnellen und einfachen Unterbringung verschiedener
Werkzeuge und Hilfsstoffe ist die Montagewerkbank mit Unterbau aus Schubladen und / oder Türen ausgestattet. Montagewerkbänke sind darüber hinaus oftmals bereits mit praktischen Vorrichtungen wie zum Beispiel Schraubstöcken ausgestattet. Die Vorrichtung kann bei einigen Ausführungen auch um 360 Grad drehbar, in der Höhe verstellbar und in den Unterbau der Werkbank abschwenkbar sein. So kann die Vorrichtung einfach von der Arbeitsfläche verschwinden, wenn sie gerade nicht gebraucht wird.
Die Arbeitsplatte der
Werkbank bildet meist eine geölte, massive Bucheplatte. Je nach Einsatzort können jedoch auch andere Oberflächen zum Einsatz kommen wie beispielsweise feuerfeste Untergründe. Oftmals verfügt die Montagewerkbank zudem auch über einklappbare, untergesetzte Rollen-Fahrgestelle. Auf diese Weise sind die Montagewerkbänke sowohl feststehend als auch mobil an verschiedenen Orten einsetzbar. Achten Sie darauf, dass Schubladen und Türen der Montagewerkbank über eine spezielle Verriegelung verfügen. Das verhindert das unbeabsichtigte Öffnen von Türen und Schubladen bei Bewegung der Werkbank.
Einsatzbereiche der Montagewerkbank
Die Montagewerkbank ist ein vielseitiger Helfer in Sachen Ordnung am Arbeitsplatz und ist so eine unverzichtbare Einrichtung beispielsweise in
- Kfz-Werkstätten
- Montage-Werkstätten
- Tischlereien
- im Maschinenbau
- Modellbau
Zubehör für die Montagewerkbank
Wie alle Werkbänke sind auch die Montagewerkbänke mit wenig Aufwand speziell an Ihre Bedürfnisse anpassbar. So lassen sich unter anderem
Lochplatten und andere Zubehörteile wie Sichtkästen, Werkzeughalter und -klemmen sowie verschiedene Werkzeugvorrichtungen an der Arbeitsplatte montieren. Mit Energieleisten können Sie auch elektronische Hilfswerkzeuge wie Leuchten oder Bohrmaschinen direkt an der Werkbank nutzen.
Bitte achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben, denn nicht alle Produkte sind miteinander kompatibel.