Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Monitor  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
---------------------
„Monitor“
Überbegriffe
---------------------
TFT-Monitor
dieser Flachbildschirm ermöglicht Ihnen flimmerfreies, scharfes Bild. Mögliches Zubehör:
TFT-Deckenhalterung
---------------------
CRT-Monitor
sind auch als Röhrenmonitor bekannt. Mögliches Zubehör:
CRT-Deckenhalter
CRT-Wandhalter
---------------------
Touchscreen
haben eine berührungs- empfindliche Oberfläche, werden mit dem Finger oder einem Zeigestift bedient.
---------------------
LCD-TV
charakteristisch für ein strahlungsarmes und verzerrungsfreies Bild bei geringem Stromverbrauch.
---------------------
Plasma-TV
für ein kontrastreiches, scharfes Bild, mit großer Bildschirmdiagonale.
---------------------
Einbaumonitor
ideal für Industrieanwendungen, zum Einbau in bestehenden Frontplattenausschnitt.
---------------------
Digitaler Bilderrahmen
moderne Art, digitalisierte Bilder zu präsentieren.
Zubehör
---------------------
Bildschirmfilter
verstärkt den Kontrast und schützt Daten auf Ihrem Bildschirm vor neugierigen Blicken.
---------------------
Monitorarm
mit Schwenkarm, so in alle Richtungen bewegbar.
---------------------
Monitorständer
zur Höhenverstellung Ihres Monitors, ermöglicht ergonomische Sichthöhe.
Weitere Informationen

Mehr als ein viereckiger Kasten!

Ein Monitor - auch Bildschirm genannt - gehört ebenso zu unserem Geschäftsleben wie der Computer bzw. das Notebook. Er ist für die Datendarstellung zuständig, denn er erhält Daten wie Bilder oder Text von der Grafikkarte und macht diese sichtbar. Man unterscheidet grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Monitoren: CRT und TFT.

CRT-Monitor - der Röhrenmonitor

Ein CRT (Cathode Ray Tube) Monitor - auch als Röhrenmonitor bekannt - arbeitet auf Basis einer Kathodenstrahlröhre. Die bedeutendsten Vorteile sind die lange Haltbarkeit auf Grund seiner Unempfindlichkeit, der gute Blickwinkel, die gute Farbtreue sowie der Preisvorteil gegenüber neueren Technologien. Nachteilig wirkt sich aus, dass der CRT Monitor sehr groß, schwer und damit sperrig ist und dass er relativ viel Wärme abgibt. Außerdem flimmern vor allem ältere Modelle und reagieren auf externe Störfelder wie laufende Motoren.

TFT-Monitor - der Flachbildschirm

Der TFT (Thin Film Transistor) Monitor ist eine Form der Flachbildschirme, welche die CRT-Monitore immer mehr verdrängen. Das liegt zum einen an den zahlreichen Vorteilen, die der TFT bietet, und zum anderen an den Preissturz in den letzten Jahren. Die wesentlichen Vorzüge des TFT-Monitors sind seine Form (er ist sehr flach und leicht), die Energie sparende Arbeitsweise und die Bildqualität, die kaum Verzerrungen zulässt. Auf der anderen Seite ist diese Form von Monitor weniger robust und somit empfindlicher, seine Bildqualität ist abhängig vom Blickwinkel und teilweise kommt es zu Farbabweichungen.

Zwei auf einen Streich!

Sie kennen sicher die Situation: Sie arbeiten gleichzeitig an mehreren Programmen wie Tabellenkalkulation und Textverarbeitung, haben dazu noch mehrere Internet-Seiten geöffnet und blicken durch den Fenster-Dschungel am unteren Bildschirmrand nicht mehr durch. Die Lösung: ein zweiter Monitor! Dieser vergrößert die sichtbare Arbeitsfläche und sorgt so für ein angenehmeres Arbeiten. Achten Sie bitte darauf, zwei gleiche Monitorarten zu verwenden, da der Wechsel von einem flimmernden zu einem nicht flimmernden Bildschirm Kopfschmerzen hervorrufen kann. Gleiches gilt für Größe, Auflösung und Einstellungen wie Farbe, Helligkeit und Kontrast. Ein möglichst kleiner Rahmen des Monitors verhindert, dass das Bild zu stark getrennt wird.
Wenn Sie einen zweiten Monitor an Ihren PC anschließen möchten, benötigen Sie allerdings eine Grafikkarte, die zwei Ausgänge besitzt, oder zwei Karten. USB-Monitoren sind hierbei eine Alternative. Sie werden über USB an den Laptop oder den PC angeschlossen, dafür ist keine zusätzliche Grafikkarten notwendig.

Das passende Zubehör

Für die optimale Befestigung eines Monitors verwenden Sie entweder einen Monitorarm oder einen Monitorträger bzw. -ständer. Ein Bildschirmfilter dient entweder der Kontrastverbesserung oder ermöglicht Ihnen, Ihre Daten und Bilder auf dem Bildschirm vor neugierigen Blicken anderer zu schützen. Mit einem Bildschirmreiniger sorgen Sie für einen klaren Durchblick. 

Wir haben noch mehr!

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Touchscreen? Die berührungsempfindliche Oberfläche macht es möglich, mit dem Finger oder einem Zeigestift zu navigieren. Digitale Bilderrahmen dürften Sie auch interessieren - das ist Ihre Möglichkeit, digitale Fotos modern zu präsentieren.

Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG