Mischpalette - Farben mischen wie die Profis
Eine Mischpalette ist beim Malen unerlässlich. Auf diesem
Malzubehör lassen sich Farben ganz bequem anmischen. Der Maler hält sie in der einen Hand, während die andere den
Pinsel führt. Damit die Palette auch gut in der Hand liegt, haben die meisten Modelle ein Loch, durch welches der Daumen gesteckt wird.
Die richtige Mischpalette für jeden Bedarf
Mischpaletten gibt es aus unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Formen. Je nach dem, welche Farben, welche Farbmengen und welche Pinselgröße verwendet werden, sollte auch die passende Mischpalette ausgewählt werden.
Mischpaletten aus Kunststoff oder Metall - der Klassiker für alle Techniken
Die größte Auswahl an Formen und Größen gibt es unter den klassischen Mischpaletten mit Mischmulden. Sie sind entweder aus Kunststoff oder Metall gefertigt. Die ellipsenförmigen Modelle haben in der Regel ein Loch für den Daumen und runde Mischmulden, in welchen die
Farben angemischt werden. Je nach Größe der Palette unterscheiden sich die Anzahl und der Durchmesser der Mischmulden. Rechteckige Modelle haben kein Loch. Sie sind besonders gut geeignet, wenn man die Palette beim Malen auf einen Tisch stellen möchte, statt sie in der Hand zu halten. Die rechteckigen Paletten haben sowohl kleinere, runde Mischmulden als auch größere, rechteckige für die Hauptfarben.
Paletten aus Metall unterscheiden sich nur durch das Material von Kunststoffpaletten. Sie sind etwas teurer, dafür jedoch auch langlebiger.
Für flüssige Farben
Alle Mischpaletten mit Mischmulden sind besonders für Farben geeignet, die flüssig sind. Da diese Mischpaletten wieder verwendbar sind, benutzt man sie idealer Weise für Farben auf Wasserbasis, dann lassen sie sich unter fließendem Wasser ganz leicht reinigen.
Sehr zu empfehlen sind sie zum Beispiel für das Malen mit Acrylfarbe,
Aquarellfarbe, Tusche oder Tempera.
Mischpaletten aus Holz
Mischpaletten aus Holz entsprechen am ehesten dem, was schon die alten Meister zum Malen verwendet haben. Sie sind oval oder rechteckig und haben ein Loch für den Daumen. Eine Mischpalette aus Holz hat keine Mischmulden. Deswegen ist sie ausschließlich für Farben geeignet, die nicht zu flüssig sind. Dazu zählen alle Farben, die in Tuben angeboten werden, wie Ölfarben und dickflüssige
Acrylfarben.
Man kann die Mischpaletten aus Holz nach dem Gebrauch reinigen. Bei Acrylfarben geschieht dies unter Wasser. Da Ölfarben nicht wasserlöslich sind, muss zum Reinigen ein Lösungsmittel wie Terpentin oder Testbenzin verwendet werden. Da dies jedoch sehr aufwändig ist, reinigen die meisten Maler ihre Holzpalette nicht. Eventuell kann es ratsam sein, die Palette mit einem Lappen etwas abzuwischen oder die
Ölfarbe mit dem Malmesser von der Palette zu entfernen. Es ist jedoch für die meisten Techniken gar kein Problem, die Holzpalette einfach liegen zu lassen und immer wieder neue Farben darauf zu geben.
Mischpaletten aus Holz sind besonders robust und langlebig. Meistens sind sie mit Öl imprägniert.
Abreispaletten - immer eine saubere Palette
Abreispaletten sind besonders praktisch. Dabei handelt es sich um stabile Blöcke in der Form einer klassischen Palette mit Greifloch. Das Papier dieser Blöcke ist ein dickes Spezialpapier, das die Farben nicht aufnehmen kann und auf dem sie sich sehr gut mischen lässt. Ein Durchschlagen der Farben auf die unterliegenden Blätter muss nicht befürchtet werden.
Abreispaletten sind, da sie natürlich keine Mischmulden haben, für alle Farben geeignet, die nicht zu flüssig sind, wie Acrylfarben in Tuben oder Ölfarben.
Der größte Vorteil dieser Abreispaletten ist, dass sie nicht gereinigt werden müssen. Deswegen sind sie für das Malen mit Ölfarben ideal. Nach dem Malen reist man das obere Blatt einfach ab und erhält sofort eine frische, saubere Palette. Erhältlich sind Abreispaletten in unterschiedlichen Größen.
Farbmischschalen - wenn es etwas größer sein soll
Mischpaletten sind in ihrem Fassungsvermögen stark begrenzt. Die Modelle mit Mischmulden eignen sich nur für kleinere Farbmengen und auch nur für das Malen mit kleineren Pinseln. Für alle Künstler, die große Formate bevorzugen und gerne breitere Pinsel verwenden, sind deswegen Farbmischschalen eine gute Alternative. Sie sind aus Kunststoff, der sich leicht reinigen lässt. Durch ihre komfortable Muldenform lassen sich darin Farben besonders gut mischen.
Wer zum Beispiel Joghurtbecher zum Mischen verwendet, kennt das Problem, dass am Bodenrand meistens Farbe verbleibt, die nicht richtig vermischt werden kann. Außerdem ist die Muldenform der professionellen Farbmischschalen schonender für die Pinsel.
Die Farbmischschalen sind stapelbar, sie werden in verschiedenen Größen entweder einzeln oder als Set angeboten.