Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > mini SD

  mini SD  (0 Angebote unter 27.721.407 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"mini SD"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema mini SD
^

Die Mini SD Karte - Viel Speicher auf kleinstem Raum

Die Mini SD Karte liegt in ihren Maßen zwischen der größeren SD Karte und der kleineren Micro-SD. Sie ermöglicht die Speicherung aller Daten wie z. B. Fotos, Videos, Dokumenten, Karten und Apps. Mit der elektronischen Speichermedien wie der Mini SD Karte können Sie bequem Daten zwischen unterschiedlichen Geräten austauschen und auch eine Sicherung wichtiger Daten vornehmen.

Spezifikation der Mini SD in Speed Class

Die Spezifikation einer Mini SD gibt Auskunft über die Schreibgeschwindigkeit und lässt Rückschlüsse auf die Lesegeschwindigkeit zu bzw. wird vom Hersteller angegeben. Für die Mini SD Karten sind verschiedene Geschwindigkeitsklassen wählbar. Diese geben die Anzahl der Megabytes (MB) an, die innerhalb einer Sekunde auf die Karte geschrieben werden können. Die Lesegeschwindigkeit ist in der Regel etwa sechsmal höher als die Schreibgeschwindigkeit. Klassen im unteren Bereich eignen sich für Geräte, die keine hohe Schreibgeschwindigkeit erfordern. Das können z. B. MP3-Player sein, die nur zum Abspielen von Musikdaten gedacht sind und keine Aufnahmefunktion haben. Auch SD-Karten, die lediglich zum Datenaustausch verwendet werden sollen, können aus dem unteren Geschwindigkeitsbereich gewählt werden. Für den Einsatz von Mini SD Cards für Geräte, die auf eine hohe Datendurchgangsrate angewiesen sind, wie z. B. Camcorder und Digitalkameras sowie Smartphones mit Videoaufnahmefunktion und Apps sollten Sie eine höhere Klassen wählen.

Die Größe der Mini SD

Die Mini SD können Sie mit verschiedenen Speichergrößen. Die Größe des Speichers hängt von der Verarbeitungskapazität des Gerätes, zum Beispiel Handy, Organizer oder Kamera ab. Der Hersteller der jeweiligen Geräte gib an, welche größtmögliche Verarbeitungskapazität unterstützt wird. Die Verarbeitungskapazität hängt von der Prozessorgeschwindigkeit und dem Arbeitsspeicher des Gerätes ab in Abhängigkeit zum Betriebssystem, Programmen und Apps. Wird ein Gerät intensiv genutzt, so empfiehlt es sich häufig, eine Speicherstufe unter der empfohlenen Speicherhöchststufe zu bleiben. Speicherkarten ab einem Speicher von 4 GB sind als SDHC-Karten ausgewiesen, die meist ein FAT 32 Format aufweisen. Bei manchen älteren mobilen Geräten kann es jedoch sein, dass diese nicht gelesen werden können oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, da die Geräte nur Karten lesen können, die mit einem FAT16-Dateisystem formatiert sind. Sie müssen vor dem Kauf also auf die Angaben Ihres Herstellers Ihres Gerätes achten.

Adapter und Card-Reader für die Mini SD

Die Mini SD ist inzwischen bei mobilen Geräten nicht mehr Standard, kann aber problemlos kompatibel zum Einsatz in anderen Geräten und Cardreadern gemacht werden. Dazu können Sie Adapter verwenden oder gleich eine Mini SD im Set mit einem Adapter kaufen. In diesen lässt sich die Karte einstecken und sie wird als SD-Karte erkannt. Umgekehrt können Sie auch mit einem passenden Adapter andere Karten nutzen, wie z. B. die gängigere Micro SD oder die Flash-Speicherkarte für ältere Geräte. Cardreader gibt es als Stand-Alone-Version für Mini SD, bzw. Standard SD oder als Multicard-Reader, der unterschiedliche Kartenformate unterstützt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.