Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mineralwasser

  Mineralwasser  (5 Angebote unter 27.647.974 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mineralwasser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mineralwasser"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Mineralwasser
^

Fit durch den Alltag mit Mineralwasser

Nur durch ausreichendes Trinken bleibt man fit und gesund. Oft wird erst getrunken, wenn der Durst kommt. Dies ist schon ein Warnsignal des Körpers. Körperliche und geistige Fähigkeiten sinken. Darauf folgen Müdigkeit und Konzentrationsprobleme. Wer genügend und regelmäßig trinkt, bleibt fit. Mineralwasser gibt dem Körper nicht nur die Flüssigkeit, die er benötigt, sondern auch wichtige Mineralien und Spurenelemente, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Natürliches Mineralwasser enthält Mineralstoffe und Spurenelemente in gelöster Form, so dass der Körper sie besser aufnehmen kann.

Wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente im Mineralwasser

Das Wasser durchdringt im Laufe der Zeit viele Gesteinsschichten, die verantwortlich für den Geschmack des Mineralwassers sind. Es wird gereinigt und nimmt wichtige Mineralstoffe wie Calcium, Natrium, Kalium und Magnesium auf. Diese Mineralstoffe sowie Spurenelemente sind je nach Gesteinsart unterschiedlich zusammengesetzt und konzentriert:

Calcium

Calcium ist der wichtigste Mineralstoff im Aufbau der Zähne und Knochen. Es ist wichtig für die Blutgerinnung und bei der Weiterleitung der Nervenimpulse auf die Muskelzellen. Zu wenig davon  bedeutet Zahn-, Haar- und Nagelschädigungen sowie Entkalkung der Knochen. Empfohlene Tagesmenge bei Erwachsenen: 1.000 mg.

Natrium

Natrium ist für die Regulierung des Wasserhaushaltes des Körpers zuständig, erhält die Gewebespannung und besitzt eine große Rolle bei der Muskelreizung- und Kontraktion. Natriummangel führt zu Übelkeit und Muskelkrämpfen bis zum Kreislaufkollaps. Empfohlene Tagesmenge bei Erwachsenen: mindestens 550 mg.

Kalium

Kalium ist zuständig für die Funktionstüchtigkeit der Muskeln und Nerven und ist notwendig für das Säure-Basen-Gleichgewicht. Kalium reguliert überdies den Flüssigkeitshaushalt. Zu wenig bedeutet: Sinken des Blutdrucks, Appetitlosigkeit, Verstopfung sowie Muskelschwäche. Empfohlene Tagesmenge: mindestens 2.000 mg.

Magnesium

Magnesium ist ausschlaggebend für die Weiterleitung der Nervenimpulse auf die Muskelzellen und außerdem an vielen Stoffwechselfunktionen beteiligt. Mangelerscheinungen sind vor allem Herzrasen und Krämpfe. Ansonsten Kopfschmerzen, Schwindel als auch Konzentrations- und Kreislaufschwäche. Empfohlene Tagesmenge: bei Frauen 300 mg, bei Männern 350 mg.

Chlorid

Chlorid reguliert zusammen mit Natrium und Kalium den Wasserhaushalt des Körpers. Chlorid ist außerdem Bestandteil der Magensäure und somit für die Verdauung bedeutsam. Chlorid bildet zusammen mit Natrium Kochsalz. Mangelerscheinungen sind Durchfall und Verlust von Magensäure. Empfohlene Tagesmenge: 830 mg.

Jod

Jod ist ist am Stoffwechsel der Schilddrüsenhormone beteiligt. Ein Mangel an Jod führt zu Kropfbildung und vermindert den Energiestoffwechsel. Richtwert für die empfohlene Tagesmenge liegt bei 180 bis 200 µg.

Phosphat

Phosphat ist ein wichtiger Bestandteil der Zähne und Knochen, aber auch Baustein der Nukleinsäuren. Zu wenig Phosphat hat selten Mangelerscheinungen zur Folge. Richtwert pro Tag liegt bei 700 mg.

Eisen

Eisen fördert die Bildung der roten Blutkörperchen und ist zudem verantwortlich für den Austausch von Sauerstoff im Blut. Mangelerscheinungen sind Blässe, Müdigkeit und eingerissene Mundwinkel. Der Richtwert für die empfohlene Tagesmenge bei Männern liegt bei 10 bis 12 mg und bei Frauen bei 10 bis 15 mg.

Zink

Zink spielt eine große Rolle bei der Zellteilung, der Wundheilung und beim Wachstum. Zu wenig Zink bedeutet Verzögerung der Wundheilung, Haarausfall, entzündliche Erkrankungen. Die empfohlene Tagesmenge bei Männern sind 10 mg, bei Frauen 7 mg.

Empfehlenswert ist es, 1,5 bis 2 Liter am Tag Mineralwasser zu trinken, denn dann ist der Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgt. Bei warmem Wetter und körperlicher Aktivität erhöht sich der Flüssigkeitsbedarf.

Noch ein paar Tipps

  • Mineralwasser dämpft das Hungergefühl. Einfach vor und während dem Essen ein Glas Mineralwasser trinken. Das führt zu einem schnelleren Sättigungsgefühl.
  • Das Getränk ist förderlich für die Verdauung. Ein Glas auf nüchternen Magen regt die Verdauung an. Es liefert der Haut die benötigte Flüssigkeit, damit sie nicht müde und blass aussieht. Bei äußerlicher Anwendung belebt und erfrischt es die Haut. Die Blutgefäße werden angeregt.
  • Außerdem ist das alkoholfreie Getränk nicht nur als Durstlöscher, sondern auch zum Kochen hervorragend geeignet. Besonders Teig kann mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser verfeinert werden und wird dadurch viel lockerer.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.