Keine unbekannte Größe
Bereits im 17. Jahrhundert entwickelt, wurde das
Mikroskop schnell zu einem der wichtigsten
wissenschaftlichen Instrumente. Heute wird es
hauptsächlich in Medizin und Naturwissenschaft
angewendet und ist aus dem Labor
nicht mehr wegzudenken. Aber auch Qualitätskontrolleure
sowie Schmuck- und Uhrmacher wissen das Gerät zu
schätzen. Das Mikroskop vergrößert Objekte, die Sie
mit Ihrem Auge nicht oder nur unzureichend erfassen
können.
Leistungsmerkmale eines Mikroskops
Die wesentlichen Unterschiede der verschiedenen
Mikroskope liegen im Vergrößerungsfaktor sowie in
der Anzahl der Okulare. Ein "einäugiges" Mikroskop
wird Monokulargenannt.
Ein Binokularverfügt
über zwei Okulare und ein Trinokular
besitzt drei Okulare. Was den Vergrößerungsfaktor
betrifft, so finden Sie bei uns Mikroskope bis zu
einer 400-fachen Vergrößerung des Untersuchungsobjekts.
Das richtige Mikroskop
Je nach Anwendung unterscheidet man weitere
Mikroskope. So liegt die Besonderheit des
Phasenkontrast-Mikroskopsdarin,
dass es auch für schwach oder nicht gefärbte Proben
geeignet ist. Deshalb wird es vor allem für die
Untersuchung lebender Objekte verwendet. Ein
Stereomikroskoparbeitet
mit zwei Strahlengängen, die in bestimmtem Winkel
zueinander liegen. So entsteht ein seitenrichtiges
Bild und ein räumlicher Eindruck. Ein Messmikroskop
dient der Messung von Abständen in einer Ebene,
während ein Stabmikroskop
hauptsächlich für die Oberflächenprüfung von Farben,
Textilien oder Mineralien verwendet wird.
Das passende Zubehör
Neben dem Mikroskop gibt es zahlreiches Zubehör.
Eine Vorsatzlinsewird
beispielsweise auf das Objektiv des Mikroskops
geschraubt oder gesteckt. Ein Mikroskopiernapf
ist ein Glas mit einer halbrunden Vertiefung, in der
Sie z.B. die Präparate einfärben können. Der
C-Mount-Adapter
ermöglicht Ihnen, das Mikroskop mit einer
Digitalkameraoder einer
Videokamerazu verbinden
- so bleiben Ihre Einblicke dauerhaft.