Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Messschrauben  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Messschrauben
^

Vielseitig und präzise - Messschrauben für genaue Messungen an Werkstücken

Messschrauben gehören zu den Skalenmessinstrumenten in der Fertigungsmesstechnik. Neben den Messschiebern stellen sie die wichtigsten Werkzeuge im Bereich der Fertigungsmesstechnik dar. Es gibt einige verschiedene Arten von Messschrauben für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Zu den am häufigsten verwendeten Messschrauben gehören Bügelmessschrauben. Mit Messschrauben können Messungen auf einen hundertstel Millimeter genau durchgeführt werden. Digitale Messschrauben ermöglichen teilweise sogar Messungen mit einer Auflösung von einem tausendstel Millimeter.

Die Bügel-Messschraube und ihre Varianten

Bügelmessschrauben werden am häufigsten verwendet und sind sehr universell einsetzbar. Mit ihnen können Messungen außen an unterschiedlichsten Bauteilen und Werkstücken durchgeführt werden. Sie sind auch als Gewinde-Bügelmessschrauben erhältlich, die unterschiedliche Aufnahmen für runde Werkstücke enthalten. Die Teller-Messschraube besitzt wesentlich größere Messflächen.

Die Feinzeiger- und die Teilscheiben-Messschraube

Von der Bügelmessschraube gibt es noch weitere Varianten. Dazu gehören auch die Feinzeigermessschrauben und die Teilscheiben-Messschrauben. Beide eignen sich sehr gut für das Überprüfen von Fertigungstoleranzen.

Das Outilmeter und seine Einsatzzwecke

Das Outilmeter eignet sich für die Messung des Durchmessers bei ungerade geteilten Werkstücken wie zum Beispiel Zahnrädern, Gewindebohrern oder Keilnuten.

Bohrungen genau messen mit der Innen-Messschraube

Für die genaue Messung des Durchmessers von Bohrungen eignet sich die sogenannte Innenmessschraube. Diese misst den Innendurchmesser von Werkstücken über drei Messpunkte. Allerdings besitzt sie nur einen sehr kleinen Messbereich.

Die Einbau-Messschraube und das Tiefenmaß

Für den Einbau in Werkstücke unterschiedlicher Art eignet sich die Einbau-Messschraube. Mit der Messschraube für Innengewinde lassen sich die Fertigungstoleranzen von entsprechenden Gewinden sehr genau überprüfen. Schließlich gibt es noch die Tiefen-Messschraube zum Messen von Tiefenmaßen unterschiedlichster Art bei Nuten oder sonstigen Vertiefungen in Werkstücken.

Analog oder digital?

Messschrauben sind sowohl als analoge als auch digitale Messinstrumente erhältlich. Digitale Messinstrumente ermöglichen natürlich ein schnelleres und einfacheres Ablesen der ermittelten Messwerte, während das Ablesen bei Skalen-Messinstrumenten etwas Übung erfordert.

Wichtig: Messbereiche von Messschrauben

Erhebliche Unterschiede gibt es auch bei den Messbereichen von Messschrauben. Von wenigen Millimetern beginnend sind Messschrauben in den unterschiedlichsten Größen und mit unterschiedlichen Messbereichen erhältlich. Vor allem bei der Innen-Messschraube spielt der Messbereich eine erhebliche Rolle, da dieser besonders bei dieser Art Messschraube nur sehr gering ist und nur wenige Millimeter ausmacht.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.